OpenWRT 安装指南
本教程演示了如何安装用于路由器网络的开源操作系统。借助 OpenWrt,您的 ODYSSEY - X86J41x5 可以变成一台路由器,管理您的家庭网络!
硬件需求
-
一台可用的电脑
-
一个 USB 驱动器(建议容量≥8GB)
-
一台显示器
-
键盘和鼠标
-
两根以太网线
下载 OpenWrt 操作系统镜像
首先,下载 OpenWrt 操作系统镜像。选择您需要的版本,导航到 x86 -> 64 并下载所需版本。
在本教程中,使用的是 19.07 版本,点击这里下载。

创建可启动的 USB
第一步 - 准备您的可启动 USB
格式化 USB 驱动器。如果您是 Windows 用户,可以右键点击 USB 驱动器并选择 格式化。
注意: 选择 FAT32 作为文件系统。

第二步 - 下载烧录工具
下载开源烧录工具 balenaEtcher。根据您的操作系统(Windows/macOS/Linux)下载相应版本。

第三步 - 将操作系统镜像写入 USB
选择下载的操作系统镜像,选择已格式化的 USB 驱动器并点击 Flash!现在,可启动的 USB 已经准备就绪。

安装 OpenWrt
第一步 - 在 ODYSSEY - X86J41x5 上启用 CSM 模式
将可启动 USB、显示器和键盘连接到 ODYSSEY - X86J41x5,然后开机。在启动时,持续按下 DEL 键进入设置界面。导航到 Advanced -> CSM Support 并按 Enter 键启用它。

第二步 - 安装操作系统
重启 ODYSSEY - X86J41x5 并持续按下 F7 键进入启动管理器界面。选择可启动 USB 并按 Enter 键。

第三步 - 安装过程
选择 OpenWrt 并按 Enter 键。按照屏幕上的安装说明进行操作。

安装完成后,按 Enter 键,您应该会看到如下屏幕:

现在,您的 OpenWrt 已安装完成,可以使用了!
配置
现在,让我们配置从另一台电脑通过网页界面访问 OpenWrt 系统。在 OpenWrt 的 shell 中输入以下命令:
vi /etc/config/network
并将设置更改如下:

在这里更改 LAN 配置的站点 IP 地址,以便您可以使用此 IP 地址访问路由器。这里将 IP 地址更改为 192.168.10.1。
注意: 在 vim 中,首先输入 i 进入插入模式以便编辑。编辑完成后,按 ESC 键并输入 :wq 然后回车以保存并退出。
从另一台电脑访问
现在,您可以通过 LuCI 网页界面从另一台电脑访问 OpenWrt。只需使用一根以太网线连接靠近 HDMI 接口的以太网端口。将另一根以太网线连接到 ODYSSEY - X86J41x5 的另一个以太网端口并接入互联网(这可能因方法不同,例如 PPPoE 方法)。
现在,在您的电脑上,在浏览器中输入 192.168.10.1(之前指定的 IP 地址),您应该会看到以下界面:

现在,您可以从另一台电脑访问您的 OpenWrt!
配置 LAN 和 WAN
导航到 Network -> Interfaces 并配置 WAN 设置以访问互联网:

这显示了 OpenWrt 的所有接口设置。在这里,只需确保 WAN(eth1) 端口已连接到互联网,并设置为 DHCP 客户端协议,如下所示:

现在,您的电脑应该可以访问互联网,您的路由器也已准备就绪!
对于进一步的开发,您可以开始下载和部署各种应用程序,例如广告拦截、端口镜像等!更多信息,请访问 OpenWrt。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。