ODYSSEY 的 LTE 模块
本指南将引导您在 Windows 和 Linux 操作系统上使用 ODYSSEY-X86 的 LTE 模块。在本示例中,LTE 模块为 Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 模块,其采用 M.2 形式。
在两个操作系统上,我们将演示如何使用 热点 功能,将 4G LTE 转换为 Wi-Fi 信号,从而轻松将 ODYSSEY-X86 变成一个简单的 4G Wi-Fi 路由器!
硬件连接
- 将 LTE 模块连接到 ODYSSEY-X86 的 M.2 接口:

-
将 4G SIM 卡插入卡槽。
-
将天线连接到 LTE 模块。
配置
Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 模块支持 Windows 7/8/8.1/10、Linux 和 Android 的 USB 驱动程序,以及 DFOTA 等功能。这使得它非常方便上手,无需安装驱动程序。
Windows
连接 LTE 模块并启动 Windows 后,系统会自动安装 USB 驱动程序并准备就绪:

Windows 下的 Wi-Fi 热点
连接 LTE 模块并接入互联网后,您可以使用 Windows 的热点功能创建 Wi-Fi:

note
确保 Intel 网络卡也连接了天线。
Linux
对于 Linux,操作也非常简单。运行宽带配置:
note
本文以 Ubuntu 18.04 为参考。

选择国家/地区并选择您的网络提供商:

选择您的套餐(默认):

确认详细信息并点击应用:

现在,LTE 模块已完成配置,可以用来浏览互联网了!

Linux 下的 Wi-Fi 热点
在 Linux 下,您也可以使用 4G 网络创建 Wi-Fi 热点。以下操作基于 Ubuntu。
- 打开 Ubuntu 的网络设置,在终端中运行以下命令:
nm-connection-editor
将出现以下窗口:

- 选择
Wi-Fi作为连接类型:

- 按如下配置 Wi-Fi 设置,确保 模式 为
Hotspot:



- 为了让其他设备识别 Wi-Fi,您必须自行连接该 Wi-Fi。在 Wi-Fi 设置中,选择
Connect To Hidden Network。选择我们刚刚创建的网络并连接。


- 现在,Wi-Fi 已可供连接!
参考
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。