使用 ODYSSEY - X86J41x5 开始体验 Intel® Neural Compute Stick 2

Intel Neural Compute Stick 2 (NCS2) 是一款 USB 设备,它让您无需大型昂贵的硬件即可使用神经网络功能。它内置了 Intel Movidius Myriad X 视觉处理单元 (VPU),使您能够将计算机视觉和人工智能 (AI) 集成到您的物联网和边缘设备中。
设置软件环境
要使用 Intel NCS2,请首先完成 为 ODYSSEY - X86J41x5 安装 Intel® Distribution of OpenVINO™ 工具包 并配置所有依赖的软件环境。
如果您已经完成了教程,请按照以下说明操作。
配置 Intel® Neural Compute Stick 2
- 将当前 Linux 用户添加到用户组:
sudo usermod -a -G users "$(whoami)"
注销并重新登录以使其生效。
- 要在 Intel® Neural Compute Stick 2 上执行推理,请安装 USB 规则,如下所示:
sudo cp /opt/intel/openvino/inference_engine/external/97-myriad-usbboot.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo ldconfig
注意: 重启设备以使更改生效。
使用 NCS2 的 VPU 运行示例
- 进入推理引擎演示目录:
cd /opt/intel/openvino/deployment_tools/demo
- 使用 NSC2 运行 图像分类验证脚本:
./demo_squeezenet_download_convert_run.sh –d MYRIAD

- 使用 NSC2 运行 推理管道验证脚本:
./demo_security_barrier_camera.sh –d MYRIAD

查看类似以下的结果,表示安装成功!
下一步:Ncappzoo
Ncappzoo 是一个开源的 GitHub 仓库,包含了许多示例,具有简单的布局和易于使用的 Makefile。该仓库专为 Intel® NCS 2 开发者社区设计,帮助开发者快速入门,专注于使用预训练神经网络的应用代码。
- 使用以下命令将 GitHub 仓库克隆到本地文件:
git clone https://github.com/movidius/ncappzoo.git
- 在任何 app/network 文件夹中运行此命令,以检查该示例的系统软件依赖项:
make install_reqs
- 运行示例:
make run
示例运行
有许多可以运行的示例,这里以 benchmark 演示为例:


运行 birds 示例

资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。