固件升级
本教程演示了如何为 ODYSSEY - X86 更新 BIOS 和 EC(嵌入式控制器)固件。
注意事项
由于Wiki 上提供的固件仅支持 J4105/J4125-V1,在 J4125-V2 主板上更新 Wiki 上的 BIOS 固件将导致主板变砖。请确保您拥有正确版本的 ODYSSEY。
硬件需求
-
一台可用的电脑
-
一个 USB 驱动器
-
一台显示器
-
一个键盘
如何升级 BIOS
BIOS 类似于操作系统,可以通过升级来修复错误并增强 ODYSSEY - X86J41x5 的性能。以下是如何在 ODYSSEY - X86J41x5 上升级 BIOS 版本的说明。
当前最新 BIOS 版本及更新日志
重要说明
1. 此操作会清除旧的 BIOS 设置,因此您需要重新激活您的 Windows(如果使用 Windows)(清除激活密钥,需要联网重新激活)。
2. 如果您使用的是非 EMMC 版本的 ODYSSEY-X86,在更新 BIOS 之前,请确保在 BIOS 设置中禁用 eMMC,更新前后均需禁用。
您可以在 BIOS 主页面中查看 BIOS 和 EC 固件的版本。

最新 BIOS 固件
注意事项
由于Wiki 上提供的固件仅支持 J4105/J4125-V1,在 J4125-V2 主板上更新 Wiki 上的 BIOS 固件将导致主板变砖。请确保您拥有正确版本的 ODYSSEY。
SD-BS-CJ41G-300-101-K 07/26/2022 15:00:00
- 提高整体稳定性。
注意: 如果您希望上述 BIOS 启用 分叉功能,请联系 [email protected]
启用分叉功能后,您可以将 M.2 M-Key 用于 4 个 PCIe x1。这使您能够将四个不同的 PCIe x1 设备连接到 M.2,例如多个网络端口、多个 SSD 和其他扩展设备。使用不带分叉功能的普通 BIOS,M.2 M-Key 仅可用于一个 PCIe x4。
历史 BIOS:
SD-BS-CJ41G-300-101-H 08/16/2021 15:00:00
-
SHA256: 9ea30178b4ef8453c6f24f037b4b3352ac6d214c7c22f94985428bcb23a178c2
-
提高整体稳定性。
- SHA256: 53711DBF9FB6ABE564BE1C7A870840F8B87CAA42239448869D87C08C1BDF0EC5
- 提高整体稳定性。
- SHA256: 12f4ce1ab81008525138fcd7d830e18dc13936f3ce4a51e17c314fc55debe480
- 修复错误:设置为加载其他操作系统时加载到非 Windows 系统。
- SHA256: 7208d39c4f77a4837a0a1072dce45c7bc8feba28597522ea036778a9c09aa61a
- 添加 安全启动。
- 添加 网络唤醒。
- 修复 Linux 环境下重启进入 BIOS 设置页面的问题(例如
systemctl reboot --firmware-setup)。- 修复 Linux 网络唤醒灯问题。
SHA256: eb932b69435d26a5b076c485c90e4289a697681ac092c18e85c86804e3fe4206
- 在 BIOS 菜单中,Setup -> Chipset -> Fan Control,新增了 Always On 选项。
SHA256: 98bb25d6d32250fb10bf047f5902630b82a8560020fb4336d7723b4dfb3f9df2
- 修复了启动时 Seeed logo 屏幕显示不完整的问题。
最新的 BIOS 支持 自动刷新功能,您只需将文件放置在 FAT32 格式 USB 的根目录,并选择 USB 驱动器作为启动选项。系统将自动进入刷新过程。
第一步 - 下载最新版本的 BIOS
从 这里 下载最新版本的 BIOS。
第二步 - 准备可启动的 USB
就像创建用于安装操作系统的可启动 USB 一样,将 USB 格式化为 FAT32 文件系统。这次,只需解压下载的文件并将内容复制到 USB 中。

第三步 - 升级 BIOS
注意
BIOS 升级后的首次启动时间会相对较长,请耐心等待,安装的操作系统最终会启动。这将耗时大约 3 ~ 5 分钟。
将 USB 插入 ODYSSEY - X86J41x5 并启动,按照以下步骤操作:
- 持续按
F7键进入 启动管理器屏幕。选择UEFI: Built-in EFI Shell作为启动设备并按Enter。

- 等待几秒钟进入 EFI shell

- 您将看到以下信息

- 输入 BIOS.nsh 并按 ENTER 开始更新过程

- 如果 BIOS 更新成功,您将看到以下输出

第四步 - 重启
-
当 BIOS 升级完成后,按下开关按钮,您应该看到蓝色指示灯熄灭。
-
拔下 DC 电源插头和 RTC 电池。
-
等待几分钟。
-
将 RTC 电池和 DC 电源插头重新插回 ODYSSEY-X86。
-
按下开关按钮并耐心等待。您应该看到蓝色指示灯亮起。
第五步 - 耐心等待
请耐心等待,切勿拔掉电源(或硬件),以免破坏更新过程。整个过程将耗时 6 ~ 8 分钟,您可以去喝杯咖啡!
注意
BIOS 升级后的首次启动时间会相对较长,请耐心等待,安装的操作系统最终会启动。这将耗时大约 6 ~ 8 分钟。
如何更新嵌入式控制器
X86 设备也配备了一个嵌入式控制器(EC),可以进行更新。更新 EC 的过程与更新 BIOS(自动更新)相同:
-
下载固件文件。
-
将文件保存到 FAT32 格式的 USB 驱动器的根目录。
-
启动 ODYSSEY-X86 并按下 F7 键进入 启动选择模式。
-
选择连接的闪存驱动器(如果闪存驱动器有两个选项,请选择以 UEFI 开头的那个)。
-
等待系统自动开始刷写过程。
-
完成后重启设备。
最新 EC 固件
SD-EC-CJ41G-M-101-R 07/26/2022 17:00:00
- 修复问题:提升整体稳定性。
历史 EC 固件:
SD-EC-CJ41G-M-101-Q 10/12/2021 17:00:00
- SHA256: 6009005FF61A64A580F0862343CED1E1E8B4DE8625E326510582063D6E20BCE4
- 修复问题:提升整体稳定性。
SD-EC-CJ41G-M-101-O 08/16/2021 15:00:00
- SHA256: a08605b8b76bda6a50b64e64c4a9b256297d393f7139ffb2525cc93b28556f13
- 修复问题:提升整体稳定性。
- SHA256: DB6E1F77D6EB4B9A79DDAF6E7A55052B7BE6E63B8339C7B948FF111E5C9CA8AD
- 修复问题:提升整体稳定性。
- SHA256: 5e479185398121b1913ada3cff03264ea1522196b53f34c9ace77bd1f3ecc47e
- 修复问题:提升 EC 固件的稳定性。
- SHA256: 4ab099f45439f8f6ec14e25ae50a64f878eed4c998e39000e17f2047df6bbb83
- 修复问题:在 BIOS 设置页面关闭设备时,ODYSSEY 需要重置电源才能重新启动。
- SHA256: 94f664401120183238c5eaa41ea267b240dd5836fa879c568bf3275bca508c52
- 优化风扇控制逻辑。
- SHA256: 4b7ed82357eb608c3ec00f6f5f0358a35e63b327ae33855eb5e7608814f8df6a
- 优化风扇启动和关闭温度不正确的问题。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。