ODYSSEY - X86
ODYSSEY - X86J41x5 SBC 系列包括 ODYSSEY - X86J4105、ODYSSEY - X86J4125 和 ODYSSEY - X86J4125 V2。它们基于 Intel Celeron J4105/J4125,具备标准计算机所需的所有强大功能,包括 8GB LPDDR4 内存、64GB eMMC 存储(仅限 eMMC 版本)、板载 Wi-Fi/BLE、双 1GbE/2.5GbE 接口、音频输入输出、USB 接口、HDMI、SATA 连接器、PCIe 等。
| ODYSSEY - X86J41x5 入门指南 | 访问 40 针 GPIO | 添加配件 |
|---|
|
| | |
|
| 本 Wiki 包括硬件规格、操作系统安装、连接外部组件以及使用 Arduino Core 的信息。 | 本 Wiki 演示了如何在 Linux(Ubuntu)下访问和控制 ODYSSEY - X86J41x5 的 40 针 GPIO。通过这些内容,您可以轻松开始使用 ODYSSEY - X86J41x5 构建物联网项目! | 本 Wiki 介绍了如何为 ODYSSEY - X86J41x5 添加不同的配件,以提升性能以满足您的需求。 |
|
| | |
| ODYSSEY 的 Coral Mini PCIe 加速器 | ODYSSEY 的 LTE 模块 |
|---|
|
| |
|
| 本 Wiki 解释了如何将 Coral Mini PCIe 加速器与 ODYSSEY-X86J41x5 集成,以增强机器学习性能。内容包括硬件设置、驱动程序和运行时安装,以及运行 TensorFlow Lite 模型进行图像分类。 | 本 Wiki 将指导您如何在 Windows 和 Linux 操作系统上使用 ODYSSEY-X86 的 LTE 模块。在此示例中,LTE 模块为 Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 模块,采用 M.2 形式。 |
|
| |
| Intel OpenVINO 工具包 | Intel 神经计算棒 2 |
|---|
|
| |
|
| 本维基指南介绍了如何在 ODYSSEY - X86J4105 上的 Ubuntu 18.04.4 LTS 系统中安装 Intel® OpenVINO™ 工具包,包括先决条件、安装步骤、依赖项设置、环境配置以及安装验证。 | 本维基解释了如何在 ODYSSEY - X86J41x5 上设置和使用 Intel 神经计算棒 2 (NCS2),包括软件配置、运行推理示例以及从 ncappzoo 仓库中获取更多示例。 |
|
| |
| 使用 Seeed Odyssey 的 FRIGATE NVR 项目 | Azure 物联网 |
|---|
|
| |
|
| 本指南将向您展示如何配置 Frigate Docker 环境,在 Seeed Studio Odyssey Blue 上使用 Coral USB 加速器对 RTSP 摄像头流进行本地 AI 检测。有关家庭助手插件设置,请继续关注! | 本维基演示了如何读取连接到 ODYSSEY - X86J41x5 的传感器值,并将数据发送到 Microsoft Azure IoT Hub,在那里可以显示这些数据或用于进一步的物联网应用。 |
|
| |
| 开始使用 Home Assistant | 如何自定义 Home Assistant | 使用 ESPHome 将 Grove 模块连接到 Home Assistant |
|---|
|
| | |
|
| 通过本维基,您可以在 PC、平板电脑、智能手机、reTerminal 上查看一个美观的仪表板,并能够控制家用电器以及查看其他信息,例如传感器数据,触手可及。 | 本维基将逐步指导您如何通过必要的配置构建仪表板,以及如何使用 Home Assistant 附带的一些重要插件。 | 本维基将逐步指导您如何将 Seeed Studio XIAO ESP32C3 与运行在 Home Assistant 上的 ESPHome 连接,并在连接 Grove 模块到 XIAO ESP32C3 后发送传感器数据/控制设备。 |
|
| | |
| ODYSSEY - X86 上的 Mender 客户端 | ODYSSEY - X86 上的 Mender 服务器 |
|---|
|
| |
|
| 本指南重点介绍如何使用运行 Yocto Project 编译的自定义 Linux 系统的 ODYSSEY - X86 开发板。 | 本指南重点介绍如何使用运行 Seeed 提供的 OpenWrt 系统的 ODYSSEY - X86 开发板。然后我们在 OpenWrt 上以 Docker 容器的形式运行自托管的 Mender 服务器。 |
|
| |
操作系统安装
| 原始操作系统 | 固件升级 |
|---|
|
| |
|
| 本教程演示如何创建可启动的 USB 驱动器并将 Linux 操作系统(Ubuntu Desktop 18.04)安装到 ODYSSEY - X86J41x5 上。 | 本教程演示如何更新 ODYSSEY - X86 的 BIOS 和 EC(嵌入式控制器)固件。 |
|
| |
| Jellyfin 媒体服务器安装 | OpenWRT 安装 | OPNsense 安装 |
|---|
|
| | |
|
| 本指南解释了如何在运行 Ubuntu 系统的 ODYSSEY-X86 上以 Docker 容器的形式安装 Jellyfin 媒体服务器。通过使用 Jellyfin,您可以从世界任何地方流式播放所有本地媒体文件! | 本教程演示了如何安装用于路由器网络的开源操作系统。借助 OpenWrt,您的 ODYSSEY - X86J41x5 可以变成一台路由器,管理您的家庭网络! | 本指南解释了如何通过安装 OPNsense 将您的 ODYSSEY-X86 转变为软件路由器和防火墙。让我们开始吧! |
|
| | |
| pfSense 安装 | TrueNAS 安装 | Android-x86 安装 |
|---|
|
| | |
|
| 本教程演示了如何在 ODYSSEY-X86J41x5 上安装 pfSense。 | 本指南解释了如何通过安装 TrueNAS 将您的 ODYSSEY-X86 转变为网络附加存储 (NAS)。让我们开始吧! | 本教程演示了如何在 ODYSSEY-X86J41x5 上安装 Android-x86,并将其用作智能电视盒,通过 Kodi 观看直播电视或从本地存储(如 NAS)播放媒体。 |
|
| | |
| FreeNAS 安装 | BalenaOS 安装 |
|---|
|
| |
|
| 本教程演示了如何安装开源存储操作系统。FreeNAS 是一种操作系统,可以安装在几乎任何硬件平台上,通过网络共享数据。在 ODYSSEY - X86J41x5 上安装 FreeNAS,您就拥有了一个个人云盘! | 本 Wiki 提供了在 ODYSSEY - X86 板上安装 balenaOS 的分步指南,包括在 balenaCloud 上设置设备群组、将 balenaOS 镜像写入 USB 驱动器,以及通过 balenaCloud 仪表板管理设备。 |
|
| |
常见问题解答
ODYSSEY - STM32
ODYSSEY – STM32MP135D
ODYSSEY STM32MP135D 是一款基于 STM32 MPU 的紧凑型单板计算机,提供强大的硬件性能,体积小巧,适用于从智能家居到自动售货机、IP 摄像头等多种用途。它提供了多种连接选项,旨在简化原型开发过程。
ODYSSEY – STM32MP157C
ODYSSEY – STM32MP157C 是一款基于 STM32MP157C 的单板计算机,采用双核 Arm-Cortex-A7 核心处理器,运行频率为 650MHz。该处理器还集成了 Arm Cortex-M4 协处理器,非常适合实时任务。
Seeed Studio SOM STM32MP157C
SOM - STM32MP157C 是基于 STM32MP157C 的 SOM 模块。STM32MP157C 是一款双核 Arm-Cortex-A7 核心处理器,运行频率为 650MHz。该处理器还集成了 Arm Cortex-M4 协处理器,Arm Cortex-M4 集成了 FPU 和 MPU。
✨ 贡献者项目
- 我们为更新此页面制定了一份任务清单,该任务清单归类于我们的贡献者项目,因为我们致力于通过改进我们的 Wiki 平台来提升用户体验并提供更好的支持。
- 您对本页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并非常感谢您为我们提供创意和帮助。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。