Skip to main content

在 Flux.ai 上创建 XIAO 组件

Flux 是一个基于浏览器的 PCB 设计工具,能够实现电子团队之间的无缝协作。该工具的直观界面允许用户快速轻松地创建原理图和布局,而其内置的仿真功能有助于确保设计准确无误。

在本节中,我们将介绍在 Flux.ai 上创建 Seeed Studio XIAO 系列组件。

浏览器 Seeed Studio XIAO 系列 PCB 设计​

Seeed Studio XIAO SAMD21​

Seeed Studio XIAO RP2040​

Seeed Studio XIAO nRF52840​

Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense​

Seeed Studio XIAO ESP32C3​

Seeed Studio XIAO ESP32S3​

Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense​

关于 Flux.ai 的知识 - 创建器件​

Flux 中的器件由 5 个主要组件组成。所有这些组件都是可选的,但缺少组件的器件将无法提供其全部功能:

概念描述
原理图器件的"内部"视图,仅由端子表示。
符号器件拖入其他项目时的表示形式,通常是用户从其他工具中熟悉的形式。
封装表示物理器件在电路板上的放置方式。
3D 模型显示器件的 3D 形状和尺寸。
仿真模型描述器件在仿真过程中的行为方式。

入门指南​

步骤 1 - 创建新的器件原理图​

第一步是创建一个新的空白项目,您可以在右上角的主 Flux 菜单中执行此操作。端子是在 Flux 中创建的每个器件的基础。它们允许器件与电路的其余部分交互。要向新器件添加端子,请转到库,搜索"Terminal"并拖入所需数量的端子。

在这个例子中,我们将添加 Seeed Studio XIAO ESP32S3,所以我只添加了 14 个端子引脚并给出了名称和编号

您可以在器件属性中提供有关器件的更多信息,如制造商器件编号 (MPN)、制造商名称、数据表 URL 等。输入组件的 MPN 将帮助您找到组件的当前库存可用性和价格。

步骤 2 - 创建符号​

Flux 的工作方式与您可能习惯的其他工具略有不同。在 Flux 中,器件有两种不同的视图:原理图和符号。步骤 1 中的原理图视图仅包含端子。符号仅在器件放置到项目中时才可见。现在让我们为我们的 xiao 创建一个符号,但为此我们需要使用一些外部工具,如 illustrator 或 Inkscape。设计的符号格式需要是 .svg

设计符号时需要考虑的事项:

  • 每个形状和线条都应该是白色的,具有 1px 描边宽度且无填充。
  • 引脚通常长 10 到 18 像素。 现在将符号导出为 SVG 文件。

步骤 3 - 将 SVG 添加为资源​

获得 SVG 文件后,将其添加为资源。要将外部文件添加为资源,请确保没有选择任何对象(单击空白画布)。在右侧抽屉中,向下滚动直到找到资源面板。打开它并单击"Add"(或"Manage")。这将打开资源对话框。然后单击"Add item"并从本地驱动器选择文件。 将引脚位置与自定义符号匹配。 默认情况下,所有端子都将位于符号的中心。要将端子定位到所需位置,还需要几个步骤。

  1. 将器件发布到库中。
  2. 创建一个新的空白项目并拖入您正在导入的器件。
  3. 您会注意到两个端子都在符号的中心。现在回到导入的器件。
  4. 您需要对器件中的每个端子执行此过程。 a) 选择端子并在右侧面板中找到"Properties"菜单。 b) 在"Symbol Pin Position"字段中,输入端子在符号上所需的 x 和 y 坐标。 c) 发布器件并返回新项目。您会在左下角看到"Update available for your parts"图例。单击"Review"并接受更改。 d) 您会注意到端子已移动。您可能需要重复此过程几次才能确定完美的位置。

步骤 4 - 创建封装​

在 Flux 中创建封装非常简单。它们由焊盘、线条、形状和文本节点组成,可以直接在 Flux PC 编辑器中添加。

当您首次在 flux 上创建封装时,所有焊盘都将在一个位置,这将显示为小点。 要更改焊盘位置 在右侧面板上选择要移动的焊盘,在对象特定规则中找到位置规则, 以毫米为单位输入所需的 x 和 y 位置。

步骤 5 - 修改焊盘尺寸和形状​

通过单击其中一个焊盘,您可以更改其形状、位置、孔径和其他属性。对于 xiao,我选择了 3mm*2mm 尺寸的焊盘和 1.1mm 的孔。通过利用 x 和 y 位置毫米,将每个引脚间隔 2.54mm。 添加 3d 模型

现在我们需要添加 xiao 的 3d 模型,flux 支持 .step 文件用于 3d 模型,您可以从官方 wiki 页面下载。

您可以从资源部分上传 3d 模型。视频中提供了有关添加 3d 模型的更多详细信息。 您可以从对象指定规则更改 x y z 位置和旋转。使用此功能,您可以将 3d 模型定位在焊接焊盘的顶部。 发布到库 创建组件后,是时候发布它了

选择左上角的 flux 标志,然后选择发布更改。 现在我们的组件将在我们的个人资料中可用,也会在公共库搜索中显示

更多内容 - 教程视频​

✨ 贡献者项目​

技术支持和产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...