如何避免 Wio Terminal 在多次重启后程序丢失
如果您遇到 Wio Terminal 在多次重启后无法正常启动 的情况,请参考以下 Wiki 提供的解决方案:
在开关机过程中,如果引导程序在芯片尚未稳定时尝试访问闪存,可能会导致意外的数据丢失。这种情况可能会导致应用程序无法启动,因为引导程序无法正确读取存储在闪存中的应用代码或数据。
为了解决此问题,我们建议将引导程序更新到以下版本,以确保它仅在芯片稳定后访问闪存。请按照以下步骤进行操作:
步骤 1: 下载最新的引导程序 这里
步骤 2: 通过 USB Type-C 将 Seeeduino Wio Terminal 插入您的电脑。
步骤 3: 快速滑动电源开关两次进入引导程序模式。更多参考,请查看 这里

步骤 4: 您的电脑上应该会出现一个名为 Arduino 的外部驱动器。将下载的 update-bootloader-wio_terminal-v3.15.0-4-gaa4429b.uf2 文件拖动到 Arduino 驱动器中。

现在您已经成功更新了引导程序,尽情享受使用 Wio Terminal 的乐趣吧!