项目四 – 噪音制造器
本项目的目的是使用压电蜂鸣器制造蜂鸣声。 电位器再次用作模拟输入来改变延迟时间。当您调节电位器时,蜂鸣声的速度会发生变化。 图片是错误的 - 您需要将电位器连接到模拟 A0/A1 输入插孔,就像在项目 3 中一样。 电位器在其 D1 输出上产生模拟电压,该电压连接到 A0/A1 输入插孔上的 Arduino A0 模拟输入。 将蜂鸣器连接到 D6/D7 数字 I/O 插孔。程序使用 Arduino 引脚 D6 通过其 D1 输入向蜂鸣器供电。

现在上传以下 Arduino 程序:
// Project Four - Noise maker
//
void setup()
{
pinMode(6, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(6, HIGH);
delay(analogRead(0));
digitalWrite(6, LOW);
delay(analogRead(0));
}
如您所见,压电器可以用作另一种形式的数字输出。使用这个 Grove 单元时,不要忘记在您想要关闭声音时将连接到 Grove 的输出引脚设置回 LOW。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。