项目一 - 闪烁
本项目的目的是使用LED模块演示一个简单的数字输出显示。按照下图所示连接您的设备: 将LED模块连接到Grove扩展板上的D1/D2数字I/O接口。 Arduino引脚D1为模块SIG连接器上的绿色LED供电。

现在上传以下Arduino代码:
// Project One - Double Blink
//
int del=500; // adjust for blink rate
void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(del);
digitalWrite(1, LOW);
delay(del);
}
非常简单。LED交替闪烁,两次闪烁之间的延迟由变量del设置。然而,通过这样做,您可以亲身体验Grove系统的使用是多么简单。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。