项目一 - 双闪烁
本项目的目的是演示使用LED Grove的简单数字输出显示。按照下图所示连接您的设备: 将LED Grove连接到Grove扩展板上的D1/D2数字I/O接口。 Arduino引脚D1为Grove的D1连接器上的红色LED供电,Arduino引脚D2为Grove的D2连接器上的绿色LED供电。

现在上传以下Arduino代码:
// Project One - Double Blink
//
int del=500; // adjust for blink rate
void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(2, LOW);
delay(del);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, HIGH);
delay(del);
}
如您所见,这非常简单。两个LED交替闪烁,两者之间的延迟由变量del设置。然而,通过这样做,您可以亲身体验Grove系统的使用是多么简单。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。