项目七 - 温度传感器
在我们的 Grove 之旅中,下一个要介绍的是温度传感器。它是一种模拟输入形式,如前所述,它会根据环境温度返回一个相对的电压值。我们使用模拟引脚测量这个电压,并将其转换为温度。
将温度传感器连接到模拟 A0/A1 输入插座。 Grove 单元在其 D1 输出上产生模拟电压,该输出连接到 A0/A1 输入插座上的 Arduino A0 模拟输入。

现在上传以下 Arduino 代码:
// Project Seven - temperature
//
int a;
int del=1000; // duration between temperature readings
float ctemperature;
float ftemperature;
int B=3975;
float resistance;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
a=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-a)*10000/a;
ctemperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;
ftemperature=ctemperature*9/5+32;
Serial.print(ctemperature);
Serial.print("C ");
Serial.print(ftemperature);
Serial.println("F");
delay(del);
}
您可以复制并粘贴上面的代码行,以便为您自己的代码添加温度功能。
上传代码后,在 Arduino IDE 中打开串口监视器窗口,您应该会看到类似这样的界面:

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。