项目六 – LCD 演示
现在是时候演示 LCD 模块和匹配的 Grove 单元了。使用 LCD,您可以在两行八字符显示屏上显示数据或消息。对于此示例,将以下 LCD 插座的线连接到 Grove Base Shield:
-
右下角连接到 D1/2;
-
左下角连接到 D3/4;
-
右下角连接到 D5/6;

现在上传以下 Arduino 代码:
// Project Six - LCD demonstration
//
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(1,2,3,4,5,6);
void setup()
{
lcd.begin(8,2);
}
void loop()
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("01234567");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("ABCDEFGH");
delay(65000);
}
lcd.clear() 函数清空 LCD 屏幕;lcd.setCursor() 将光标移动到(列,行)位置;lcd.print(""); 在 LCD 上的光标位置写入文本。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。