项目三 – 模拟输入 v1.0b
本示例的目的是演示使用电位器 Grove 进行模拟输入的一种形式。我们将使用它来设置项目一中闪烁LED的延迟时间。
将LED模块连接到D1/D2数字I/O接口,就像在项目1和项目2中一样。 Arduino引脚D1为LED Grove的SIG连接器供电,Arduino引脚D2连接到LED Grove的NC连接器。
将电位器模块连接到模拟A0/A1输入接口。
电位器模块在其SIG输出上产生模拟电压,该输出连接到A0/A1输入接口上的Arduino A0模拟输入。

现在上传以下Arduino代码:
// Project Three - Analog Input
//
void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(analogRead(0));
digitalWrite(1, LOW);
delay(analogRead(0));
}
最大延迟值是1023,因为这是analogRead()函数返回值的上限。您可以使用数学函数来增加或缩小延迟的范围。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。