项目二 - 数字输入 v1.0b
本项目的目的是演示两种数字输入形式 - 使用按钮 Grove 和倾斜开关 Grove。按下按钮将点亮LED,激活倾斜开关也将点亮LED。
接线:
-
将LED模块连接到D1/D2数字I/O接口,就像在项目1中一样。
-
Arduino引脚D1通过Grove的SIG连接器为LED供电,Arduino引脚D2连接到LED Grove的NC连接器。
-
将倾斜开关Grove连接到D5/D6数字I/O接口。
-
倾斜开关Grove的SIG连接器向Arduino的D5数字输入发送高电平或低电平信号。
-
将按钮模块连接到D7/D8输入接口(在第二行)。
-
按钮Grove使用SIG连接器向Arduino的D7数字输入发送信号。
现在上传以下Arduino代码:
// Project Two - Digital Inputs
//
void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(5)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(1, LOW);
}
if (digitalRead(7)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(1, LOW);
}
}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。