Quantum Mini Linux 开发套件

Quantum Mini Linux 开发套件可能是市场上最小的 Linux 开发板,这是一款高度集成的套件,配备四核 CPU,能够在仅 40mm x 35mm 的尺寸下运行 Linux,同时还包括网络连接功能。它适用于个人服务器、智能语音助手以及机器人开发等场景。
该 SoM 被称为 Quark-N,基于 Allwinner H3,四核 Cortex-A7 和 ARM Mali400 MP2 GPU。采用 6 层高密度金 PCB 设计,将完整的 ARM-Linux 系统(CPU、DDR、eMMC)集成在 2x3cm 的空间内。此外,大部分 GPIO 通过 M.2 Key-A 金手指接口由板子引出,以最大限度地降低底板设计难度。您可以轻松使用两层板设计自己的底板,实现您的创意。

载板被称为 Atom-N,Quark-N 通过 M.2 接口连接到 Atom-N。Atom-N 引出一排金手指引脚以实现 I/O 扩展,扩展 SPI、I2C、UART、GPIO 和其他接口,方便完成您自己的设计。此外,它配备了 麦克风、MPU6050 运动传感器(加速度计和陀螺仪)、板载 4 个按钮(GPIO-KEY、Uboot、Recovery、Reset)、IPS 显示屏、Wi-Fi/蓝牙连接,大大扩展了该产品的可能性。
特性
-
超小型(31mmx22mm)且高度集成的四核 Cortex-A7 Linux SoM(模块化系统)。
-
载板(40mmx35mm)配备丰富的外设和接口:麦克风、陀螺仪、加速度计、4 个按钮(GPIO-KEY、Uboot、Recovery、Reset)以及 TFT 显示屏。
-
集成完整的 ARM-Linux 系统,用于高级开发。
-
无线连接功能(Wi-Fi + 蓝牙)。
-
通过 M.2 接口设计您自己的底板。
-
广泛的应用场景,例如个人服务器、智能语音助手和机器人开发。
-
预装 xrdp 远程桌面服务器,无需 HDMI 线即可轻松监控控制。
规格
硬件概览

Quantum 现已更新至新版本,与旧版本相比,调整了天线类型以提升无线性能。此外,还通过将风扇焊点移至顶部优化了 PCB 布局。同时,Uboot 和 Recovery 按钮已被移除。
入门指南
硬件需求
-
一台可用的电脑
-
一张 MicroSD 卡(建议至少 16GB)
-
键盘和鼠标
下载最新系统镜像
- 在此处下载 最新系统镜像。
最新版本: 2021-1-11
sha256: 8f466adf56468b05d622eba27eb7b1a11ef6d4b943272984730a73ddff7cf59a
Quantum Mini Linux 开发板的系统镜像是基于 Nano Pi 的镜像修改而来。
第一步 - 准备可启动的 MicroSD 卡
格式化 MicroSD 卡。如果您是 Windows 用户,可以通过右键点击 USB 驱动器并选择格式化来完成。
注意: 文件系统请选择 FAT32。

第二步 - 下载烧录工具
下载开源烧录工具 balenaEtcher。根据您的操作系统(Windows/macOS/Linux)下载相应版本。

第三步 - 将操作系统镜像写入 USB
选择下载的系统镜像,选择已格式化的 MicroSD 卡,然后点击 Flash!现在,可启动的 MicroSD 卡已经准备就绪。

启动系统
现在,将 MicroSD 卡插入 Atom-N 的 MicroSD 插槽,并插入 USB Type-C 供电(USB 串口方向)。
然后,您可以使用 PC 上的任何串口软件打开 USB 串口!您应该能看到系统状态 LED 开始在 Quark-N(SoM)上闪烁,并且消息会打印到串口。

系统默认用户和密码
- 普通用户:
用户: pi
密码: quark
- Root 用户:
用户: pi
密码: quark
系统配置
您可以使用 npi-config 配置系统镜像的设置,例如用户、系统语言、时区、SSH 等。

默认设置已配置完成,如果您不清楚自己在配置什么,请保持默认设置。
Wi-Fi
脚本连接
最新镜像附带了一个 Python 脚本,可以更轻松地连接 Wi-Fi,将 SSID 和 PASSWORD 替换为您的信息:
cd ~/WorkSpace/System/net
sudo python connect_wifi.py SSID PASSWORD
手动连接
这里我们使用 NetworkManager 管理网络,请按照以下步骤连接 Wi-Fi:
- 切换到 root 用户:
su root
- 打开 Wi-Fi:
nmcli r wifi on
- 扫描附近的 Wi-Fi:
nmcli dev wifi
- 连接到指定 Wi-Fi:
nmcli dev wifi connect "SSID" password "PASSWORD" ifname wlan0
其中,SSID 和 PASSWORD 替换为您的 Wi-Fi 凭据。一旦连接成功,下次会自动连接。
更多关于 NetworkManager 的参考,请阅读 这里。
软件更新(可选)
连接网络后,建议更新软件:
sudo apt-get update
远程桌面连接
如前所述,系统镜像默认运行 xrdp 服务器,因此您可以使用 Microsoft Remote Desktop(支持 Windows/macOS)在同一网络内建立远程桌面连接。
-
使用
ifconfig找到开发板的 IP 地址。 -
在同一网络中,输入开发板的 IP 地址并登录。现在,您可以通过远程桌面控制开发板的桌面了!

蓝牙
系统镜像内置了蓝牙驱动,您可以按照以下步骤启动蓝牙:
bluetoothctl
进入 bluetoothctl 界面后,运行 scan on 命令以列出所有附近的蓝牙设备:
scan on

复制设备的 MAC 地址,然后使用以下命令连接到设备:
pair A4:xx:xx:xx:xx:30
trust A4:xx:xx:xx:xx:30
connect A4:xx:xx:xx:xx:30
现在,您的开发板已连接到蓝牙设备。输入 quit 返回终端。在开发板上播放音乐,您将听到蓝牙音箱播放的音乐!

LCD 屏幕
LCD 屏幕的驱动使用 SPI 与 CPU 通信,其驱动已内置在系统镜像中,因此在系统启动时,您应该能够看到系统的消息日志:

-
如果将 USB 键盘和鼠标连接到开发板,这将成为最小型的 PC!
-
系统中有一个简单的 pygame 示例,展示了如何通过 Python 使用 LCD。
-
导航到项目所在位置:
cd WorkSpace/PyGame
- 运行示例:
sudo python hello_world.py

麦克风
Atom-N(载板)上还内置了一个麦克风,这使得它具备机器学习能力!对于简单测试,可以使用系统镜像中预装的 Audacity 软件。
-
使用远程桌面登录开发板。
-
打开 Audacity 软件。
-
开始录音并对麦克风讲话,您应该能看到声波!
您还可以在终端中使用 arecord -l 查看麦克风信息。

如果需要基于麦克风进行进一步开发,请查看路径 WorkSpace/WuKong,其中包含使用 WuKong Robot 和 snowboy 的示例。
GPIO
对于 GPIO 的访问,由于基于 Linux 的系统,这非常方便,可以轻松使用 Python 进行控制。
- 导航到项目位置:
cd WorkSpace/GPIO
- 运行 GPIO 示例:
sudo python gpio_key_led.py
现在,您可以按下用户按钮,应该能够在串口中看到输出,并且 Quark-N (SoM) 上的 LED 会变暗!

LED 位于 Quark-N (SoM) 上,并未引出到 Atom-N (载板) 上。
OpenCV
系统镜像中还集成了 OpenCV,并准备了一个使用 USB 摄像头的面部检测演示。
-
您需要一个 USB 摄像头。将 USB 摄像头连接到开发板的 USB A 端口。
-
导航到项目位置:
cd WorkSpace/OpenCV
- 运行演示:
python FaceDetectOnTft.py
您应该能在开发板的 LCD 屏幕上看到视频流!

其他
在 WorkSpace 中还有更多开发板的示例用法,例如 TensorFlow Lite、WuKong Robot、snowboy 等。请导航到相应路径,了解更多内容!
常见问题
Q1: 如何安装风扇为开发板降温?
我们计划在不久的将来为该产品发布风扇和风扇支架。然而,目前我们已经发布了 风扇支架 DXF 文件 供您参考。您可以将一个 20x20x6mm 的风扇安装到该风扇支架上。
风扇支架的安装方式如下:

资源
- [ZIP] Atom Shield N AD
- [ZIP] 散热片和支架 3D 文件
- [ZIP] 风扇支架
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。