Skip to main content

快速开始使用 Blynk

在本教程中,我们将提供一个快速指南,介绍如何设置 Grove Vision AI 模块与 Wio Terminal,通过 WiFi 上传检测数据(如人数统计和检测置信值),然后利用 Blynk 移动应用的仪表板可视化 Grove Vision AI 模块的检测输出。

所需材料​

Wio TerminalGrove Vision AI 模块

初步准备​

连接​

在本教程中,我们需要根据下图将 Vision AI 模块连接到左侧。

软件准备​

步骤 1. 安装 Arduino 软件。

步骤 2. 启动 Arduino 应用程序。

步骤 3. 将 Wio Terminal 添加到 Arduino IDE。

打开 Arduino IDE,点击 File > Preferences,并将以下 URL 复制到“Additional Boards Manager URLs”中:

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

点击 Tools > Board > Board Manager,然后在 Boards Manager 中搜索 Wio Terminal。

步骤 4. 选择你的开发板和端口

你需要在 Tools > Board 菜单中选择与你的 Arduino 对应的条目,选择 Wio Terminal。

从 Tools -> Port 菜单中选择 Wio Terminal 开发板的串口设备。这通常是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常保留给硬件串口)。要确认,可以断开 Wio Terminal 开发板并重新打开菜单;消失的条目应该是 Arduino 开发板。重新连接开发板并选择该串口。

tip

对于 Mac 用户,串口可能类似于 /dev/cu.usbmodem141401。

如果你无法上传代码,大多数情况下是因为 Arduino IDE 无法将 Wio Terminal 切换到引导加载模式(可能是因为 MCU 停止运行或你的程序正在处理 USB)。解决方法是手动将 Wio Terminal 切换到引导加载模式。

步骤指南​

第 1 步. 创建账户​

请访问 Blynk 官方网站,并创建一个账户。您需要提供您的电子邮件地址进行注册,请检查您的邮箱以验证并确认完成账户注册。

第 2 步. 添加新模板​

登录 Blynk 控制台后,请取消并跳过启动向导弹窗,然后点击 New Template 按钮以创建一个新模板。

按照设置向导,在弹窗中为您的模板命名,并选择 Seeed Wio Terminal 作为 HARDWARE,选择 WiFi 作为 CONNECTION TYPE。

点击完成后,您应该会看到模板页面。请点击右上角的保存按钮以确认新模板的所有信息。

第 3 步. 添加新设备​

添加仪表板模板后,点击 My devices 标签页,然后点击 New Device 按钮。

然后请选择 From template。

请从 TEMPLATE 下拉列表中选择在 第 2 步 中创建的模板名称,在本例中为 wio terminal vision ai,并在 DEVICE NAME 对话框中输入设备名称。

完成后,新设备信息将显示在弹出面板中,您应该会看到 Template ID、Device Name 和 Auth Token,请点击 Copy to clipboard 以复制并保存这些头部信息以供后续使用。

第 4 步. 添加必要的 Arduino 库​

我们需要添加必要的 Arduino 库,以便使用 Grove Vision AI 模块与 Wio Terminal。请点击下方图标并下载 Grove Vision AI Arduino 库。

成功下载库的 zip 文件后,请将文件解压到以下路径:

  • 在 Windows 上:C:\Users\{User Name}\Documents\Arduino\libraries
  • 在 Mac 上:/Users/{User Name}/Documents/Arduino/libraries

第 5 步. 准备固件代码​

我们可以从 这里 生成用于连接 Wio Terminal 到 Blynk 服务器的基础模板代码。

我们还为本快速入门指南准备了完整的示例代码,如下所示:

// Template ID, Device Name and Auth Token are provided by the Blynk.Cloud
// See the Device Info tab, or Template settings
#define BLYNK_TEMPLATE_ID ""
#define BLYNK_DEVICE_NAME ""
#define BLYNK_AUTH_TOKEN ""

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "";
char pass[] = "";

// Comment this out to disable prints and save space
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleWioTerminal.h>
#include "Seeed_Arduino_GroveAI.h"
#include <Wire.h>

GroveAI ai(Wire);
uint8_t state = 0;

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;

BlynkTimer timer;

// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void myTimerEvent()
{
// You can send any value at any time.
// Please don't send more that 10 values per second.
if (state == 1)
{
if (ai.invoke()) // begin invoke
{
while (1) // wait for invoking finished
{
CMD_STATE_T ret = ai.state();
if (ret == CMD_STATE_IDLE)
{
break;
}
delay(20);
}
uint8_t len = ai.get_result_len(); // receive how many people detect
if(len)
{
Serial.print("Number of people: ");
Serial.println(len);
object_detection_t data; //get data

for (int i = 0; i < len; i++)
{
Serial.println("result:detected");
Serial.print("Detecting and calculating: ");
Serial.println(i+1);
ai.get_result(i, (uint8_t*)&data, sizeof(object_detection_t)); //get result
Serial.print("confidence:");
Serial.print(data.confidence);
Serial.println();
Blynk.virtualWrite(V5, data.confidence);
Blynk.virtualWrite(V4, len);
}
}
else
{
Serial.println("No identification");
Blynk.virtualWrite(V4, 0);
Blynk.virtualWrite(V5, 0);
}
}
else
{
delay(1000);
Serial.println("Invoke Failed.");
}
}
else
{
state == 0;
}
}

void setup()
{
// Debug console
Serial.begin(115200);

Wire.begin();

Serial.println("begin");
if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, MODEL_EXT_INDEX_1)) // Object detection and pre-trained model 1
{
Serial.print("Version: ");
Serial.println(ai.version());
Serial.print("ID: ");
Serial.println( ai.id());
Serial.print("Algo: ");
Serial.println( ai.algo());
Serial.print("Model: ");
Serial.println(ai.model());
Serial.print("Confidence: ");
Serial.println(ai.confidence());
state = 1;
}
else
{
Serial.println("Algo begin failed.");
}

Blynk.begin(auth, ssid, pass);
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);

// Setup a function to be called every second
timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
}

void loop()
{
Blynk.run();
timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}

你需要在上面的示例代码开头填写必要的头文件,以便将 Wio Terminal 连接到 WiFi 并将数据发送到 Blynk 服务器。

#define BLYNK_TEMPLATE_ID ""
#define BLYNK_DEVICE_NAME ""
#define BLYNK_AUTH_TOKEN ""

char ssid[] = "";
char pass[] = "";

前面三行定义是 Blynk 设备信息,这些信息会在步骤 3的过程中自动生成,只需复制并替换这三行即可。

接下来是 ssid[] 和 pass[] 变量,请填写 Wio Terminal 即将连接的 WiFi 的 ssid 和密码。例如:

#define BLYNK_TEMPLATE_ID           "TMPLx3C44oO0"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Quickstart Device"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "an8FkwZgCjShpV5NGCW-Lxl1qohRigeZ"

char ssid[] = "SeeedStudio";
char pass[] = "yyds2022";
note

我们建议使用个人热点来测试本快速入门指南,因为相比于复杂的公共网络,个人热点更加稳定。

步骤 6. 设置 Blynk Web 仪表板​

请返回 Blynk 控制台,根据上面的固件代码设置一些仪表板小部件。首先,我们需要选择之前创建的模板,然后点击右上角的 Edit 按钮。

然后点击 Datastreams 标签来设置数据流,接着点击 New Datastream,选择 Virtual Pin 来配置数据输入源。

在步骤 5中,我们使用了虚拟引脚 4 和虚拟引脚 5 来发送 Grove Vision AI 模块的检测数据,例如人数统计和推理置信度百分比数据。

Blynk.virtualWrite(V5, data.confidence); // 置信度
Blynk.virtualWrite(V4, len); // 人数统计

因此,我们需要在 Blynk 控制台的 Datastreams 标签中分别设置两个虚拟引脚 V5 和 V4。

在 Web Dashboard 设置中,我们可以定义信息布局。在本例中,我们添加了 3 个最常见的可视化小部件,例如 Label、Gauge 和 Chart。

你可以通过点击每个小部件顶部的齿轮按钮来设置显示数据,鼠标悬停在小部件上时会显示该按钮。

在设置完数据信息布局后,点击右上角的 Save And Apply 按钮。

步骤 7. 上传代码并观察数据​

最后,请使用 Grove 电缆将 Grove Vision AI 模块连接到 Wio Terminal 左侧的 Grove 接口,然后在完成步骤 7 后上传更新的固件,接着返回 Blynk 设备控制台。 当 Grove Vision AI 模块检测到有效数据时,你应该会看到人数统计值和检测置信度值的更新。

使用 Blynk 移动应用观察实时数据​

Blynk 不仅支持通过 Web 控制台仪表板显示实时传感器数据,还支持在其移动应用上查看传感器数据。然而,您需要完成上述步骤才能在移动应用中查看数据。

第 1 步:下载 Blynk 应用​

  • 如果您使用的是 IOS 设备,请下载 Blynk IoT。

  • 如果您使用的是 Android 设备,请下载 Blynk IoT NEW。

第 2 步:使用 Blynk 应用登录您的账户​

下载并安装 Blynk 应用后,请打开应用并使用您为 Web 控制台创建的相同账户登录,这样您通过上述步骤创建的模板将会同步到移动应用中。

第 3 步:在 Blynk 移动应用上配置数据仪表板​

登录应用后,请向右滑动并点击 My Profile 进入个人资料设置视图,然后确保启用了 Developer Mode(开发者模式)。

然后返回主页面,点击右上角的扳手图标进入模板设置视图。

在这里,您可以看到之前创建的模板以及 Blynk 应用中的示例模板。

现在请点击 Seeed Wio Terminal 模板进入设置界面以配置移动小部件显示。进入模板设置视图后,请点击右上角的 + 按钮,您将看到用于添加小部件的小部件窗口。

此处的设置步骤应与 Web 控制台的设置类似,我们选择一个 Value Display(值显示)小部件和一个 Labeled Value(标记值)小部件,然后重命名它们并相应地选择正确的数据流(虚拟引脚 V4 和 V5)。这样,Wio Terminal 从 Grove Vision AI 模块收集的检测数据应能够持续同步并更新到 Web 控制台和移动应用。

第 4 步:上传新代码并观察结果​

由于我们已经将新代码上传到 Wio Terminal,当 Wio Terminal 连接到 WIFI 后,连接的 Wio Terminal 设备应显示在 Blynk 移动应用中,如下所示。

您只需点击 Blynk 移动应用中显示的设备,即可观察传感器数据。

声明​

  • LoRa® 标志是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。
  • LoRaWAN® 是根据 LoRa Alliance® 的许可使用的标志。
Loading Comments...