RFID 控制 LED
125KHz RFID 读卡器可以从 RFID 标签读取数据。它可以用于一些物联网或智能控制系统。
本演示将向您展示如何从 RFID 标签读取数据,并控制一个 LED。
所需硬件:
-
Arduino
-
125KHz RFID 读卡器
-
RFID 标签
电路:
RFID 读卡器连接到 D2、D3。

代码:
RFID 读卡器模块具有内部控制 IC,使其易于控制。当有 RFID 标签靠近读卡器时,它将通过 UART 输出标签的 ID。
您可以在代码中对不同的 ID 进行一些处理。
以下代码没有判断 ID,无论什么标签靠近读卡器,都可以改变 LED 的状态。
打开 Arduino IDE,点击 File -> Sketchbook -> RFID Reader。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。