Skip to main content

RF Explorer 软件

RF Explorer 是一款卓越的诊断工具,用于监控和排查无线系统及通信问题。它是一系列由 Ariel 设计的低成本、便携式 RF 频谱分析仪,提供多种频率范围选择。

RF Explorer 系列分析仪和信号发生器重新定义了手持便携式 RF 频谱分析仪。该设备体积小巧、重量轻,但性能和功能可媲美更大、更昂贵的设备。

过去,RF 频谱分析仪的使用仅限于能够负担高昂价格的公司或组织,而 RF Explorer 的低成本现在让每位工程师、技术人员和精明的爱好者都有机会拥有一台 RF 频谱分析仪。

以下是一些您可能感兴趣的软件应用程序——它们可在多个平台上运行。这使您能够尝试软件提供的各种功能,并确定哪款最适合您的需求。有关更多详细信息以及适用于所有平台的 RF Explorer 兼容软件的完整列表,请访问 这里。

产品名称购买链接
RF Explorer WiFi Combo
RF Explorer Signal Generator (RFE6GEN)
RF Explorer 6G model
RF Explorer 6G Combo
RF Explorer - 3G Combo

RF Explorer 的 Windows 软件选项​

RF Explorer for Windows​

来自 RF Explorer 开发者 的 RF Explorer for Windows 应用程序提供传统的频谱轨迹视图以及更具图形化的瀑布视图。它还包括运行信号发生器和作为标量网络分析仪所需的所有软件。

Nuts About Nets 开发了两种不同版本的软件——标准版和专业版。标准版 是免费的,而 专业版 仅需 49 美元。

来自 Nuts About Nets 的 Touchstone 软件将 RF Explorer 频谱分析仪收集的数据转化为高度图形化的图表和显示,使用户能够更容易地可视化 RF 环境、监控 RF 信号、排查 RF 问题以及检测 RF 干扰源。

MacOS RF Explorer 软件选项​

iRF Explorer for MacOS X - 免费​

可在 Mac Store 中获取,它为 Mac 提供基本且易于使用的标准频谱分析仪功能。支持 Mac OS X 10.7 及更高版本,请确保按照安装说明安装 Silicon Labs 驱动程序。

Vantage - $99 USD​

为 Mac 提供强大且易于使用的标准频谱分析仪功能,支持所有 RF Explorer 型号。包括导出文件功能,可用于主要的第三方协调软件工具。未来还将推出高级功能。

Android RF Explorer 软件选项​

RFTrack for Android - 免费​

适用于支持 OTG 的 Android 手机和平板电脑,它结合了 Android 的 GPS 位置和 RF Explorer 的 RF 活动,用于创建全球 TVWS 数据库。

Touchstone Mobile - $49 USD​

适用于支持 OTG 的 Android 手机和平板电脑,它将 RF Explorer 频谱分析仪收集的数据转化为高度图形化的图表和显示,帮助用户更直观地了解 RF 环境、监控 RF 信号、排查 RF 问题以及检测 RF 干扰源。

技术支持与产品讨论​

如果您遇到任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。 感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...