RS485 空气温度、湿度和气压传感器(S-THP-01A)

IP56 防护等级的 RS485 空气温度、湿度和气压传感器具有宽广的工作范围:0-100% RH、-40 至 125°C 和 300-1100 hPa。它非常适合智能农业、天气监测、蒸散量计算、防霉等应用。通过将此传感器与 SenseCAP S2100 数据记录器集成,用户可以实现无缝的数据收集和管理。
可升级为工业传感器
使用 SenseCAP S2100 数据记录器,您可以轻松将此传感器转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
使用 S2100 LoRaWAN 数据记录器
在本页面中,我们将指导您完成连接 S2100 LoRaWAN 数据记录器与 RS485 空气温度、湿度和气压传感器的过程,使您能够在短短五分钟内创建一个坚固的工业级 LoRaWAN 无线传感器,可用于商业用途。
开始使用
准备工作
硬件
所需材料
| SenseCAP S2100 数据记录器 | RS485 空气温度、湿度和气压传感器 | 十字螺丝刀 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1. 准备数据记录器、RS485 空气温度、湿度和气压传感器、网关和工具。
-
数据记录器:这是一个 LoRaWAN 转换器,可将 MODBUS RS485/模拟/GPIO 传感器转换为支持 LoRa 的传感器,从而通过 LoRaWAN 协议传输数据。
-
RS485 空气温度、湿度和气压传感器:该传感器可精确测量空气温度、湿度和气压,测量范围分别为 0-100% RH、-40 至 125°C 和 300-1100 hPa。适用于精密的工业环境监测应用。
-
十字螺丝刀:用于组装传感器探头。
-
网关:LoRaWAN 传感器将数据传输到 LoRaWAN 网关,然后网关将数据传输到云服务器。如果您没有网关,有两个选择:
- 选项 1:传感器在 Helium 网络覆盖的区域内工作(在 Helium Explorer 上查看)。只要有 helium 网络覆盖的地方,您就可以使用传感器传输数据而无需购买网关。
- 选项 2:购买一个网关。
- 下载 SenseCAP Mate 应用程序进行配置:

准备工作完成。让我们开始吧!
2. 网络架构
让我们从 LoRaWAN 的组网开始。 数据记录器将传感器数据转换为 LoRa 数据并将数据上传到网关。网关将数据上传到服务器。

3. 连接 RS485 空气温度、湿度和气压传感器
- 步骤 1: 拧下数据记录器上的三颗螺丝

- 步骤 2: 取下底盖并取出内部 PCBA,直到可以接触到螺丝端子。您不需要取出整个电路板

- 步骤 3: 通过逆时针方向拧下来移除螺纹盖

- 步骤 4: 将随附的电缆穿过螺纹盖和底盖

- 步骤 5: 按如下方式将电缆的导线连接到螺丝端子

提示:如果您使用其他协议,如 4-20mA,请参考引脚表:

RS485 空气温度、湿度和气压传感器的线序:


- 步骤 6: 将硬件单元放回外壳内,从底盖关闭并重新拧紧螺丝

- 步骤 7: 拧紧螺纹盖并固定电缆

一旦超声波液位传感器和数据记录器的所有连接都完成,应该如下所示

4. 配置数据记录器和 RS485 空气温度、湿度和气压传感器通信设置
- 步骤 1: 选择 S2100 数据记录器并在配置页面点击设置。

- 步骤 2: 按住按钮 3 秒,绿色 LED 将以 1 秒频率闪烁。然后点击扫描开始扫描数据记录器的蓝牙。

- 步骤 3: 配置 LoRaWAN 和传感器参数(包括 RS485 Modbus-RTU 命令)。

如何导入模板
-
步骤 1: 请点击此模板链接并选择您的浏览器下载。 (http://sensecap.seeed.cc/portalapi/template/23ad5050-c24b-11ed-af3d-4b3b31721270)
-
步骤 2: 点击右上角的"➕",选择"导入模板",然后选择下载的文件,模板将被导入。

- 步骤 3: 点击发送并通过点击测量来测试传感器
成功获取传感器的距离和温度!
5. 将数据上传到 SenseCAP Portal 和 Mate 应用程序
- 步骤 1: 返回应用程序主页,数据记录器红色 LED 将开始闪烁几秒钟,然后绿色 LED 短暂闪烁,表示 LoRaWAN 连接成功并且数据已发送。或者,您可以按一次数据记录器上的按钮来强制发送数据。 在上传数据之前,请确保网关正常工作或有 helium 网络覆盖。

现在我们需要将此传感器添加到 SenseCAP 平台,以便在云端查看数据
- 步骤 2: 通过扫描二维码绑定数据记录器。

- 步骤 3: 在应用程序和门户网站上查看数据。(https://sensecap.seeed.cc/)

6. 在真实环境中测试传感器。
快速应用到户外真实场景进行长期监测。

目前,已经开发出了一个 LoRaWAN 传感器。
资源
- [PDF] RS485 空气温度、湿度和气压传感器
- [PDF] SenseCAP S2100 数据记录器用户指南
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。