Rainbowduino LED驱动平台-ATmega328
![]() | ![]() |
|---|
Rainbowduino板是一款与Arduino兼容的控制板,具有专业的LED驱动能力。它可以驱动一个8x8 RGB LED矩阵(共阳极)。
-
无需外部电路,插入即可发光!
-
24个恒流通道,每个通道120mA
-
8个超强源驱动通道,每个通道500mA
-
宽输出电压适应范围:6.5V-12VDC
-
专用GPIO和ADC
-
硬件UART和I2C通信
-
易于级联
-
小巧轻便
独立模式(插入即可发光)
所需硬件:
-
1 x Rainbowduino
-
1 x RGB LED矩阵
最简单的工作模式,无需外部系统(仅需一个TTL串行适配器上传固件)。LED矩阵内容由Rainbowduino自身生成。
使用场景:
-
Rainbowduino计算的简单实时动画
-
显示预存的动画,受限于Rainbowduino的32kb ROM
UART模式
所需硬件:
-
1 x Rainbowduino
-
1 x RGB LED矩阵
-
1 x TTL电平转换器
-
1 x UART发送单元(Arduino、PC等)
从计算机向Rainbowduino发送数据(LED矩阵内容)。由于Rainbowduino没有USB连接器,而是使用TTL串行连接,因此需要一个TTL串行电平转换器(如BusPirate、UartSBee、Arduino等)。
使用场景:
由PC或Arduino生成的帧显示在一个LED矩阵上
I2C模式
所需硬件:
-
1..n x Rainbowduino
-
1..n x RGB LED矩阵
-
1 x I2C主设备(例如Arduino)
-
一些电缆
从计算机向多个Rainbowduino发送数据(LED矩阵内容)。如果使用带有FTDI USB到串行适配器的Arduino(如Duemillanove、Diecimila等),需要注意从计算机向Arduino发送数据时会有约16ms的延迟。而新的Arduino UNO延迟较低,约为4ms。
使用场景:
由PC或Arduino生成的帧显示在多个LED矩阵上

I2C级联
Rainbowduino设计为易于级联。物理连接后,电源会被传递,并且可以通过I2C控制整个链条。请注意,每个Rainbowduino必须分配一个唯一的地址以进行I2C通信。
准备电源连接:

Rainbowduino级联:

规格
-
微处理器:Atmega 328
-
PCB尺寸:60mm * 60mm * 1.6mm
-
指示灯:复位、供电、Pin 13 LED
-
电源:6.5-12 VDC(推荐9 VDC)
-
电源连接器:2针JST端子块,3mm DC插孔
-
级联电源连接器:端子块
-
程序接口:UART / ISP
-
LED点阵插座:32个
-
扩展插座:2.54mm弯曲针脚对接头
-
通信协议:I2C / UART
-
RHOS:支持
-
输入电压:6.5~12V
-
总电流消耗:600~2000mA
-
恒流通道(阴极):24个
-
每通道恒流(阴极):20~120mA
-
每通道源驱动电流(共阳极):500mA
-
每通道源驱动电压(共阳极):9~12V
-
源驱动通道:8个
-
驱动LED数量:192个
-
电路响应时间:10ns
-
RGB LED矩阵每点颜色分辨率:4096
-
UART波特率:115200baud
LED设备兼容性
在直接插入母针头之前,请确认RGB点阵是否兼容。主要关注点在于针脚排列,其中同色LED是否成簇排列。以下附上针脚方案和照片演示。颜色顺序可能会改变,因为控制逻辑是开源的并且可以轻松重新编程。

Rainbowduino的驱动能力远超RGB点阵。凭借192个输出通道和高达120mA的恒流能力,您可以轻松构建大规模LED设置。
每个通道的输出电流(IOUT)由外部电阻Rext设置。以下图表展示了IOUT与Rext的关系。请参考MBI5168数据表以获取更多详细信息。顺时针调整1k电位器以减少输出电流(RGB点阵默认最小值为20mA),逆时针旋转以增加输出电流。电位器为单圈,请注意强力旋转可能会导致其损坏为无限旋转状态,此时您需要使用万用表进行调整。:)
这意味着您可以无需额外电阻构建自己的LED矩阵。

演示
需求
-
Rainbowduino板
-
一个共阳极RGB矩阵
-
一个Arduino板(可选)

将RGB LED矩阵连接到Rainbowduino,并将“Pin 1”连接到红色连接块。Pin 1通过方形焊点标记,而其他针脚使用圆形焊点。
上传固件- 首先将代码上传到Arduino: 为了使用Arduino将固件上传到Rainbowduino,请确保Arduino是干净的——我们需要上传一个空的固件草图,如下所示:
void setup() {}
void loop() {}
- 将固件上传到Rainbowduino
打开Rainbowduino固件,选择正确的板子(工具-->板子--> Arduino Duemilanove或Nano w/ ATmega328),然后上传固件。理论上就是这样 ;)
为了方便查看,这里是连接方案:

我们使用外部电源,但您也可以使用Arduino的5V电源。
注意: 如果您拥有Rainbowduino v1板,则需要选择“Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168”!
| Arduino | Rainbowduino | RESET | DTR | GND | GND | RX | RX | TX | TX |
|---|
- 使用UartSB上传固件
以下截图展示了如何将UartSBee连接到Rainbowduino:
![]() | ![]() |
|---|
如果您将UartSBee连接到USB总线,它应该会注册一个新的串口。现在只需使用新的串口上传固件。
- 使用Buspirate上传固件/引导程序
我将解释三种使用Buspirate编程的方法:
- 通过ISP编程。
- 使用avrdude和手动复位编程(无需补丁)。
- 使用avrdude和一个小补丁进行编程。
断开Rainbowduino与显示屏和电源的连接。
步骤1:要使用Buspirate,您需要一个新版的avrdude [1]。我使用的是版本5.10,它支持“-c buspirate”编程器选项。您可以通过以下命令测试:
./avrdude -c buspirate -C ./avrdude.conf
如果此命令提示编程器错误,则需要更新Buspirate版本。
步骤2:将Buspirate连接到Rainbowduino的ISP连接器,如下所示:
| Buspirate | ISP | ISP针脚 |
|---|---|---|
| GND | GND | 6 |
| +5V | Vcc | 2 |
| CS | RESET | 5 |
| MOSI | MOSI | 4 |
| MISO | MISO | 1 |
| SCL/CLK | SCK | 3 |
步骤3:找到正确的引导程序(我使用的是tiny optiboot固件)。将此文件复制到您新编译的avrdude目录。
步骤4:使用以下命令为ATmega 328p编程:
./avrdude -v -c buspirate -p m328p -C ./avrdude.conf -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:optiboot_atmega328.hex
此过程需要很长时间...
我开始上传没有引导程序的固件,这一过程运行良好。诀窍是从 Arduino IDE 获取 HEX 文件。在 0.22-Linux 版本中,它们存储在 /tmp/buildXXXXXXXXXXXX 中,而不是在 sketches 目录中。只需在没有连接任何编程器的情况下发出“上传”命令(按住 <shift> 键同时按下“上传”按钮,可以从 Arduino IDE 获取更多调试信息)。
在 Rainbowduino 上安装引导程序后,可以使用 Bus Pirate 的透明串行接口。将波特率设置为 115200,并输入 (3) 宏以激活透明模式。此时,Bus Pirate 充当 USB-串行转换器(也可以使用其他类似 FTDI 的 USB-串行转换器)。Bus Pirate 的问题在于没有 DTR 信号来重置 Arduino。因此,您需要手动定时重置和上传。在开始上传后按下重置按钮似乎效果最好。
HiZ>m
1. HiZ
2. 1-WIRE
3. UART
4. I2C
5. SPI
6. JTAG
7. RAW2WIRE
8. RAW3WIRE
9. PC KEYBOARD
10. LCD
(1) >3
Mode selected
Set serial port speed: (bps)
1. 300
2. 1200
3. 2400
4. 4800
5. 9600
6. 19200
7. 38400
8. 57600
9. 115200
10. 31250 (MIDI)
(1) >9
Data bits and parity:
1. 8, NONE *default
2. 8, EVEN
3. 8, ODD
4. 9, NONE
(1) >
Stop bits:
1. 1 *default
2. 2
(1) >
Receive polarity:
1. Idle 1 *default
2. Idle 0
(1) >
Select output type:
1. Open drain (H=Hi-Z, L=GND)
2. Normal (H=3.3V, L=GND)
(1) >2
READY
UART>(3)
UART bridge. Space continues, anything else exits.
Reset to exit.
之后,您可以使用引导程序对 Arduino 进行编程:
./avrdude -v -c stk500v1 -p m328p -b 115200 -F -C ./avrdude.conf -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:Rainbow_Plasma.cpp.hex
更进一步,可以在文件 arduino.c 中对 avrdude 进行补丁。Bus Pirate 发送的 rts 信号极性错误,通过将 1 替换为 0 和 0 替换为 1,可以修复此问题。从那时起,您需要选择“arduino”作为编程器,而不是“stk500v1”。
static int arduino_open(PROGRAMMER * pgm, char * port)
{
fprintf(stderr, "arduino_open...\n");
strcpy(pgm->port, port);
serial_open(port, pgm->baudrate? pgm->baudrate: 115200, &pgm->fd);
/* 清除 DTR 和 RTS 以卸载 RESET 电容
* (例如在 Arduino 中) */
serial_set_dtr_rts(&pgm->fd, 1);
usleep(50*1000);
/* 将 DTR 和 RTS 设置回高电平 */
serial_set_dtr_rts(&pgm->fd, 0);
usleep(50*1000);
/*
* 清除任何多余的输入
*/
stk500_drain(pgm, 0);
if (stk500_getsync(pgm) < 0)
return -1;
return 0;
}
注意:在 boards.txt 文件中更改 Arduino IDE 使用的编程器类型。
来源:buspirate-avr-programming [2],Bus_Pirate_AVR_Programming [3],Optiboot [4]
Rainbowduino 固件
Neorainbowduino 固件此固件包包含两个固件(一个用于 Arduino,一个用于 Rainbowduino)以及一个 Processing 库。您可以通过串行线路从任何应用程序向 Arduino 发送数据——Arduino 然后将图像发送到相应的 Rainbowduino 设备。我创建了一个易于使用的 Processing 库以便快速入门。
来源:http://code.google.com/p/neorainbowduino/
功能:
-
支持 I2C 的固件(支持多个 Rainbowduino)
-
Processing 库,因此您可以轻松地从 Processing 控制您的 Rainbowduino!
-
从 Processing 向 Rainbowduino 发送完整帧
-
从 Processing 向您的 RGB 矩阵发送帧,每帧大小为 8x8 像素,12 位颜色分辨率(4096 种颜色)。颜色转换由库处理
-
优化的 Processing 库——仅在需要时向 Rainbowduino 发送帧(节省约 50% 的流量——当然这取决于您的帧)
-
修复了缓冲区交换(不再闪烁)
-
添加了 i2c 总线扫描器,如果您忘记了 Rainbowduino 的地址,可以找到它们
支持的工作模式:I2C
需求此固件允许您使用 Processing 控制 Rainbowduino,因此显而易见您需要:
- Processing 软件,从 http://processing.org/ 获取
由于 neorainbowduino 固件通过 I2C 发送完整帧(92 字节),我们需要为 Arduino 的 I2C 缓冲区大小打补丁(以优化传输速度)。在打补丁时,请确保您的 Arduino IDE 已关闭!
需要打补丁的文件: Java/libraries/Wire/utility/twi.h
原因: 将 I2C 速度从 100kHz 增加到 400kHz,将 I2C 缓冲区大小从 32 字节增加到 98 字节
原始文件#ifndef TWI_FREQ
#define TWI_FREQ 100000L
#endif
#ifndef TWI_BUFFER_LENGTH
#define TWI_BUFFER_LENGTH 32
#endif
#ifndef TWI_FREQ
#define TWI_FREQ **400000L**
#endif
#ifndef TWI_BUFFER_LENGTH
#define TWI_BUFFER_LENGTH **98**
#endif
需要打补丁的文件: Java/libraries/Wire/Wire.h
原因: 将串行缓冲区大小从 32 字节增加到 98 字节
| 原始文件 | 打过补丁的文件 |
|---|---|
#define BUFFER_LENGTH 32
#define BUFFER_LENGTH 98上传固件到 Rainbowduino
上传固件(参见上传固件),您需要的固件文件是 rainbowduinoFw/Rainbow_V2_71/Rainbow_V2_71.pde。
注意: 此固件使用 I2C 协议进行通信——每个 Rainbowduino 需要一个唯一的 I2C 地址。地址可以通过编辑 Rainbowduino.h 文件来配置(#define I2C_DEVICE_ADDRESS 0x06)。因此,如果您将此固件上传到多个 Rainbowduino,请不要忘记更改地址!
断开 Rainbowduino 和 Arduino 之间的 RX/TX 线路。将 Arduino 固件 arduinoFw/neoLed/neoLed.pde 上传到 Arduino。
与 Rainbowduino 交互本章将向您展示一种简单的方式与 Rainbowduino 通信。您需要一个 Arduino(作为串口到 I2C 网关)和一个 I2C 地址为 0x06 的 Rainbowduino。
Rainbowduino 和 Arduino 之间的连接应如下所示:

我们使用外部电源,但您也可以使用 Arduino 的 5V 电源。
| Arduino | Rainbowduino |
|---|---|
| RESET | DTR |
| GND | GND |
| Analog IN 4 | SDA |
| Analog IN 5 | SDL |
安装 Processing 软件后,您需要安装 neorainbowduino 库。您可以在 processingLib\distribution\neorainbowduino-x.y\download 目录中找到该库。将 zip 文件解压到您的 Processing 主文件夹中(文件夹内有 README.TXT 文件,提供详细的安装说明)。
启动 Processing 后,您应该能够导入 neorainbowduino 库:

简单示例
以下是一个非常简单的 Processing 示例代码,用于向 Rainbowduino 发送一些随机矩形。
import processing.serial.*;
import com.neophob.lib.rainbowduino.test.*;
import com.neophob.lib.rainbowduino.*;
static final int SIZE = 400;
Rainbowduino r;
void setup() {
frameRate(15);
background(0);
size(SIZE, SIZE);
//初始化 Rainbowduino
List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
list.add(6); //使用 ID 为 6 的 Rainbowduino
try {
r = new Rainbowduino(this, list);
System.out.println("ping: "+r.ping());
} catch (Exception e) {
println("无法打开串口!!");
e.printStackTrace();
}
smooth();
noStroke();
}
void draw() {
//在屏幕上绘制一些简单的内容
color c1 = color(128+(int)random(64), 128, (int)random(255));
fill(c1);
int size = 80+(int)random(80);
int x = (int)random(SIZE);
int y = (int)random(SIZE);
rect(x, y, size, size);<br>
//将 PApplet 发送到 Rainbowduino 库,并发送到 ID 为 6 的从设备
r.sendRgbFrame((byte)6, this);
}
TODO 添加一些截图
图像缩放的工作原理
图像将使用区域平均滤波器进行缩放。因此,重要的是要确保图像正确对齐。对齐意味着,如果图像可以被 8 整除,结果看起来会很好。以下是一个好的和不好的示例:
| 好的示例(对齐) | 不好的示例(未对齐) |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
mtXcontrol 固件
来源: http://www.rngtng.com/mtxcontrol/
功能特点:
- mtXcontrol 是一个使用 Processing 编写的编辑器,可轻松为包含多色 LED 矩阵的多个输出设备创建图像序列。
支持的工作模式: ???
固件 3
来源: http://code.google.com/p/rainbowduino-firmware/
功能特点:
-
与刷新率同步的双缓冲
-
4 个辅助缓冲区
-
高级指令集
-
多硬件控制
-
I2C 通信协议
-
数据永久存储在 Eeprom 中
支持的工作模式: I2C
RainbowDashboard
来源: http://code.google.com/p/rainbowdash/
功能特点:
-
干净、可维护的代码库。
-
兼容标准固件。
-
支持 UART 模式(无需 Arduino 主机 - 可直接与 Rainbowduino 通信)。
-
双缓冲图形操作。
-
软件实时时钟。
-
动画由 Rainbowduino 自身驱动。
-
完整的 Windows ANSI (CP1252) 字符集。
-
高级命令集。
支持的工作模式: UART
可以轻松更改为使用 I2C;只需更改一个文件 (RainbowDash.pde)。
固件工作原理
微处理器 - Atmega 168/328
| PORTD | PORTB | PORTC |
|---|---|---|
| pin02 / PD0 / RXD | pin14 / PB0 / INT0 | pin23 / PC0 / SDI |
| pin03 / PD1 / TXD | pin15 / PB1 / INT1 | pin24 / PC1 / CLK |
| pin04 / PD2 / INT0 | pin16 / PB2 / INT2 | pin25 / PC2 / LE |
| pin05 / PD3 / INT19 | pin17 / PB3 / INT3 | pin26 / PC3 / OE |
| pin06 / PD4 / INT20 | pin18 / PB4 / INT4 | pin27 / PC4 / SDA |
| pin11 / PD5 / INT21 | pin19 / PB5 / INT5/SCK | pin28 / PC5 / SDL |
| pin12 / PD6 / INT22 | ||
| pin13 / PD7 / INT23 |
PORTB 映射到 Arduino 数字引脚 8 到 13。两个高位(6 和 7)映射到晶体引脚,无法使用。
PORTC 映射到 Arduino 模拟引脚 0 到 5。引脚 6 和 7 仅在 Arduino Mini 上可访问。
PORTD 映射到 Arduino 数字引脚 0 到 7。
恒流 LED 驱动器此驱动器使用 MBI5168。MBI5168 是一个 8 位移位寄存器。它将串行数据转换为并行数据。所有 3 个 MBI5168 共享 LE、CLK 和 OE 输入。

| 名称 | 描述 |
|---|---|
| OE | 输出使能,当为(有效)低时,输出驱动器被启用;当为高时,所有输出驱动器关闭(空白)。 |
| LE | 数据选通输入端,当 LE 为高时,串行数据传输到相应的锁存器。当 LE 变为低时,数据被锁存。 |
| SDI | 移位寄存器的串行数据输入。 |
| SDO | 串行数据输出到下一个驱动器 IC 的 SDI。 |
| R-EXT | 用于连接外部电阻以设置所有输出通道的输出电流的输入端。 |
| CLK | 用于数据移位的时钟输入端,在上升沿触发。 |

为了在 LED 矩阵上显示完整帧,Rainbowduino 中断方法需要调用 128 次。矩阵有 8 行和 16 个亮度级别。每次调用 displayNextLine() 方法时,当前亮度级别会更新一行。所有 8 行更新后,亮度级别会更新。因此,该函数需要 128 个周期才能在 LED 矩阵上填充完整帧。
下图显示了 LED 矩阵在 32、64、96 和 128 个周期后的显示效果。可以看到亮度逐渐增加。

默认固件(以及大多数第三方固件)支持 12 位颜色分辨率。可以进一步提升:
| 颜色分辨率 | 数据负载 | 亮度级别 |
|---|---|---|
| 12 位(每种颜色 4 位),4096 种颜色 | 96 字节 (12bit*64=768bit) | 16 |
| 15 位(每种颜色 5 位),32768 种颜色 | 120 字节 (15bit*64=960bit) | 32 |
使用每种颜色 4 位的优势在于数据存储,一个字节包含 2 个颜色值,因此可以轻松从字节缓冲区获取颜色值。使用每种颜色 5 位需要更多的 CPU 功率或更多的缓冲空间(使用 2 个字节存储 3 个颜色值 - 每种颜色浪费 1 位)。
要实现 15 位颜色分辨率,固件需要进行以下两项更改:
-
循环亮度级别从 16 改为 32
-
修改移出数据的函数
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。