Rainbowduino v3.0
Rainbowduino板是一款兼容Arduino的控制板,配备专业的多路复用LED驱动器。它可以驱动8x8 RGB LED矩阵或4x4x4 RGB LED立方体,采用共阳极模式。Rainbowduino v3.0使用了两个MY9221芯片,这是一种12通道(R/G/B x 4)恒流自适应脉冲密度调制(APDM)。Rainbowduino v3.0支持通过I2C接口级联更多类似的板。
Rainbowduino v3.0预装了Arduino引导加载程序,这使得可以使用Arduino IDE轻松编写程序。与其他LED驱动器不同,它内置了USB到UART(FT232RL)模块,用于编程。
Rainbowduino v3.0底部
功能特点
参数 | 值 |
---|---|
恒流输出 | 20.8mA |
引脚排针 | 2 x 16,用于连接多路复用LED |
最大LED驱动能力 | 192(即8x8x3) |
支持的LED显示 | 4x4x4 RGB立方体 & 8x8 RGB LED矩阵 |
USB到UART | FT232RL |
直流供电 | USB供电或外部6V~12V直流电源 |
内置电压调节器 | 5V / 1A |
应用场景
- 通用LED驱动器
- 连接4x4x4 RGB立方体
- 连接8x8 RGB矩阵
- 通过级联多个Rainbowduino v3.0创建LED标志牌
使用方法
硬件设置
在编程Rainbowduino v3.0时,请始终将滑动开关设置为USB位置。将滑动开关设置为HOST位置会使板载FT232充当UartSBee(此功能在Rainbowduino v3.0正常操作中不需要)。
连接到LED矩阵非常简单。
- 连接RGB LED矩阵 将RGB矩阵的2x16公针排针连接到Rainbowduino,如下图所示(查看RGB矩阵背面,靠近“2088RGB”文字标记的16公针排针应连接到Rainbowduino的DRIVE - GREEN - DRIVE排针)。
Rainbowduino v3.0连接到8x8 RGB LED矩阵
或者
- 连接RGB LED立方体 将Rainbow Cube Kit的2x16公针排针连接到Rainbowduino,如下图所示。
2x16排针定位
Rainbowduino正确连接到Rainbow Cube Kit
- 连接USB线到Rainbowduino进行编程。
软件设置
- 在Arduino IDE中 --> 工具 --> 板菜单,选择“Duemilanove or Diecimila”。
- 从资源部分下载并安装Rainbowduino 3.0库。
编程
使用RGB LED立方体
让我们从一个简单的RGB LED立方体示例开始:
- 从资源部分下载Rainbowduino v3.0库。
- 打开Cube1.ino示例程序(其副本如下所示):
- 编译并上传程序,其副本如下所示:
/*
Rainbowduino v3.0库示例:Cube1
在3D平面(4x4x4立方体)上设置像素
*/
#include <Rainbowduino.h>
void setup()
{
Rb.init(); //初始化Rainbowduino驱动
}
void loop()
{
//设置(Z,X,Y):(0,0,0)像素为蓝色
Rb.setPixelZXY(0,0,0,0x0000FF); //使用24位RGB颜色代码
//设置(Z,X,Y):(0,3,0)像素为红色
Rb.setPixelZXY(0,3,0,0xFF,0,0); //使用R、G和B颜色字节
//设置(Z,X,Y):(3,0,3)像素为绿色
Rb.setPixelZXY(3,0,3,0x00FF00); //使用24位RGB颜色代码
}
输出:
Cube1.pde演示
Rainbowduino v3.0库提供了许多用于RGB LED立方体的API,以下部分列出了这些API并进行了描述:
API | 描述 |
---|---|
Rb.init(void) | 初始化Rainbowduino驱动,应放置在setup()中 |
Rb.setPixelZXY(unsigned char z, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char colorR, unsigned char colorG, unsigned char colorB) | 通过指定每个通道(颜色)为8位数字设置像素(z,x,y)。 |
Rb.setPixelZXY(unsigned char z, unsigned char x, unsigned char y, uint32_t colorRGB) | 通过指定24位RGB颜色代码设置像素(z,x,y)。 |
Rb.blankDisplay(void) | 此函数用于清空所有LED。 |
setPixelZXY() 示例
- 为了理解 (Z,X,Y) 像素寻址,让我们看另一个例子。在此示例中,第 0 层(即 Z-0)被涂成绿色,第 3 层被涂成蓝色。
/*
Rainbowduino v3.0 库示例: Cube2
在 3D 平面上设置像素 (4x4x4 立方体)
*/
#include <Rainbowduino.h>
void setup()
{
Rb.init(); // 初始化 Rainbowduino 驱动
}
unsigned int z,x,y;
void loop()
{
for(x=0;x<4;x++)
{
for(y=0;y<4;y++)
{
// 将第 0 层涂成绿色
Rb.setPixelZXY(0,x,y,0x00FF00); // 使用 24 位 RGB 颜色代码
}
}
for(x=0;x<4;x++)
{
for(y=0;y<4;y++)
{
// 将第 3 层涂成蓝色
Rb.setPixelZXY(3,x,y,0x0000FF); // 使用 24 位 RGB 颜色代码
}
}
}
输出:
Cube2.pde 示例
setPixelZXY() 随机颜色示例
- 在此示例中,所有 LED 都被涂上随机颜色。经过五秒的延迟后,整个立方体将重新涂上随机颜色。
/*
Rainbowduino v3.0 库示例: Cube3
在 3D 平面上设置像素 (4x4x4 立方体)
*/
#include <Rainbowduino.h>
void setup()
{
Rb.init(); // 初始化 Rainbowduino 驱动
}
unsigned int z,x,y;
void loop()
{
for(z=0;z<4;z++)
{
for(x=0;x<4;x++)
{
for(y=0;y<4;y++)
{
// 涂上随机颜色
Rb.setPixelZXY(z,x,y,random(0xFF),random(0xFF),random(0xFF)); // 使用 R、G 和 B 颜色字节
}
}
}
delay(5000);
Rb.blankDisplay(); // 清除 LED(全部变为空白)
}
输出:
Cube3.pde 示例
夜灯 / 氛围灯示例
/*
Rainbowduino v3.0 库示例: 氛围灯
*/
#include <Rainbowduino.h>
// HSV 转 RGB 数组
unsigned char RED[64] = {255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,238,221,204,188,171,154,137,119,102,85,
68,51,34,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,35,52};
unsigned char GREEN[64] = {0,17,34,51,68,85,102,119,136,153,170,187,204,221,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,238,221,204,188,170,154,136,120,102,86,68,52,34,18,0,0,0,0};
unsigned char BLUE[64] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,34,52,68,86,102,120,136,154,170,188,
204,221,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255};
void setup()
{
Rb.init(); // 初始化 Rainbowduino 驱动
}
unsigned int z,x,y;
void loop()
{
for(z=0; z<64 ;z++)
{
for(x=0;x<8;x++)
{
for(y=0;y<8;y++)
{
// 涂上随机颜色
//Rb.setPixelZXY(z,x,y,RED[i],GREEN[i],BLUE[i]); // 使用 R、G 和 B 颜色字节
Rb.setPixelXY(x,y,RED[z],GREEN[z],BLUE[z]); // 使用 R、G 和 B 颜色字节
}
}
delay(100);
}
for(z=63; z > 0 ;z--)
{
for(x=0;x<8;x++)
{
for(y=0;y<8;y++)
{
// 涂上随机颜色
//Rb.setPixelZXY(z,x,y,RED[i],GREEN[i],BLUE[i]); // 使用 R、G 和 B 颜色字节
Rb.setPixelXY(x,y,RED[z],GREEN[z],BLUE[z]); // 使用 R、G 和 B 颜色字节
}
}
delay(100);
}
}
等离子立方体
/*
Rainbowduino v3.0 库示例: 3D 等离子
*/
#include <Rainbowduino.h>
// HSV 转 RGB 数组
unsigned char RED[64] = {255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,238,221,204,188,171,154,137,119,102,85,
68,51,34,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,35,52};
unsigned char GREEN[64] = {0,17,34,51,68,85,102,119,136,153,170,187,204,221,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,238,221,204,188,170,154,136,120,102,86,68,52,34,18,0,0,0,0};
unsigned char BLUE[64] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,34,52,68,86,102,120,136,154,170,188,
204,221,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255};
unsigned char plasma[4][4][4];
void setup()
{
Rb.init(); // 初始化 Rainbowduino 驱动
for(unsigned char x = 0; x < 4; x++)
{
for(unsigned char y = 0; y < 4; y++)
{
for(unsigned char z = 0; z < 4; z++)
{
int color = int(32.0 + (32.0 * sin(x / 1.0))+ 32.0 + (32.0 * sin(y / 1.0)) + 32.0 + (32.0 * sin(z / 1.0))) / 3;
plasma[x][y][z] = color;
}
}
}
}
unsigned char x,y,z,colorshift=0;
void loop()
{
for(x=0;x<4;x++)
{
for(y=0;y<4;y++)
{
for(z=0;z<4;z++)
{
Rb.setPixelZXY(z,x,y,(RED[plasma[x][y][z] + colorshift]) % 256,(GREEN[plasma[x][y][z] + colorshift]) % 256,(BLUE[plasma[x][y][z] + colorshift]) % 256); // 使用 R、G 和 B 颜色字节
}
}
}
delay(100);
colorshift= colorshift + 1;
}
输出:
PlasmaCube.pde 示例
使用 RGB LED 矩阵
Rainbowduino v3.0 库提供了许多用于 RGB LED 矩阵的 API。以下部分列出了这些 API 并进行了描述:
API | 描述 |
---|---|
Rb.init(void) | 初始化 Rainbowduino 驱动,应放置在 setup() 中 |
Rb.setPixelXY(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char colorR, unsigned char colorG, unsigned char colorB) | 通过指定每个通道(颜色)为 8 位数字设置像素 (x,y)。 |
Rb.setPixelXY(unsigned char x, unsigned char y, uint32_t colorRGB) | 通过指定 24 位 RGB 颜色代码设置像素 (x,y)。 |
Rb.blankDisplay(void) | 此函数用于清空所有 LED。 |
Rb.drawChar(unsigned char ascii, unsigned int poX, unsigned int poY, uint32_t colorRGB) | 在 (poX,poY) 绘制一个 uint32_t 颜色的 ASCII 字符。 |
Rb.drawCircle(int poX, int poY, int r, uint32_t color) | 在 (poX,poY) 绘制一个半径为 r 的 uint32_t 颜色圆。 |
Rb.fillCircle(int poX, int poY, int r, uint32_t color) | 在 (poX,poY) 绘制一个填充的半径为 r 的 uint32_t 颜色圆。 |
Rb.drawLine(unsigned int x0,unsigned int y0,unsigned int x1,unsigned int y1, uint32_t color) | 从 (x0,y0) 到 (x1,y1) 绘制一条线。 |
Rb.drawVerticalLine(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int length, uint32_t color) | 从 (poX,poY) 绘制一条长度为 length 像素的水平线。 |
Rb.drawRectangle(unsigned int poX, unsigned int poY, unsigned int length,unsigned int width, uint32_t color) | 从 (poX,poY) 绘制一个长度和宽度为 length 和 width 像素的矩形线。 |
Rb.fillRectangle(unsigned int poX, unsigned int poY, unsigned int length, unsigned int width, uint32_t color) | 从 (poX,poY) 绘制一个填充的长度和宽度为 length 和 width 像素的矩形。 |
形状演示
/*
Rainbowduino v3.0 库示例:
在二维平面(8x8矩阵)上绘制形状
*/
#include <Rainbowduino.h>
void setup()
{
Rb.init();
}
unsigned char x,y,z;
void loop()
{
Rb.drawCircle(3, 4, 3, 0xFF0000); // 在 (3,4) 位置绘制一个半径为3的红色圆。
delay(1000);
Rb.blankDisplay();
Rb.fillCircle(3, 4, 2, 0x0000FF); // 在 (3,4) 位置绘制一个半径为2的填充蓝色圆。
delay(1000);
Rb.blankDisplay();
Rb.drawLine(0, 0, 7, 7, 0x00FF00); // 从 (0,0) 到 (7,7) 绘制一条线。
delay(1000);
Rb.blankDisplay();
Rb.drawVerticalLine(0, 0, 7, random(0xFFFFFF)); // 从 (0,0) 开始绘制长度为7像素的垂直线。
delay(1000);
Rb.blankDisplay();
Rb.drawHorizontalLine(0, 0, 7, random(0xFFFFFF)); // 从 (0,0) 开始绘制长度为7像素的水平线。
delay(1000);
Rb.blankDisplay();
Rb.drawRectangle(0, 0, 4, 6, random(0xFFFFFF)); // 从 (0,0) 开始绘制一个长为4像素、宽为6像素的矩形。
delay(1000);
Rb.blankDisplay();
Rb.fillRectangle(0, 0, 7, 7, random(0xFFFFFF)); // 从 (0,0) 开始绘制一个填充的矩形,长宽均为7像素。
delay(1000);
Rb.blankDisplay();
}
输出:
形状
drawChar 演示
/*
Rainbowduino v3.0 库示例:
在二维平面(8x8矩阵)上打印字符
*/
#include <Rainbowduino.h>
void setup()
{
Rb.init();
}
unsigned char x,y,z;
void loop()
{
for(int i= 0x20; i<=0x7E; i++) // 生成所有可打印字符的ASCII值
{
Rb.drawChar(i,0,1,random(0xFFFFFF));
delay(500);
Rb.blankDisplay();
}
}
输出:
在线原理图查看器
资源
- Rainbowduino V3.0 Arduino IDE 1.0及以上版本库
- Rainbowduino3.0 SnakeGame Arduino 1.0库
- Rainbowduino V3.0 Eagle格式原理图和布局
- Rainbowduino V3.0 PDF格式原理图
- MY9221 LED驱动器数据手册
其他相关产品、资源和项目:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。