Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi® 是一款基于 ARM 架构的信用卡大小的 SBC(单板计算机),由 Raspberry Pi Foundation 创建。Raspberry Pi 运行基于 Debian 的 GNU/Linux 操作系统 Raspberry Pi OS,并且存在许多其他操作系统的移植版本。

入门指南
需求
- Raspberry Pi 4/3B+/3B/3/3A+/2B/B/Zero
- Wi-Fi 网络/移动热点
- 4GB(或更大)SD 卡和 SD 读卡器
- PC 或 Mac
- 5V 3A USB 适配器用于电源供应(可选)
- 一根 USB-C 数据线(我们以 Pi 4 为例)
请轻柔地插入 USB 线缆,否则可能会损坏接口。请使用内部有 4 根线的 USB 线缆。内部只有 2 根线的 USB 线缆无法传输数据。如果您不确定您的线缆规格,可以在这里购买。
从 SD 卡启动
如何烧录 Raspberry Pi OS
1. Raspberry Pi OS Stretch 下载
从 Raspberry Pi 官方网站下载 Raspberry Pi OS,选择"with desktop and recommended software"版本。

2. Etcher
点击这里下载 Etcher,使用 Etcher 直接将 *.img.xz 文件烧录到您的 SD 卡。或者将 *.img.xz 文件解压为 *.img 文件,然后使用其他镜像写入工具烧录到 SD 卡。
- 点击加号图标添加您刚下载的镜像,软件会自动选择您插入的 SD 卡。然后点击 Flash! 开始烧录。大约需要 10 分钟完成。
- 退出镜像写入工具并弹出 SD 卡。
- 将镜像写入 SD 卡后,将 SD 卡插入 Raspberry Pi。使用 USB 适配器和 USB-C 接口为其供电。在写入过程中不要移除 SD 卡。Raspberry Pi 将从 SD 卡启动。

基本配置
无线连接和 SSH
1. 在 /boot 文件夹中创建一个名为"wpa_supplicant.conf"的文件,并复制以下代码。
country=CN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="WiFi-name"
psk="WiFi-password"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=1
}
Wi-Fi 名称和密码应与您的 PC 连接的本地 Wi-Fi 相同(确保您的 PC 和 Raspberry Pi 在同一局域网中)。
2. 在 /boot 文件夹中创建一个名为"ssh"的空白文件。
3. 将带有 Raspberry Pi OS 的 SD 卡插入 Raspberry Pi。

4. 将 Raspberry Pi 连接到电源并开机。

5. 打开 putty 连接 PC 到 Raspberry Pi。
下载 putty:https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Raspberry Pi 默认用户名:pi 默认密码:raspberry

VNC 配置
1. 在终端中输入以下命令打开 raspi-config。
sudo raspi-config
向下箭头到 5 interfacing Options 并按"回车"选择。

向下箭头到 P3 VNC 并按"回车"选择。

选择"Yes"启用它。

选择"Ok"。

2. 安装 VNC Viewer
下载 VNC Viewer

打开 VNC Viewer 并输入 Raspberry Pi 的 IP 地址。您可以在 Raspberry Pi 的终端中输入 ifconfig 命令找到 IP 地址(或者您可以输入 raspberrypi.local)。
如果您使用 raspberrypi.local 登录您的 Pi,您应该确保在您的局域网中只有一个 Raspberry Pi 在使用。
输入默认用户名和密码,现在您可以进入 Raspberry Pi 的远程桌面了!

成功!
UART 启用
- 启用 miniuart-bt
与 GrovePi 配合使用
请参考 Grove Base Hat for Raspberry Pi wiki。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。