RePhone 介绍
RePhone Kit 是一个开源的模块化手机套件,它改变了我们使用手机的方式。它提供了一种全新的手机定制形式,以及最简单的可穿戴设备/物联网开发解决方案。
通过 RePhone,你可以使用纤薄的模块、易于访问的软件和可定制的手机壳,在几分钟内创建自己的手机。你还可以改造周围的物品,让无生命的物体拥有蜂窝通信的能力,与宠物、植物、玩具、摩托车头盔、机器人或无人机通过蜂窝连接进行对话。
特性
- 世界首款开源模块化手机
- 支持 Lua、Javascript、Arduino IDE 和 Eclipse IDE
- 多种功能丰富的附加模块,用于功能扩展
- DIY 手机
- 待机时间约 25 小时(RePhone Kit Create)
RePhone 家族
RePhone 的核心由 Xadow GSM+BLE 或即将推出的 RePhone Core 3G 模块提供,除了这两个核心模块之外,还有 8 个可链式附加模块,用于扩展功能和特性——包括 Xadow 1.54’’ 触摸屏、Xadow 音频、Xadow GSM 分线板、Xadow LED 5x7、Xadow 基础传感器、Xadow Duino、Xadow GPS v2 和 Xadow NFC v2。
| Xadow GPS v2 | Xadow 基础传感器 | Xadow NFC v2 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 了解更多详情 | 了解更多详情 | 了解更多详情 |
| Xadow LED 5 x 7 | Xadow GSM + BLE | Xadow 1.54 英寸触摸屏 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 了解更多详情 | 了解更多详情 | 了解更多详情 |
| Xadow 音频 | Xadow GSM 分线板 | Xadow Duino |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 了解更多详情 | 了解更多详情 | 了解更多详情 |
RePhone Kit Create
RePhone Strap Kit for Pebble
RePhone Geo Kit
RePhone Lumi Kit
RePhone Extension Pack
开发环境
我们已经开发了丰富的库,集成到 Arduino IDE、Lua 和 JavaScript 中,并提供了详细的示例代码,帮助入门级程序员轻松快速地使用 RePhone 模块进行开发。同时,我们还为 C/C++ 开发者提供了基于 Eclipse IDE 的全功能 SDK,用于开发高级应用程序。

查看以下链接:
此外,如果您基于其他 Arduino 兼容开发板开发 RePhone 模块,可以参考以下链接:
在这里可以找到 RePhone Kit Create 源代码(基于 Eclipse IDE):
我们会持续在 Github 页面更新 RePhone SDK:
将 RePhone 恢复为默认设置
请注意,将 RePhone 恢复为默认设置会删除所有设置和文件(如图片、音乐),在恢复之前请务必了解这一点。
将您的 RePhone 恢复为 默认设置 的步骤:
- 按照 "更新/刷写固件" 部分的说明刷写固件。
- 下载 RePhone_Create_Kit_VXP 文件。
- 进入 RePhone 大容量存储模式。
- 将名为 "RePhone Create Kit VXP" 文件夹中的所有内容复制到 RePhone 的 5MB 大容量存储中。
- 重启您的 RePhone,即完成恢复。由于恢复已删除所有文件,您需要在大容量存储中放置一个 mp3 文件以用作铃声。
RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意和项目,并对模块未来的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入我们:RePhone 社区
在这里,我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,分享我们的经验。
常见问题
一些在 RePhone 社区中经常被问到的问题已被收集并回答在主题 "RePhone 常见问题 (FAQ)" 中。该主题会在有新的常见问题出现时持续更新。
在线原理图查看器
资源
RePhone模块的原理图可以通过以下链接获取:
包括以下内容:
- Xadow GSM+BLE。
- Xadow GSM Breakout。
- Xadow 1.54”触摸屏。
- Xadow Audio。
- Xadow Duino。
- Xadow GPS v2。
- Xadow基础传感器。
- Xadow NFC v2。
- Xadow LED 5x7。
- Xadow Pebble Time适配器。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。