RePhone Lumi Kit

RePhone Lumi Kit 专为 LED 爱好者设计——将 Xadow GSM+BLE 模块嵌入到您的炫酷照明设备中,并通过短信或蓝牙控制灯光!
规格
Xadow GSM+BLE
| 微控制器 | MT2502 |
| MCU 核心 | 32位 ARM7EJ-STM RISC 处理器 |
| RAM | 4 MB |
| 闪存 | 16 MB |
| 电源供应 | 3.3 ~ 4.2V(无 SIM)/3.5 ~ 4.2V(有 SIM) |
| 功耗 | 20mW/30mW/52mW @ 待机(无无线电)/待机(GSM)/待机(BT) |
| 四频段 | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Class 12 调制解调器 |
| 时钟速度 | 260 MHz |
| 连接器 | 35 PIN 连接器 & 11 PIN 连接器用于 Xadow 模块;JST 1.0 连接器用于电池 |
| 接口 | LCD、音频、I2C、SPI、UART 和 GPIO 等 |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8" |
Xadow Duino
| 微控制器 | ATmega32u4 |
| 电源供应 | 通过 USB 提供 5V,最大电流为 1.5A;通过电池插座提供 3.3 ~ 4.2V,最大电流为 1.5A;通过分线针脚提供 3.3 ~ 6V,最大电流为 500mA;通过 Xadow GSM+BLE 提供 3.3 ~ 4.2V,最大电流为 500mA |
| 充电电流 | 500 mA |
| 闪存 | 32 KB(ATmega32u4),其中 4 KB 用于引导加载程序 |
| SRAM | 2.5 KB(ATmega32u4) |
| EEPROM | 1 KB(ATmega32u4) |
| 时钟速度 | 16 MHz |
| 连接器 | 2 × 11 PIN Xadow 连接器;用于 RGB LED WS2812b 的焊盘 |
| 接口 | 通过 I2C(7位地址 0x23)与 Xadow GSM+BLE 接口 |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8" |
Xadow GSM Breakout
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8" |
模块连接
Xadow GSM+BLE 集成了一个 Xadow 36 Pin 连接器和一个 Xadow 11 Pin 连接器。如图所示,您可以使用 Xadow 36 Pin 电缆将 Xadow GSM+BLE 连接到 Xadow GSM Breakout,但请务必确保电缆插入牢固且平整,最重要的是,保持“TOP”侧朝上。Xadow 11 Pin 连接器设计更加灵活,您可以使用 Xadow 11 Pin 扁平电缆以任何方式连接 Xadow Duino 和主板,同样需要确保电缆插入牢固。

使用短信控制灯光!
以下是一个通过向您的 RePhone 发送消息来控制 RGB LED 的示例。
然后将以下代码复制到适用于 RePhone 的 Arduino IDE 中。选择 板类型为 "RePhone" 并通过 "MTK USB Debug Port" 下载代码。
#include <LCheckSIM.h>
#include <LGSM.h>
#include <LWs2812.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//短信指令 0 : "OFF" - 关闭显示。
//短信指令 1 : "R100G0B0" - 红色值为 100,绿色值为 0,蓝色值为 0。
char num[20];
char buf_contex[200];
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.print("Ws2812 测试。\r\n");
}
void loop()
{
unsigned long rgb_color;
if(LSMS.available())
{
LSMS.remoteNumber(num, 20);
LSMS.remoteContent(buf_contex, 50);
Serial.println("收到新短信:");
Serial.print("号码:");
Serial.println(num);
Serial.print("内容:");
Serial.println(buf_contex);
if(strcmp("OFF", buf_contex) == 0)
{
Serial.print("RGB 关闭。\r\n");
LWs2812.monochrome(5, 0, 1);
}
else
{
if(StingFind(buf_contex, "R", 1))
{
if(StingFind(buf_contex, "G", 1))
{
if(StingFind(buf_contex, "B", 1))
{
Serial.print("找到 RGB 标志。\r\n");
char color_r[4] = {0};
char color_g[4] = {0};
char color_b[4] = {0};
sscanf(buf_contex + 1,"%[^G]", color_r);
sscanf(buf_contex,"%*[^G]G%[^B]", color_g);
sscanf(buf_contex,"%*[^B]B%[^\0]", color_b);
rgb_color = atol(color_r)*256*256 + atol(color_g)*256 + atol(color_b);
Serial.print("RGB 颜色值为 ");
Serial.println(rgb_color);
delay(100);
LWs2812.monochrome(5, rgb_color, 0);
delay(100);
LWs2812.monochrome(5, rgb_color, 0);
}
}
}
}
}
}
int StingFind(char* string, char* find, int number)
{
char* pos = string;
char* p = string;
int count = 0;
while(number > 0)
{
pos = strstr(p, find);
if(pos == 0)return -1;
while(p <= pos)
{
if(*p > 0x80 || *p < 0)
{
p ++;
}
p ++;
count ++;
}
number --;
}
return count;
}
在此代码中,我们设置了短信指令为: ··· "OFF" - 关闭显示。 "R100G0B0" - 红色值为 100,绿色值为 0,蓝色值为 0。 ···
因此,如果我们向 RePhone 发送 "R100G0B0",LED 将变为红色,如下图所示:

更多示例代码
如果您正准备开始一个更有趣的项目,尝试一些示例代码将是一个不错的起点。
- 在 偏好设置 中简单地将您的 草图文件夹位置 设置为您安装 Arduino IDE for RePhone 的位置,然后您就可以看到示例代码。

- 您可以在以下路径中找到为所有 RePhone 模块手动编写的 Arduino 示例代码:
Arduino_IDE_for_RePhone-master\hardware\arduino\mtk\libraries

RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意和项目,并对模块的未来开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入我们 RePhone 社区!我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
常见问题解答
一些在 RePhone 社区中经常被问到的问题已被收集并回答在主题 "RePhone 常见问题解答 (FAQ)" 中,该主题会在有新的常见问题出现时持续更新。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。