RePhone Strap Kit for Pebble

RePhone(Xadow)模块的引入让您的智能手表更加智能。基于 Pebble Time 背面的新智能配件端口,我们将纤薄小巧的 RePhone 模块——Xadow GPS v2 和 Xadow NFC v2,集成到 Pebble 的现有生态系统中,从内置电子设备的角度帮助提升其功能。Xadow Pebble Time Adapter 通过使用单线串行协议的 Smartstrap 接口,使 RePhone(Xadow)模块能够与 Pebble Time 通信。
规格
Xadow Adapter for Pebble 的底座
背框上的“GND”和“PWR”意味着您可以在不取下外壳的情况下为 Pebble Time 充电。

Xadow GPS v2
| 微控制器 | Kinetis KL02 |
| 核心 | ARM® 32位 Cortex® -M0+CPU |
| 电源供应 | 3.3 ~ 6 V(通过断路引脚) |
| 闪存 | 32 KB |
| SRAM | 4 KB |
| 时钟速度 | 48 MHz |
| 功耗 | 18mA@跟踪,21mA@获取 |
| 节能模式 | 典型值 3mA@AlwaysLocateTM,7uA@备份模式,180uA@待机模式 |
| 通道 | 22(跟踪)/ 66(获取) |
| 更新速率 | 1Hz(默认),最高可达 10Hz |
| 水平位置精度 | <2.5m CEP |
| 速度精度 | <0.1m/s |
| 最大速度 | 最大 515m/s |
| 冷/暖启动(带 EASYTM) | 215s/5s |
| 获取灵敏度 | -145dBm |
| 跟踪灵敏度 | -163dBm |
| 工作温度 | -40℃ 至 85℃ |
| 协议 | NMEA 0183/PMTK |
| 天线类型 | 芯片天线 |
| 接口 | 通过 I2C(7位地址 0x05)与 Xadow GSM+BLE 接口 |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8" |
Xadow NFC v2
| 微控制器 | Kinetis KL02 |
| 核心 | ARM® 32位 Cortex® -M0+CPU |
| 电源供应 | 3.3 ~ 6V(通过断路引脚) |
| 闪存 | 32 KB |
| SRAM | 4 KB |
| 工作电流 | 待机时 5mA;读写时 55mA |
| 射频 | 13.56 MHz |
| 支持的协议 | ISO/IEC 14443 Type A 和 ISO/IEC 14443 Type B |
| 最大工作距离 | ~28mm(取决于当前天线尺寸) |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8” |
Xadow 电池 100mAh
| 电压 | 3.3 V |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8” |
组装过程
在日常使用中,模块均匀地放置在手表的每一侧,并通过 FPC 电缆互连。模块与适配器之间的连接设计为可扩展形式,以避免意外的连接脱落。Pebble Time 的充电端口仍可通过适配器背面进行日常充电。
以下是 RePhone Strap Kit for Pebble Time 的组装过程示意图:

下载 Xadow APP for Pebble Time
您可以按照说明下载 Xadow APP for Pebble Time,并在您的 Pebble Time 上访问 GPS 信息和标签 ID。
Demo App 可从以下链接下载:https://github.com/Seeed-Studio/Xadow_Strap/raw/master/build/pebbleapp_jack.pbw。您可以从智能手机下载,也可以从 PC 发送到智能手机。然后选择使用手机中的 "Pebble Time" 应用打开它。您将有一个选项将 Demo App 安装到您的 Pebble Time。

编程指南
与适配器通信
适配器的固件实现了 Pebble 官方文档中描述的协议:http://developer.getpebble.com/guides/hardware/smartstrap-protocol/
因此,可以从 watchapp 端调用的资源如下:
| 服务 | 属性 | 读/写 | 数据类型 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0 原始数据 | 0x0 原始数据 | 读写 | uint8 *buffer | 适配器端没有处理程序,为适配器固件程序员保留扩展性 |
| 0x2003 电池服务 | 0x1001 获取电池电压 | 读 | uint16 | 表带电池的电压,单位为伏特,精度为 1/100。例如,电压为 3.70V,将表示为 370。 |
| 0x2003 电池服务 | 0x1002 启用或禁用使用表带电池为 Pebble 充电 | 读写 | uint8 | 0:不为 Pebble 充电。1:为 Pebble 充电。 |
| 0x2001 位置和导航服务 | 0x0001 位置 | 读 | sint32[2] | 当前经纬度,单位为度,精度为 1/10^7。数据中纬度在前,经度在后。例如,Pebble HQ 的位置为 (37.4400662, -122.1583808),将表示为 -1221583808。 |
| 0x2001 位置和导航服务 | 0x0003 速度 | 读 | uint16 | 当前速度,单位为米/秒,精度为 1/100。例如,1.5 m/s 将表示为 150。 |
| 0x2001 位置和导航服务 | 0x1001 海拔 | 读 | uint16 | 当前海拔,单位为米,精度为 1/100。例如,100m 将表示为 10000。 |
| 0x2001 位置和导航服务 | 0x0101 GPS 卫星 | 读 | uint8 | GPS 卫星的数量(通常通过 NMEA 报告)。注意,此数字表示可见卫星的数量。 |
| 0x2001 位置和导航服务 | 0x0102 GPS 修正质量 | 读 | uint8 | GPS 修正质量(通过 NMEA 报告)。可能的值列在 NMEA 规范 中。 |
| 0x1E01 NFC 服务 | 0x1001 获取 NFC 标签的 UID | 读 | uint8 * | UID 将以可变长度返回,可在 SmartstrapReadHandler 中通过参数长度指示。 此属性可在 SmartstrapNotifyHandler 中通知。 |
| 0x1E01 NFC 服务 | 0x1002 读取 NDEF 数据 | 读 | uint8 * | NDEF 数据将以可变长度返回,可在 SmartstrapReadHandler 中通过参数长度指示。 |
| 0x1E01 NFC 服务 | 0x1003 写入 NDEF 数据 | 写 | uint8 * | 将 uint8 缓冲区写入 NFC 标签 |
| 0x1E01 NFC 服务 | 0x1004 擦除 NDEF 数据 | 写 | 任意类型 | 写入任意内容或空内容以触发擦除。 |
Demo Pebble App 的源代码可从 GitHub 下载:https://github.com/Seeed-Studio/Xadow_Strap
此应用仅用于部分属性调用的演示,请随意基于 GPS、NFC 等功能构建您自己的精彩 Pebble 应用。
编程适配器
适配器基于 LPC11U35 构建,并运行 mbed 软件。初始固件位于 mbed.org。请查看:https://developer.mbed.org/teams/Seeed/code/xadow_smartstrap_for_pebble/
适配器的 Eagle 原理图可从以下链接下载:https://www.seeedstudio.com/wiki/images/f/f8/Xadow_Pebble_Time_Adapter.rar
构建固件二进制文件后,您可以按照以下步骤将二进制文件刷入适配器。
- 改装 USB 电缆并将电线焊接到焊盘上

-
确保电池断开连接并将 USB 插入 PC。
-
短接 "ISP" 和 "GND" 引脚。
-
插入电池以启动适配器
-
在您的电脑上会出现一个 USB 驱动器,打开它并删除磁盘内的所有内容,然后将固件二进制文件复制到磁盘中。
-
关闭电源后重新打开,固件已更新。
RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意/项目,并对未来模块的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入 RePhone 社区吧!我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
常见问题解答
一些在 RePhone 社区中常见的问题已被收集并回答在主题 "RePhone 常见问题解答 (FAQ)" 中,该主题会在有新的常见问题出现时持续更新。
在线原理图查看器
资源
以下链接提供了 Xadow Pebble Time Adapter 的原理图:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。