Rephone Core 2G-Atmel32u4

RePhone 是由 Seeed Studio 创建的最独特且有趣的开发板平台之一。通过 RePhone,您不仅可以为自己 DIY 一部特别的手机,还可以为周围的物品赋予蜂窝连接功能。第一版 RePhone 核心是 Xadow – GSM+BLE,这次我们提供了另外两个版本的 RePhone 核心,具有更高的性能和更低的功耗,其中之一是 RePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0。
RePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0 是一个新的 Arduino 兼容的 RePhone Core 2G 开发板,基于 Atmel32u4 和 SIM800H。RePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0 的大多数功能与 Xadow – GSM+BLE 相同,例如提供丰富的通信协议(GSM、GPRS 和蓝牙),支持四频段 850/900/1800/1900MHz,并支持 2G Nano SD 卡。但与 Xadow – GSM+BLE 相比,Atmel32u4 加 SIM800H 的解决方案显著降低了功耗。如果您正在寻找一个高性能、低功耗的 RePhone 核心模块来改变世界,那么这个新的 RePhone Core 2G 模块是最佳选择。
我们还提供了一个更强大的新 RePhone Core 2G 版本,其解决方案是 AtmelSAMD21+SIM800。点击这里了解更多。
- 此产品不包含锂聚合物电池,我们的商店也没有销售锂聚合物电池,任何 3.7V 的锂聚合物电池都可以使用。
- 此产品不包含麦克风、扬声器和 3.5mm 耳机输入,您需要购买 Xadow Audio 来实现这些功能。
特性
Arduino/处理器
- Atmega32u4 工作频率为 16MHz
- 兼容 Arduino IDE(基于 Arduino Leonardo 引导加载程序)
- 内嵌锂电池管理芯片
- 用户按钮
SIM800H
- 四频段 850/900/1800/1900MHz
- GPRS 多时隙类别 12/10
- GPRS 移动站类别 B
- 符合 GSM 2/2+ 标准
- 类别 4 (2 W @850/900MHz)
- 类别 1 (1 W @1800/1900MHz)
- 蓝牙:兼容 3.0+EDR
- FM:频段范围 76~109MHz,步进调谐 50KHz
- 通过 AT 命令控制 3GPP TS 27.007、27.005 和 SIMCOM 增强 AT 命令集
- SIM USAT
- 低功耗
- 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 微控制器 | Atmega32U4 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 每个 I/O 引脚的直流电流 | 50 |
| 闪存 | 32 KB,其中 4KB 被引导加载程序使用 |
| SRAM | 2.5 KB |
| EEPROM | 1KB |
| 时钟速度 | 16 MHz |
| 长度 | 68 mm |
| 宽度 | 30 mm |
| 重量 | 12 g |
硬件概览

- 1- 11 针 Xadow 接口
- 2- 用户按钮 (D3)
- 3- 用于编程和供电的 Micro USB 接口
- 4- 35 针 Xadow 接口
- 5- JST1.0 电池接口
- 6- Nano SIM 卡(与 iPhone 5/6/7 相同)
- 7- Atmega32U4 芯片
- 8- 充电状态监控 LED
- 闪烁 - 未插入电池
- 常亮 - 正在充电
- 熄灭 - 充电完成
- 9- IC - ETA6003(数据手册)
- A- ICSP 焊盘
- B- 天线接口
- C- I/O 引脚焊盘
- D- SIM800H
引脚图
:::提示 点击此处查看大图。 ::: :::注意
- INT1 连接到 D7
- INT2 连接到 D12 :::
Arduino IDE
下载并安装 最新的 Arduino IDE 后,点击这里将板子添加到 Arduino IDE。
安装驱动程序(适用于 Windows)
首次插入板子时,您会看到一个名为 RePhone 2G SAMD21 的 USB COM 设备,需要安装驱动程序。点击下方按钮下载板子的驱动程序。
为了确保驱动程序安装成功,请打开设备管理器查看是否存在 RePhone 2G 32U4。

Hello World
现在我们可以上传第一个示例程序 - Hello World 到板子上。
打开 Arduino IDE,复制以下代码:
void setup()
{
Serial.begin(115200);
}
void loop()
{
Serial.println("Hello world!");
delay(1000);
}
然后,
- 点击 工具 > 板子 > RePhone core 2G-Atmel32u4
如果找不到 RePhone core 2G-Atmel32u4,请查看如何将 Seeed 板子添加到 Arduino IDE。
- 点击 工具 > 端口 选择正确的端口号。(不要选择 COM1)

然后点击 Arduino IDE 左上角的 上传 按钮,几秒钟后,代码成功上传。

如果上传成功,您会看到一些红色信息。

打开 Arduino IDE 的串口监视器,您将每秒看到打印的 "Hello World"。

AT 指令模式
RePhone core 2G 板支持 AT 指令模式。SIM800H 的 TX/RX 连接到 AtemlSAMD21 的 Serial1(D0/D1)。
复制以下代码并上传到板子上。
#include "atmel32u4_gprs.h"
void setup()
{
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
Serial.println("SIM800 Serial Debug Test ...");
gsm.preInit();
while(0 != gsm.sendATTest())
{
Serial.println("sim800 init error!");
}
Serial.println("sim800 init O.K!");
}
void loop()
{
gsm.ATDebug();
}
打开串口监视器,等待 GSM init ok. 打印到监视器上,然后您可以输入指令。 尝试输入 "AT",您将得到 "OK"。

:::提示 所有指令必须以换行符 (\r\n) 结束。 ::: 点击下方按钮获取详细的 AT 指令文档。
示例
我们制作了许多示例来展示该模块的工作方式。首先,请执行以下操作:
- 插入一个 nano SIM 卡
- 插入天线
- 如果您有锂电池,请将其插入到板上
点击 文件 > 示例,然后您可以打开这些示例。
Atmel32U4_SIM800
- Bluetooth_AT_Command_And_Music_Play: 通过蓝牙播放音乐
- GSM_GPRS_HTTP_GET: 从 mbed.org 获取 hello.txt
- GSM_Receive_SMS: 接收短信
- GSM_Voice_Call: 接收语音电话
- SIM800_Serial_Debug: AT 命令模式
RePhone_API_for_Arduino
- gps_test: Xadow GPS v2 示例
- ledmatrix_test: Xadow LED 5x7 示例
- nfc_test: Xadow NFC v2 示例
- sensorhub_test: Xadow Basic Sensors 示例
- ws2812_test: Xadow Duino 示例
rephone_button
- button_test: 板载按钮测试
rephone_lcm
- lcm_display_test: LCD 显示示例
rephone_menu_gsm
- rephone_menu_test
RePhone 系列
有多个可链式扩展模块,用于增强功能和特性——包括 Xadow Audio、Xadow LED 5x7、Xadow Basic Sensors、Xadow Duino、Xadow GPS v2 和 Xadow NFC v2。
| GPS v2 | 基础传感器 | NFC v2 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 了解更多详情 | 了解更多详情 | 了解更多详情 |
| LED 5 x 7 | 音频 | Xadow GSM Breakout |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 了解更多详情 | 了解更多详情 | 了解更多详情 |
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。