ReSpeaker 介绍
ReSpeaker 是一个开放的模块化语音接口,用于控制您周围的设备。它可以让您通过语音与家用电器、植物、办公室设备、联网设备或日常生活中的任何其他物品进行交互。ReSpeaker 项目提供了硬件组件和软件库,用于构建支持语音的设备。
硬件
硬件组件包括用于 Raspberry Pi 的 I2S 麦克风阵列、适用于 Linux/Windows/macOS 的 USB 麦克风阵列,以及独立的 ReSpeaker Core v1.0 和 v2.0。
麦克风阵列
USB 6+1 麦克风阵列 | Raspberry Pi 4 麦克风阵列 | Raspberry Pi 2 麦克风阵列 | USB 4 麦克风阵列 | |
---|---|---|---|---|
麦克风数量 | 7 | 4 | 2 | 4 |
形状 | 圆形 | 方形 | 长方形 | 圆形 |
接口类型 | USB | I2S | I2S | USB |
RGB LED | 12 | 12 | 3 | 12 |
音频输出 | 单声道 | 无 | 立体声 | 单声道 |
备注 | 内置算法 | 即将推出 |
独立 ReSpeaker Core
ReSpeaker Core v1 (MT7688) | ReSpeaker Core v2 (RK3229) | |
---|---|---|
CPU | MT7688 (MIPS24KEc, 580 MHz) | RK3229 (4 ARM Cortex A7 核心, 1.5GHz) |
RAM | 256 MB | 1 GB |
麦克风数量 | 1 | 6 |
形状 | 圆形 | 六边形 |
接口类型 | WiFi, USB 设备 | WiFi, 蓝牙, 以太网, HDMI, USB otg/host |
回环 | 无 | 2 通道 |
软件
音频处理算法包括 VAD(语音活动检测)、DOA(到达方向)、Beamforming(波束形成)、NS(噪声抑制)、AEC(回声消除)和 KWS(关键词检测),这些算法正在快速发展。
产品列表
以下是您可以在 Seeed WiKi 中找到的 ReSpeaker 板卡列表。该列表将不断更新。
- ReSpeaker 2-Mics Pi HAT
- ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi
- ReSpeaker Core
- ReSpeaker Core v2.0
- ReSpeaker Drive Unit
- ReSpeaker Mic Array
- ReSpeaker Mic Array v2.0
- ReSpeaker 4-Mic Linear Array Kit for Raspberry Pi
- ReSpeaker 6-Mic Circular Array kit for Raspberry Pi
ReSpeaker 项目
请访问 ReSpeaker.io 获取更多信息。 感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。