reSpeaker USB Mic Array

该产品现已停产 (EOL)。 如果你计划购买或开始一个新项目,我们强烈推荐使用XVF3000,这是更新且仍在支持的替代产品。 该产品已不再生产或进行主动维护。
一个开箱即用的语音采集设备,就是客户的声音。
在过去的一年中,Respeaker Mic Array V2.0 以开发板的形式已经销售超过 1 万片。客户不断要求提供带外壳的完整设备,而考虑到声学原理,要自己设计外壳对他们来说具有挑战性。
现在 Seeed 给出的答案就是 ReSpeaker USB Mic Array:
- 一个具有精心设计声学结构的开箱即用设备,为客户集成到其解决方案中提供了灵活性。
- 提供注塑外壳,可节省产品上市时间和模具成本。
ReSpeaker USB Mic Array 内部 PCBA 与 Respeaker Mic Array V2.0 之间的差异:
- 优化的电源电路
- 将音频插孔和 micro USB 接口移到了背面。
特性
- 远场语音采集
- 支持 USB Audio Class 1.0 (UAC 1.0)
- 四麦克风阵列
- 12 颗可编程 RGB LED 指示灯
- 语音算法和特性
- 语音活动检测
- 到达方向
- 波束成形
- 噪声抑制
- 去混响
- 声学回声消除
规格
- 来自 XMOS 的 XVF-3000
- 4 个高性能数字麦克风
- 支持远场语音采集
- 片上语音算法
- 12 颗可编程 RGB LED 指示灯
- 麦克风:ST MP34DT01TR-M
- 灵敏度:-26 dBFS(全向)
- 声学过载点:120 dBSPL
- 信噪比:61 dB
- 电源:通过 Micro USB 提供 5V 直流电
- 尺寸:70mm(直径)
- 3.5mm 音频插孔输出接口
- 功耗:5V,LED 亮时 180mA,LED 灭时 170mA
- 最大采样率:16Khz
硬件概览

-
① XMOS XVF-3000: 集成了高级 DSP 算法,包括声学回声消除 (AEC)、波束成形、去混响、噪声抑制和增益控制。
-
② 数字麦克风: MP34DT01-M 是一款超小型、低功耗、全向数字 MEMS 麦克风,由电容式传感元件和 IC 接口构成。
-
③ RGB LED: 三色 RGB LED。
-
④ USB 接口: 为麦克风阵列供电并进行控制。
-
⑤ 3.5mm 耳机插孔: 输出音频,我们可以将有源音箱或耳机插入此接口。
-
⑥ WM8960: WM8960 是一款低功耗立体声编解码器,带有 D 类扬声器驱动器,可在 8 Ω 负载上每通道提供 1 W 功率。
系统框图

应用
- USB 语音采集
- 智能音箱
- 智能语音助手系统
- 录音设备
- 语音会议系统
- 会议通信设备
- 语音交互机器人
- 车载语音助手
- 其他语音交互场景
入门指南
ReSpeaker USB Mic Array 兼容 Windows、Mac、Linux 系统和 andriod。下面的脚本在 Python2.7 上测试通过。
更新固件
下面是差异对比表。
| 固件 | 通道数 | 说明 |
|---|---|---|
| 1_channel_firmware.bin | 1 | 为 ASR 处理后的音频 |
| 6_channels_firmware.bin | 6 | 通道 0:为 ASR 处理后的音频,通道 1-4:4 个麦克风的原始数据,通道 5:回放(出厂固件) |
对于 Linux: Mic 阵列支持 USB DFU。我们开发了一个 python 脚本 dfu.py,通过 USB 来更新固件。
sudo apt-get update
sudo pip install pyusb click
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
sudo python dfu.py --download 6_channels_firmware.bin # The 6 channels version
# if you want to use 1 channel,then the command should be like:
sudo python dfu.py --download 1_channel_firmware.bin
下面是固件下载结果。

对于 Windows/Mac: 我们不建议使用 Windows/Mac 和 Linux 虚拟机来更新固件。
开箱演示
下面是使用 6 通道固件的声学回声消除示例。
- 步骤 1. 将 USB 线连接到 PC,并将音频插孔连接到扬声器。

- 步骤 2. 在 PC 端选择 mic array v2.1 作为输出设备。
- 步骤 3. 启动 audacity 进行录音。
- 步骤 4. 先在 PC 端播放音乐,然后再说话。
- 步骤 5. 我们会看到如下所示的 audacity 界面,请点击 Solo 来听每个通道的音频。

通道 0 音频(由算法处理):
通道 1 音频(Mic1 原始数据):
通道 5 音频(回放数据):
下面是关于 DOA 和 AEC 的视频。
安装 DFU 和 LED 控制驱动
- Windows: 音频录制和回放在默认情况下工作良好。仅在 Windows 上控制 LED 和 DSP 参数时才需要安装 Libusb-win32 驱动。我们使用 一个方便的工具 - Zadig 为
SEEED DFU和SEEED Control安装 libusb-win32 驱动(ReSpeaker Mic Array 在 Windows 设备管理器中有 2 个设备)。

请确保选择的是 libusb-win32,而不是 WinUSB 或 libusbK。
- MAC: 不需要驱动。
- Linux: 不需要驱动。
调参
对于 Linux/Mac/Windows: 我们可以配置一些内置算法的参数。
- 获取完整参数列表,更多信息请参考 FAQ。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
python tuning.py -p
- 示例 #1,我们可以关闭自动增益控制 (AGC):
sudo python tuning.py AGCONOFF 0
- 示例 #2,我们可以查看 DOA 角度。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
DOAANGLE: 180
控制 LED
我们可以通过 USB 控制 ReSpeaker USB Mic Array 的 LED。该 USB 设备具有 Vendor Specific Class 接口,可用于通过 USB 控制传输发送数据。我们参考了 pyusb python library,并由此实现了 usb_pixel_ring python library。
LED 控制命令通过 pyusb 的 usb.core.Device.ctrl_transfer() 发送,其参数如下:
ctrl_transfer(usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE, 0, command, 0x1C, data, TIMEOUT)
下面是 usb_pixel_ring 的 API。
| 命令 | 数据 | API | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | [0] | pixel_ring.trace() | trace 模式,LED 的变化取决于 VAD* 和 DOA* |
| 1 | [red, green, blue, 0] | pixel_ring.mono() | mono 模式,将所有 RGB LED 设置为单一颜色,例如 Red(0xFF0000)、Green(0x00FF00),Blue(0x0000FF) |
| 2 | [0] | pixel_ring.listen() | listen 模式,与 trace 模式类似,但不会关闭 LED |
| 3 | [0] | pixel_ring.speak() | wait 模式 |
| 4 | [0] | pixel_ring.think() | speak 模式 |
| 5 | [0] | pixel_ring.spin() | spin 模式 |
| 6 | [r, g, b, 0] * 12 | pixel_ring.customize() | custom 模式,为每个 LED 设置各自的颜色 |
| 0x20 | [brightness] | pixel_ring.set_brightness() | 设置亮度,范围:0x00~0x1F |
| 0x21 | [r1, g1, b1, 0, r2, g2, b2, 0] | pixel_ring.set_color_palette() | 设置调色板,例如 pixel_ring.set_color_palette(0xff0000, 0x00ff00) 与 pixel_ring.think() 一起使用 |
| 0x22 | [vad_led] | pixel_ring.set_vad_led() | 设置中心 LED:0 - 关闭,1 - 打开,其他 - 取决于 VAD |
| 0x23 | [volume] | pixel_ring.set_volume() | 显示音量,范围:0 ~ 12 |
| 0x24 | [pattern] | pixel_ring.change_pattern() | 设置模式,0 - Google Home 模式,其他 - Echo 模式 |
适用于 Linux: 下面是一个控制 LED 的示例。请按照以下命令运行演示程序。
git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring
sudo python setup.py install
sudo python examples/usb_mic_array.py
下面是 usb_mic_array.py 的代码。
import time
from pixel_ring import pixel_ring
if __name__ == '__main__':
while True:
try:
pixel_ring.wakeup()
time.sleep(3)
pixel_ring.think()
time.sleep(3)
pixel_ring.speak()
time.sleep(6)
pixel_ring.off()
time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
break
pixel_ring.off()
time.sleep(1)
适用于 Windows/Mac: 下面是一个控制 LED 的示例。
- 步骤 1. 下载 pixel_ring。
git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring/pixel_ring
- 步骤 2. 创建一个 led_control.py,将以下代码写入其中并运行 'python led_control.py'
from usb_pixel_ring_v2 import PixelRing
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
print dev
if dev:
pixel_ring = PixelRing(dev)
while True:
try:
pixel_ring.wakeup(180)
time.sleep(3)
pixel_ring.listen()
time.sleep(3)
pixel_ring.think()
time.sleep(3)
pixel_ring.set_volume(8)
time.sleep(3)
pixel_ring.off()
time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
break
pixel_ring.off()
如果你在屏幕上看到 "None" 被打印出来,请重新安装 libusb-win32 驱动。
DOA(声源到达方向)
适用于 Windows/Mac/Linux: 下面是一个查看 DOA 的示例。绿色 LED 是语音方向的指示灯。关于角度,请参考硬件概述。
- 步骤 1. 下载 usb_4_mic_array。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
- 步骤 2. 在 usb_4_mic_array 文件夹下创建一个 DOA.py,将以下代码写入其中并运行 'sudo python DOA.py'
from tuning import Tuning
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
if dev:
Mic_tuning = Tuning(dev)
print Mic_tuning.direction
while True:
try:
print Mic_tuning.direction
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
- 步骤 3. 我们将会看到如下所示的 DOA。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python doa.py
184
183
175
105
104
104
103
VAD(语音活动检测)
适用于 Windows/Mac/Linux: 下面是一个查看 VAD 的示例。红色 LED 是 VAD 的指示灯。
- 步骤 1. 下载 usb_4_mic_array。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
- 步骤 2. 在 usb_4_mic_array 文件夹下创建一个 VAD.py,将以下代码写入其中并运行 'sudo python VAD.py'
from tuning import Tuning
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
#print dev
if dev:
Mic_tuning = Tuning(dev)
print Mic_tuning.is_voice()
while True:
try:
print Mic_tuning.is_voice()
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
- 步骤 3. 我们将会看到如下所示的 DOA。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python VAD.py
0
0
0
1
0
1
0
对于 VAD 的阈值,我们也可以使用 GAMMAVAD_SR 来设置。更多细节请参考 Tuning。
提取语音
我们使用 PyAudio python library 通过 USB 提取语音。
适用于 Linux: 我们可以使用以下命令来录制或播放语音。
arecord -D plughw:1,0 -f cd test.wav # record, please use the arecord -l to check the card and hardware first
aplay -D plughw:1,0 -f cd test.wav # play, please use the aplay -l to check the card and hardware first
arecord -D plughw:1,0 -f cd |aplay -D plughw:1,0 -f cd # record and play at the same time
我们也可以使用 python 脚本来提取语音。
- 步骤 1,我们需要运行以下脚本来获取 Mic Array 的设备索引号:
sudo pip install pyaudio
cd ~
nano get_index.py
- 步骤 2,将以下代码复制并粘贴到 get_index.py 中。
import pyaudio
p = pyaudio.PyAudio()
info = p.get_host_api_info_by_index(0)
numdevices = info.get('deviceCount')
for i in range(0, numdevices):
if (p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('maxInputChannels')) > 0:
print "Input Device id ", i, " - ", p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('name')
-
步骤 3,按 Ctrl + X 退出并按 Y 保存。
-
步骤 4,运行 'sudo python get_index.py',我们将会看到如下所示的设备 ID。
Input Device id 2 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0): USB Audio (hw:1,0)
- 步骤 5,将
RESPEAKER_INDEX = 2修改为索引号。运行 python 脚本 record.py 来录制一段语音。
import pyaudio
import wave
RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 6 # change base on firmwares, 1_channel_firmware.bin as 1 or 6_channels_firmware.bin as 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 2 # refer to input device id
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"
p = pyaudio.PyAudio()
stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)
print("* recording")
frames = []
for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)
print("* done recording")
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(RESPEAKER_CHANNELS)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
- 步骤 6. 如果你想从 6 个通道中提取通道 0 的数据,请参考以下代码。对于其他通道 X,请将 [0::6] 改为 [X::6]。
import pyaudio
import wave
import numpy as np
RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 6 # change base on firmwares, 1_channel_firmware.bin as 1 or 6_channels_firmware.bin as 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 3 # refer to input device id
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 3
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"
p = pyaudio.PyAudio()
stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)
print("* recording")
frames = []
for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
# extract channel 0 data from 6 channels, if you want to extract channel 1, please change to [1::6]
a = np.fromstring(data,dtype=np.int16)[0::6]
frames.append(a.tostring())
print("* done recording")
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(1)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
适用于 Windows:
- 步骤 1. 我们运行以下命令来安装 pyaudio。
pip install pyaudio
- 步骤 2. 使用 get_index.py 获取设备索引。
C:\Users\XXX\Desktop>python get_index.py
Input Device id 0 - Microsoft Sound Mapper - Input
Input Device id 1 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0)
Input Device id 2 - Internal Microphone (Conexant I)
- 步骤 3. 修改 record.py 中的设备索引和通道数,然后提取语音。
C:\Users\XXX\Desktop>python record.py
* recording
* done recording
如果我们看到 "Error: %1 is not a valid Win32 application.",请安装 Python Win32 版本。
适用于 MAC:
- 步骤 1. 我们运行以下命令来安装 pyaudio。
pip install pyaudio
- 步骤 2. 使用 get_index.py 获取设备索引。
MacBook-Air:Desktop XXX$ python get_index.py
Input Device id 0 - Built-in Microphone
Input Device id 2 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0)
- 步骤 3. 修改 record.py 中的设备索引和通道数,然后提取语音。
MacBook-Air:Desktop XXX$ python record.py
2018-03-24 14:53:02.400 Python[2360:16629] 14:53:02.399 WARNING: 140: This application, or a library it uses, is using the deprecated Carbon Component Manager for hosting Audio Units. Support for this will be removed in a future release. Also, this makes the host incompatible with version 3 audio units. Please transition to the API's in AudioComponent.h.
* recording
* done recording
实时声源定位与跟踪
ODAS 代表 Open embeddeD Audition System。这是一个专门用于执行声源定位、跟踪、分离和后滤波的库。让我们来玩一玩它。
适用于 Linux:
- 步骤 1. 获取 ODAS 并进行构建。
sudo apt-get install libfftw3-dev libconfig-dev libasound2-dev libgconf-2-4
git clone https://github.com/introlab/odas.git
mkdir odas/build
cd odas/build
cmake ..
make
-
步骤 2. 获取 ODAS Studio 并将其打开。
-
步骤 3. odascore 位于 odas/bin/odaslive,配置文件为 odas.cfg。
-
步骤 4. 使用包含 4 路原始音频数据的 6_channels_firmware.bin 升级麦克风阵列。
常见问题
Q1:内置算法的参数
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ python tuning.py -p
name type max min r/w info
-------------------------------
AECFREEZEONOFF int 1 0 rw Adaptive Echo Canceler updates inhibit.
0 = Adaptation enabled
1 = Freeze adaptation, filter only
AECNORM float 16 0.25 rw Limit on norm of AEC filter coefficients
AECPATHCHANGE int 1 0 ro AEC Path Change Detection.
0 = false (no path change detected)
1 = true (path change detected)
AECSILENCELEVEL float 1 1e-09 rw Threshold for signal detection in AEC [-inf .. 0] dBov (Default: -80dBov = 10log10(1x10-8))
AECSILENCEMODE int 1 0 ro AEC far-end silence detection status.
0 = false (signal detected)
1 = true (silence detected)
AGCDESIREDLEVEL float 0.99 1e-08 rw Target power level of the output signal.
[−inf .. 0] dBov (default: −23dBov = 10log10(0.005))
AGCGAIN float 1000 1 rw Current AGC gain factor.
[0 .. 60] dB (default: 0.0dB = 20log10(1.0))
AGCMAXGAIN float 1000 1 rw Maximum AGC gain factor.
[0 .. 60] dB (default 30dB = 20log10(31.6))
AGCONOFF int 1 0 rw Automatic Gain Control.
0 = OFF
1 = ON
AGCTIME float 1 0.1 rw Ramps-up / down time-constant in seconds.
CNIONOFF int 1 0 rw Comfort Noise Insertion.
0 = OFF
1 = ON
DOAANGLE int 359 0 ro DOA angle. Current value. Orientation depends on build configuration.
ECHOONOFF int 1 0 rw Echo suppression.
0 = OFF
1 = ON
FREEZEONOFF int 1 0 rw Adaptive beamformer updates.
0 = Adaptation enabled
1 = Freeze adaptation, filter only
FSBPATHCHANGE int 1 0 ro FSB Path Change Detection.
0 = false (no path change detected)
1 = true (path change detected)
FSBUPDATED int 1 0 ro FSB Update Decision.
0 = false (FSB was not updated)
1 = true (FSB was updated)
GAMMAVAD_SR float 1000 0 rw Set the threshold for voice activity detection.
[−inf .. 60] dB (default: 3.5dB 20log10(1.5))
GAMMA_E float 3 0 rw Over-subtraction factor of echo (direct and early components). min .. max attenuation
GAMMA_ENL float 5 0 rw Over-subtraction factor of non-linear echo. min .. max attenuation
GAMMA_ETAIL float 3 0 rw Over-subtraction factor of echo (tail components). min .. max attenuation
GAMMA_NN float 3 0 rw Over-subtraction factor of non- stationary noise. min .. max attenuation
GAMMA_NN_SR float 3 0 rw Over-subtraction factor of non-stationary noise for ASR.
[0.0 .. 3.0] (default: 1.1)
GAMMA_NS float 3 0 rw Over-subtraction factor of stationary noise. min .. max attenuation
GAMMA_NS_SR float 3 0 rw Over-subtraction factor of stationary noise for ASR.
[0.0 .. 3.0] (default: 1.0)
HPFONOFF int 3 0 rw High-pass Filter on microphone signals.
0 = OFF
1 = ON - 70 Hz cut-off
2 = ON - 125 Hz cut-off
3 = ON - 180 Hz cut-off
MIN_NN float 1 0 rw Gain-floor for non-stationary noise suppression.
[−inf .. 0] dB (default: −10dB = 20log10(0.3))
MIN_NN_SR float 1 0 rw Gain-floor for non-stationary noise suppression for ASR.
[−inf .. 0] dB (default: −10dB = 20log10(0.3))
MIN_NS float 1 0 rw Gain-floor for stationary noise suppression.
[−inf .. 0] dB (default: −16dB = 20log10(0.15))
MIN_NS_SR float 1 0 rw Gain-floor for stationary noise suppression for ASR.
[−inf .. 0] dB (default: −16dB = 20log10(0.15))
NLAEC_MODE int 2 0 rw Non-Linear AEC training mode.
0 = OFF
1 = ON - phase 1
2 = ON - phase 2
NLATTENONOFF int 1 0 rw Non-Linear echo attenuation.
0 = OFF
1 = ON
NONSTATNOISEONOFF int 1 0 rw Non-stationary noise suppression.
0 = OFF
1 = ON
NONSTATNOISEONOFF_SR int 1 0 rw Non-stationary noise suppression for ASR.
0 = OFF
1 = ON
RT60 float 0.9 0.25 ro Current RT60 estimate in seconds
RT60ONOFF int 1 0 rw RT60 Estimation for AES. 0 = OFF 1 = ON
SPEECHDETECTED int 1 0 ro Speech detection status.
0 = false (no speech detected)
1 = true (speech detected)
STATNOISEONOFF int 1 0 rw Stationary noise suppression.
0 = OFF
1 = ON
STATNOISEONOFF_SR int 1 0 rw Stationary noise suppression for ASR.
0 = OFF
1 = ON
TRANSIENTONOFF int 1 0 rw Transient echo suppression.
0 = OFF
1 = ON
VOICEACTIVITY int 1 0 ro VAD voice activity status.
0 = false (no voice activity)
1 = true (voice activity)
Q2:ImportError: No module named usb.core
A2:运行 sudo pip install pyusb 来安装 pyusb。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
Traceback (most recent call last):
File "tuning.py", line 5, in <module>
import usb.core
ImportError: No module named usb.core
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo pip install pyusb
Collecting pyusb
Downloading pyusb-1.0.2.tar.gz (54kB)
100% |████████████████████████████████| 61kB 101kB/s
Building wheels for collected packages: pyusb
Running setup.py bdist_wheel for pyusb ... done
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/8b/7f/fe/baf08bc0dac02ba17f3c9120f5dd1cf74aec4c54463bc85cf9
Successfully built pyusb
Installing collected packages: pyusb
Successfully installed pyusb-1.0.2
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
DOAANGLE: 180
Q3:是否有 Raspberry alexa 应用的示例?
A3:有的,我们可以将 mic array v2.0 连接到 Raspberry 的 USB 端口,并按照 Raspberry Pi Quick Start Guide with Script 来与 alexa 进行语音交互。
Q4:是否有 Mic array v2.1 在 ROS 系统上的示例?
A4:有的,感谢 Yuki 分享了用于集成 ReSpeaker USB Mic Array with ROS (Robot Operating System) Middleware 的软件包。
Q5:如何让 3.5mm 音频口在 USB 端口输出的同时也接收信号?
A5:请下载新固件,并按照 How to update firmware 来烧录 XMOS。
Q6:运行 "sudo pip install pyaudio" 时出现 #include "portaudio.h" 错误。
A6:请运行以下命令来解决该问题。
sudo apt-get install portaudio19-dev
资源
- [PDF] ReSpeaker USB Mic Array 尺寸
- [DWG] ReSpeaker USB Mic Array 外壳 3D 模型
- [PDF] XVF3000 产品简介
- [PDF] XVF3000 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。