reSpeaker Core

ReSpeaker 是一个开放的模块化语音接口,用来随心所欲地改造你周围的事物。它可以让你通过语音与家用电器、植物、办公室、联网设备或你日常生活中的任何其他事物进行交互。
-
它是你周围环境的语音扩展设备
ReSpeaker 同时支持在线认知服务和离线轻量级语音识别引擎。你可以把 ReSpeaker 加到你周围的事物上,让它们变得智能(更智能)。
-
它是一款音乐流媒体设备
语音接口从未脱离过音乐娱乐,ReSpeaker 也是如此。ReSpeaker 支持 Airplay/DLNA 无线音乐流媒体。只需用 AUX 线将 ReSpeaker 连接到任意普通音箱,你就可以在不按任何按钮的情况下开始享受你喜爱的音乐。
-
它是孩子的学习工具
除了板载运行基于 Linux 的 OpenWrt 的 MT7688 Wi-Fi 模块之外,ReSpeaker 还由 ATmega32u4 芯片驱动,并且完全兼容 Arduino,这意味着我们可以把 ReSpeaker 当作一块强大的 Arduino 开发板来使用,做许多 “Arduino” 项目。它可以用于学习、用于实践,也可以用于娱乐。
特性

- 解放你的双手:支持有网或无网的语音识别
- 无线流媒体:通过 Airplay/DLNA 进行音乐流媒体播放
- 易用的 SDK:适用于 Python 和 C/C++ 开发者
- 持续增长的功能:下载并插入插件以丰富其特性和功能。
- 即插即用扩展板:可通过 Mic Array、Grove Extension Board、Grove Modules 进行扩展。
- 免安装 App:在基于 Web 的 App 上完成所有设置。(尚未开放)
规格参数

技术规格
-
AI7688 Wi-Fi 模块:
- 操作系统:基于 GNU/Linux 的 OpenWrt
- Wi-Fi 网络:支持 Legacy 802.11b/g 和 HT 802.11n 模式
- 扩展:两个扩展排针,用于 I2C、GPIO 和 USB 2.0 host
- 接口:内置 3.5mm AUX 端口、Micro USB 和 SD 卡槽
-
ATMega32U4 协处理器:
- 用于 Linux 控制台的 USB CDC 虚拟串口
- 12 个可编程 RGB LED 指示灯
- 8 个板载触摸传感器
-
Codec WM8960:
- DAC 信噪比 98dB(‘A’ 加权),THD -84dB,48kHz,3.3V
- ADC 信噪比 94dB(‘A’ 加权),THD -82dB,48kHz,3.3V
- 立体声 D 类扬声器驱动,效率 87%(1W 输出)
- 片上耳机驱动
- 在 3.3V、16Ω 负载下输出功率 40mW
- 在 20mW 输出时 THD -75dB,16Ω 负载下 SNR 90dB
- 片上 PLL 提供灵活的时钟方案
- 采样率:8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz
-
电源:5V DC
-
尺寸:直径 70mm
-
重量:17g
引脚图

- GPIO0/I2S_ADC:驱动外部编码器/解码器,ADC 信号
- GPIO1/I2S_DAC:驱动外部编码器/解码器,DAC 信号
- GPIO2/I2S_LRCLK:驱动外部编码器/解码器,左右声道采样时钟
- GPIO3/I2S_BCLK:驱动外部编码器/解码器,比特时钟
- MCLK_OUT:外部设备主时钟
- HP_SEL:耳机通道选择。如果使用 ReSpeaker Mic Array 输出音频,将 HP_SEL 置高
- HP_L:来自 ReSpeaker Mic Array 的模拟音频左声道
- HP_R:来自 ReSpeaker Mic Array 的模拟音频右声道
- AGND:音频模拟地
入门指南
第一次拿到 ReSpeaker Core 时我应该做什么
1. 准备工作
- ReSpeaker Core
- PC 或 Mac
- Wi-Fi 网络
- SD 卡
2. 连接到串口控制台
-
对于 Windows,推荐使用 putty。
-
通过 USB 将 ReSpeaker 连接到你的电脑,在 "Device Manager" 中查看 COM 端口。这里我的 ReSpeaker COM 端口是 COM31。

-
在 Connection type 中选择 Serial。在 Serial line 字段中输入 ReSpeaker 对应的 COM 端口。在 Speed 字段中输入 57600。

-
点击 Open。当你看到一个空白屏幕时,按下 Enter 键。

-
-
对于 Linux/Mac
- 通过 USB 将 ReSpeaker 连接到你的电脑
- 打开一个 Terminal 会话
- 在 Terminal 中输入 ls /dev/tty.usb*。我们应该能看到一个设备列表。查找类似 tty.usbmodemXXXXX 的设备,其中 XXXXX 通常是一个随机标识符。这就是用于访问系统控制台的串口设备。然后使用 screen 工具连接到该串口,并将波特率设置为 57600。这是因为系统控制台的默认波特率是 57600。
$ ls /dev/tty.usb*
/dev/tty.usbmodem14221
$ screen /dev/tty.usbmodem14221 57600
3. 设置 Wi-Fi
ReSpeaker 默认设置为 Repeater Mode,在你享受基于互联网的语音识别之前,必须先将它连接到一个已有的无线网络。
当你第一次给 ReSpeaker 上电时,它会创建一个名为 "ReSpeakerXXXXXX" 的 Wi-Fi 网络。这里的 "XXXXXX" 是你的 ReSpeaker MAC 地址的后 6 位,标记在板子上。将你的电脑连接到这个网络。

如果没有出现 "ReSpeakerXXXXXX",而是找到了 "LinkIt_Smart_7688_XXXXXX"。请点击这里。
在你获取到 IP 地址后,打开一个网页浏览器,在地址栏中输入 192.168.100.1。几秒钟后,会出现一个网页,要求输入已有 Wi-Fi 网络的 ssid 和密码。

选择你希望连接的 Wi-Fi 并输入密码。当你按下 OK 按钮时,ReSpeaker 将加入指定的网络。
现在你的 ReSpeaker 已经可以访问互联网了。
此外,还有另一种通过命令行设置 Wi-Fi 的方式。 我们可以使用 wictl 扫描 Wi-Fi 并连接。
root@mylinkit:~# wictl
0, SEEED-MKT
1, Xiaomi_Youth
2, ChinaNet-Z5C4
3, STU-EE
4, EMBEST_WIFI
5, SEEED-MKT
6, nobody
7, SEEED-MKT
8, se.VPN
9, Moovent_HK_2G
10, LinkIt_Smart_7688_1D917A
11, SEEED-MKT
12, SEEED-MKT
13, zhongrixing
Please choose your wifi: 8
Please input the wifi password: 88888888
udhcpc (v1.23.2) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending select for 192.168.199.153...
Lease of 192.168.199.153 obtained, lease time 43200
udhcpc: ifconfig apcli0 192.168.199.153 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.199.255
udhcpc: setting default routers: 192.168.199.1
success
root@mylinkit:~#
如果你无法通过上述方法连接 Wifi,请通过输入 firstboot 命令进行出厂重置。
在启用 Wifi 功能之后,我们可以使用 SSH 通过下面的命令连接 Respeaker。我们可以从 <http://192.168.100.1/#!/overview> 的 WAN IP 获取 Respeaker 的 IP 地址。密码为 root。
ssh root@ssh *.*.*.*
4. 使用 SD 卡扩展存储
在大多数情况下,嵌入式设备上可用的存储空间都非常有限(ReSpeaker 仅为用户保留了 5M 板载闪存)。为应用和数据提供更多存储可以扩展 ReSpeaker 的潜力,因此使用 SD 卡作为 extroot 来扩展存储是一个不错的选择。
通过使用 extroot,可以利用新增的存储设备来扩展根文件系统的存储容量。 在启动过程中,外部存储空间会被挂载为根文件系统,或者以覆盖的方式叠加在原始文件系统之上。
- 确保你的 SD 卡已经插入 ReSpeaker,并且可以通过 df -h 或 ls /dev 检测到 /dev/mmcblk0p1。
root@ReSpeaker:/# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 1.8M 832.0K 960.0K 46% /
/dev/root 29.0M 29.0M 0 100% /rom
tmpfs 61.7M 276.0K 61.5M 0% /tmp
/dev/mtdblock6 1.8M 832.0K 960.0K 46% /overlay
overlayfs:/overlay 1.8M 832.0K 960.0K 46% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mmcblk0p1 7.4G 2.5M 7.4G 0% /tmp/run/mountd/mmcblk0p1
- 将你的 SD 卡分成两个分区,一个为 FAT32,另一个为 EXT4。EXT4 文件系统将作为 extroot,而 FAT32 将作为普通存储设备,可在 ReSpeaker 与电脑之间传输文件。
umount /dev/mmcblk0p1
fdisk /dev/mmcblk0
------------------ fdisk ------------------------
>Command (m for help):o
>Created a new DOS disklabel
>Command (m for help):n
>Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
>Select (default p):p
>Partition number (1-4, default 1):1
>First sector (2048-15523839, default 2048):
>Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-15523839, default 15523839): +2G
>Command (m for help):n
>Partition type
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended (container for logical partitions)
>Select (default p):p
>Partition number (1-4, default 2):2
>First sector (4196352-15523839, default 4196352):
>Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (4196352-15523839, default 15523839):
>Command (m for help):w
>The partition table has been altered.
>Calling i[ 292.010000] mmcblk0: p1 p2
>octl() to re-read partition table.
>Syncing disks.
------------------ end ------------------------
mkfs.fat /dev/mmcblk0p1
mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p2
# reload mtk_sd kernel module
rmmod mtk_sd
insmod mtk_sd
- 准备你的外部存储根覆盖层(root overlay)。
mount /dev/mmcblk0p2 /mnt ; tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xf - ; umount /mnt
- 使用以下命令创建 fstab。该命令会创建一个 fstab 模板,启用所有分区,并将
/mnt/mmcblk0p2分区设置为/overlay分区。
block detect > /etc/config/fstab;
sed -i s/option$'\t'enabled$'\t'\'0\'/option$'\t'enabled$'\t'\'1\'/ /etc/config/fstab;
sed -i s#/mnt/mmcblk0p2#/overlay# /etc/config/fstab;
cat /etc/config/fstab;
- 检查它是否可以挂载为 overlay。
root@mylinkit:/# mount /dev/mmcblk0p2 /overlay/
root@ReSpeaker:/# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 1.8M 832.0K 960.0K 46% /
/dev/root 29.0M 29.0M 0 100% /rom
tmpfs 61.7M 276.0K 61.5M 0% /tmp
/dev/mtdblock6 5.2G 11.8M 4.9G 0% /overlay
overlayfs:/overlay 1.8M 832.0K 960.0K 46% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mmcblk0p2 5.2G 11.8M 4.9G 0% /tmp/run/mountd/mmcblk0p2
/dev/mmcblk0p1 2.0G 4.0K 2.0G 0% /tmp/run/mountd/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p2 5.2G 11.8M 4.9G 0% /overlay
- 重启 ReSpeaker 并再次检查。如果 SD 卡被自动挂载,则表示完成。关于 extroot 的更多信息,请点击这里。
5. 在 ReSpeaker 上安装软件
使用 SD 卡扩展存储后,就有足够的存储空间在 ReSpeaker 上安装软件。
安装 git
opkg update
opkg install git git-http
6. 更新 Python 库
git clone https://github.com/respeaker/respeaker_python_library.git
cd respeaker_python_library
python setup.py install
与语音交互的第一印象 - ReSpeaker,播放音乐
借助 Bing Speech API,ReSpeaker 可以实时开启并识别来自麦克风的音频,或者识别来自文件的音频。
要使用 Bing Speech API,首先你需要从这里获取一个 Microsoft Cognitive Services 的密钥,并将其复制到 BING_KEY = '' 中,然后将以下代码保存为 playmusic.py 并运行它
# stop mopidy and alexa to avoid USB device occupation
/etc/init.d/mopidy stop
/etc/init.d/alexa stop
python playmusic.py

import logging
import time
import os
from threading import Thread, Event
from respeaker import Microphone
from respeaker.bing_speech_api import BingSpeechAPI
# use madplay to play mp3 file
os.system('madplay')
# get a key from https://www.microsoft.com/cognitive-services/en-us/speech-api
BING_KEY = ''
def task(quit_event):
mic = Microphone(quit_event=quit_event)
bing = BingSpeechAPI(key=BING_KEY)
while not quit_event.is_set():
if mic.wakeup('respeaker'):
print('Wake up')
data = mic.listen()
try:
text = bing.recognize(data)
if text:
print('Recognized %s' % text)
if 'play music' in text:
print('I will play music!')
os.system('madplay Tchaikovsky_Concerto_No.1p.mp3')
except Exception as e:
print(e.message)
def main():
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
quit_event = Event()
thread = Thread(target=task, args=(quit_event,))
thread.start()
while True:
try:
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print('Quit')
quit_event.set()
break
thread.join()
if __name__ == '__main__':
main()
当出现 "INFO:mic:Start Detecting" 后,尝试说 "ReSpeaker" 来唤醒程序,然后说 "play music" 让它播放音乐。接着 ReSpeaker 会使用 madplay 工具播放当前路径下的 "Tchaikovsky_Concerto_No.1p.mp3"。

如果你看到下面的错误代码,说明 mopidy 在后台运行并占用了 USB 设备。请尝试运行 /etc/init.d/mopidy stop mopidy 然后再次运行你的命令。
root@ReSpeaker:~# python playmusic.py
Usage: madplay [OPTIONS] FILE [...]
Try `madplay --help' for more information.
Exception in thread Thread-2:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
应用
水果钢琴
除了运行基于 Linux 的 OpenWrt 的板载 MT7688 Wi-FI 模块之外,ReSpeaker 还由 ATmega32u4 芯片驱动,并且完全兼容 Arduino,这意味着我们可以将 ReSpeaker 当作一块强大的 Arduino 开发板来使用,做许多“Arduino”项目。它适合学习、练习,也充满乐趣。
例如,你可以使用 Arduino IDE 对其进行编程,制作一个特别的 DIY 钢琴:用 8 个樱桃番茄连接到 ReSpeaker 的 8 个触摸传感器上。
- 在 ReSpeaker 上执行 git clone <https://github.com/respeaker/piano.git> 下载该仓库
- 在你的电脑上下载 ReSpeaker Arduino Library
- 将 piano.ino 上传到 ReSpeaker 的 Arduino Leonardo(ATmega32U4)
- 在 ReSpeaker 的串口控制台上运行 python piano.py
Weather Cloud

Weather Cloud 是一个非常棒的 ReSpeaker 项目。这个很酷的作品将 ReSpeaker 变成一个 Weather Cloud,能够通过生动的灯光和声音向你展示天气情况。
在这个项目中,Openwrt 负责从互联网获取实时天气信息、进行语音交互和音频输出,而 Arduino 负责控制彩色 RGB LED。
- 在 ReSpeaker 上执行 git clone <https://github.com/jerryyip/WeatherCloud.git> 下载该仓库
- 在你的电脑上下载 ReSpeaker Arduino Library
- 将 ReSpeaker Arduino Library 中的 pixels_pattern.ino 上传到 ReSpeaker 的 Arduino
- 从这里获取 OpenWeatherMap appid,并将其复制到 main.py 中的 appID = "",别忘了在 city="" 中添加你的城市
- 在使用 SPI bridge 之前,在 OpenWrt 上停止 mopidy 服务 /etc/init.d/mopidy stop
- 运行 python main.py,然后对 ReSpeaker 说 "ReSpeaker, what is the weather like?"。
- 关于如何制作 Weather Cloud 的更多细节,请点击这里。
ReSpeaker Mic Array
ReSpeaker Mic Array
ReSpeaker Mic Array 可以直接堆叠(连接)在 ReSpeaker Core 顶部,从而显著提升语音交互体验。它基于 XMOS 的 XVSM-2000 Smart Microphone 开发。该板载集成了 7 个 PDM 麦克风,可帮助将 ReSpeaker 的声学 DSP 性能提升到更高水平。
关于我们的软件
ReSpeaker Arduino Library
ReSpeaker Arudino Library 提供以下特性:
- 支持电容式触摸感应
- 实现了 WS2812 RGB LED 驱动
- 在 Arduino(ATmega32U4)与基于 Linux 的 OpenWrt(MT7688)之间构建了 USB 转串口桥和 SPI 桥
ReSpeaker Python Library
ReSpeaker 是一个用于创建语音使能设备的开放项目。ReSpeaker python library 是一个开源的 Python 库,用于提供语音交互的基础功能。
它使用 PocketSphinx 进行关键词唤醒检测,并使用 webrtcvad 进行语音活动检测。
更多信息请访问我们的 GitHub 仓库
常见问题
Q1: 如何恢复出厂设置?
- 打开串口控制台或 ssh 会话并运行 firstboot。更多细节。
Q2: 如何从升级失败中恢复?
- 当 ReSpeaker 无法启动进入其 OpenWrt 系统时,我们无法通过 Web 终端、ssh 或串口控制台访问系统。我们可以按照救援说明来恢复它。
Q3: ReSpeaker 无法找到我的 Wi-Fi
- 先尝试恢复出厂设置。
- 并且 ReSpeaker 不支持 Wi-Fi 信道 12。请确保你的路由器没有使用该信道。
Q4: Wifi-Config
Q5: 如何更改 BING speech api 的识别语言
- 如果你不需要更改唤醒词,只需将 text = bing.recognize(data) 改为 text = bing.recognize(data,language="zh-CN") 即可。更多详情。
Q6: 收到 SD 卡警告信息 "Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck"
- 如果 SD 卡上的文件正常,可以忽略该信息。否则,请尝试使用 sd card formatter 对其进行格式化。
Q7: 从 Arduino 烧录失败
- 在 openwrt 上重新烧录 bootloader。
/etc/init.d/mopidy stop # stop mopidy if it's running, mopidy-hallo plugin will use SPI
/etc/init.d/alexa stop # stop alexa if it's running
mt7688_pinmux set ephy gpio
cd /etc/arduino
avrdude -c linuxgpio -p m32u4 -e -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD8:m -U efuse:w:0xCB:m -U flash:w:Caterina-ReSpeaker.hex -u -U lock:w:0xEF:m
Q8: 忘记 WebUI 的密码
- 重置 juci 密码
orangectl passwd root 12345678 //replace 12345678 with the password you want to set
Q9: 如何支持 google speech 或其他语音转文本(STT)引擎?
- 按照此指南安装 speech_recognition 库
Q10: 运行 Alexa 失败,报错 "IOError: [Errno -9998] Invalid number of channels"
- 有其他应用或 alexa 实例正在使用音频输入设备。运行 /etc/init.d/alexa stop 和 /etc/init.d/mopidy stop 来停止它们。要禁止 mopidy 开机启动,运行 /etc/init.d/mopidy disable。
Q11: 运行 python playmusic.py 失败
- 这通常是因为 mopidy 在后台运行并占用了 USB 设备。尝试运行 /etc/init.d/mopidy stop 停止 mopidy,然后再次运行你的命令。
Q12: 没有 RPC 连接
- 你需要按照此指南重新烧录固件
Q13: SFTP 与 FTP
- 在 respeaker 上没有 FTP,只有 SFTP。
Q14: 串口控制台卡死
- 尝试更新 arduino 代码。
Q15: 如何禁用 'ap' 模式
- 我们可以在 vi /etc/config/wireless 中将 'ap' 接口的 'ssid' 标志设置为 ''。这样 ap 就会被隐藏。
Q16: I2C 声卡问题
- 我们需要检查 codec 驱动的兼容名称以及 codec 的 i2c 地址。然后重新构建镜像固件。
Q17: Respeaker 经常在没有声音时被唤醒。
- 我们可以通过在 keyword.txt 中提高阈值来降低误触发率,但这也会降低灵敏度。
- 另一种方法是使用当前声学模型对你的声音进行自适应,更多细节见 http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/tutorialadapt。
- 这将有效提升个人关键词识别效果,但可能会降低识别器的通用性。
Q18: 如何从 respeaker 控制 GPIO 引脚?
- 我们可以使用 https://github.com/respeaker/respeaker_python_library/blob/master/respeaker/gpio.py
- 示例为 https://github.com/respeaker/respeaker_python_library/blob/master/respeaker/spi.py,它使用 GPIO 来模拟 SPI
Q19: 如何更改唤醒词?
- keywords.txt 包含关键词及其阈值。例如,从这里获取的 keywords.txt 内容为
respeaker /1e-30/
alexa /1e-30/
play music /1e-40/
respeaker 是一个关键词,1e-30 是它的阈值。为了提高灵敏度,我们可以降低阈值,例如 1e-50。需要注意的是,降低阈值会提高误接受率(False Acceptance Rate)。
如果你想添加新的关键词,你应首先将该关键词添加到 dictionary.txt 中。dictionary.txt 的格式如下:
respeaker R IY S P IY K ER
alexa AH L EH K S AH
play P L EY
music M Y UW Z IH K
第一部分是名称(respeaker、alexa 或 music),第二部分是其音素。你可以在这里的一个大型字典中查找单词。
- 然后修改代码:
if mic.wakeup('respeaker'):
- 关键词所在的目录是
/root/respeaker_python_library/respeaker/pocketsphinx-data
Q20: 通过出厂镜像进行系统恢复。
注意:如果你无法通过 Web 更新 ReSpeaker,或者无法访问 http://192.168.100.1/home.html,请点击这里在电脑上下载最新固件,将其拷贝到 SD 卡中,然后将 SD 卡插入 ReSpeaker。
连接 ReSpeaker 的串口控制台,输入以下命令行来更新固件:
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
cd /mnt
sysupgrade -n -F ramips-openwrt-latest-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin
ReSpeaker 安装固件并重启大约需要 3 分钟,请在更新过程中不要断电。

原理图在线查看器
资源
- [Eagle]ReSpeaker Core v1.0 原理图(SCH)
- [Eagle]ReSpeaker Core v1.0 PCB(BRD)
- [PDF]ReSpeaker Core v1.0 原理图(pdf)
- [PDF]ReSpeaker Core v1.0 PCB 底层(pdf)
- [PDF]ReSpeaker Core v1.0 PCB 顶层(pdf)
- [Document]ReSpeaker_详细说明
- [PDF] AI7688 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。