ReSpeaker Core V2 & Wio Link
这里是关于如何使用 ReSpeaker Core V2 通过 IFTTT 控制 Wio Link 的教程。
1. 设置 ReSpeaker Core v2.0
按照 ReSpeaker Core v2.0 开箱演示 来设置 respeaker core 并使用用户名密码登录 alexa。
2. 通过 Wio APP 设置 Wio Link
按照 Wio Link 入门指南 在 D0 端口连接一个 LED 并设置 Wio APP。
3. 设置 IFTTT
- 步骤 1. 注册一个 IFTTT 账户。
- 步骤 2. 选择 My Applets
- 步骤 3. 选择 New Applet
- 步骤 4. 点击 +this

- 步骤 5. 选择 amazon alexa 并使用与 ReSpeaker Core v2.0 相同的亚马逊账户登录。

- 步骤 6. 选择 Say a specific phrase

- 步骤 7. 输入小写字符关键词 on 然后点击 Create Trigger

- 步骤 8. 点击 +that

- 步骤 9. 选择 Seeed Wio 作为动作服务。

- 步骤 10. 选择 on, off or trigger Grove

- 步骤 11. 选择正确的在线 Grove 模块并选择 on 作为 do。

- 步骤 12. 按照步骤 3 ~ 步骤 11 添加 off 功能。
4. 与 Alexa 一起享受乐趣
让我们说 "Alexa trigger on",我们可以看到 Grove-LED 点亮,当我们说 "Alexa trigger off" 时 LED 熄灭。我们也可以使用 Wio Link 上的其他功能,比如 LED 灯带等等。
note
我们也可以使用 google assistant 与 Wio Link 配合工作。
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。