Skip to main content

ReSpeaker 驱动单元

ReSpeaker 驱动单元专为 ReSpeaker Core 设计,作为独立的扬声器驱动单元。

使用这个驱动单元,您可以构建自己的智能音箱,支持 Amazon Alexa 语音服务或其他语音服务。此外,它还支持 Airplay,这意味着您可以通过智能手机、PC 和 Mac 串流音乐。当然,播放本地音乐也是可能的。

ReSpeaker Core 包含强大的扩展能力,我们希望它能帮助您轻松地在原型/产品中启用语音功能。

特性​

  • 包含可充电电池
  • 触摸按钮
  • 支持 Airplay
  • 阻抗为 4Ω,额定功率为 5W
  • ReSpeaker Core 上的指示 LED

规格​

  • 额定功率:5W
  • 阻抗:4Ω
  • 信噪比:≥ 75dBA
  • 灵敏度:550 ± 50mV
  • 失真度:≤ 0.5%
  • 频率响应:85Hz - 20kHz
  • 电源:通过 USB 5V 或通过 3.7V,1500mAh 电池
  • 扬声器直径:40mm

开箱指南​

准备 ReSpeaker Core​

要驱动 Meow King 驱动单元,需要更新 ReSpeaker Core 的固件。要了解原始库存固件与此固件之间的差异,请参考这里的更改日志。

现在让我们更新固件。首先,从 OneDrive 下载 ramips-openwrt-v1.0.01-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin。将固件复制到 SD 卡,然后将 SD 卡插入 ReSpeaker Core。按照这里的说明获取串行控制台。请注意,要使 USB 串行工作,如果我们已经更改了 Arduino 芯片(ATMega32U4)的固件,我们需要恢复默认固件。获得 USB 串行后,输入以下命令来更新固件:

mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
cd /mnt
sysupgrade -n -F ramips-openwrt-v1.0.01-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin

系统镜像写入后,ReSpeaker Core 将重新启动。

组装​

将您的 ReSpeaker Core 插入 Meow King 驱动单元,如下图所示。

按住电源标志超过 5 秒,驱动单元将开机,ReSpeaker Core 板也会开机。

note

电源控制电路在驱动单元中,即使您拔下 ReSpeaker Core,按住电源标志超过 5 秒仍会开启驱动单元。

要关闭整个设备,请再次按住电源标志超过 5 秒。

当设备开机时,ReSpeaker Core 将进入启动过程。LED 环将亮起红色 1 秒,表示 ReSpeaker Core 正在启动。

现在等待几秒钟,找到您的智能手机,准备将音乐串流到 Meow King 驱动单元。

串流您的音乐​

对于 iOS​

  1. 在您的 iOS 设备和 ReSpeaker 上连接到同一个 Wi-Fi 网络。
  2. 在您的 iOS 设备上,从屏幕底部向上滑动以打开控制中心。
  3. 在控制中心中,水平滑动找到正在播放屏幕。
  4. 选择 ReSpeaker,如下图所示:
  1. 将您的耳机/扬声器连接到 respeaker,然后您就可以享受音乐了。

对于 Android​

  1. 将您的智能手机连接到 ReSpeaker 的 Wi-Fi。
  2. 在您的智能手机上,打开 AirPlay 客户端软件,例如:AllConnect。
  3. 选择 ReSpeaker,如下图所示:
  1. 将您的耳机/扬声器连接到 respeaker,然后您就可以享受音乐了。
note

一个额外的提示是,如果播放后听不到声音,请尝试调高播放器应用程序的音量。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...