Skip to main content

ReSpeaker 产品指南

面向开发者的开放语音生态系统

All ReSpeaker Dev Boards

选择适合你的 ReSpeaker

你已经通过我们的解决方案页面介绍页面对 ReSpeaker 产品线的用途和使用有了一些了解,但究竟哪款产品真正适合你的需求呢?别担心——这个自我认知的页面就是为此而生。

三大类别

目前 ReSpeaker 产品线有 3 个主要的板卡类别。虽然这三类产品都是为了实现语音交互接口而设计,但它们在项目中的集成方式各不相同。

  • SBC 解决方案
  • Mic Array 解决方案
  • 以及 Raspberry Pi Mic Array 解决方案

SBC 解决方案

SBC Solution

对于完全围绕语音交互展开的项目,ReSpeaker Core 产品线是理想选择。作为 SBC,它们不仅能够进行语音监听、执行基于软件的 DSP 前端音频处理,还可以控制整个项目的整体流程。从操控硬件到运行高级用户应用代码,ReSpeaker Core 产品线被设计为项目的核心。

建议适用人群:开发者、企业用户

ReSpeaker Core v2.0 具备强大的处理能力以及集成的 6 麦克风环形阵列。板卡中央是核心模块,包含 SoC、内存(RAM)和 PMU。板卡外缘是各类外设,包括连接器、WiFi 模块、LED 和麦克风阵列。这样的设计便于定制,使 ReSpeaker Core v2.0 成为项目的一体化优秀板卡解决方案,并在项目量产时降低成本。

Mic Array 解决方案

MicArraySolution

ReSpeaker Mic Array 产品线使用硬件 DSP 进行前端加速,为其集成的系统返回干净的语音信号。这使其非常适合添加到那些能从语音交互中获益的现有项目中。

建议适用人群:开发者、专业创客、企业用户

ReSpeaker Mic Array v2.0 是一款由 XMOS XVF3000 驱动的环形麦克风阵列。它具备硬件加速的前端音频处理能力,并兼容大多数常见操作系统,包括 Windows、macOS 和许多 Linux 发行版。它同样支持音频输出,在启用时可以实现 AEC。麦克风配置也可以进行设置和自定义。

Raspberry Pi Mic Array 解决方案

a

我们为 Raspberry Pi 设计了多款 ReSpeaker Shield。对于想要尝试简单语音指令、打造自己的 Amazon Echo 或 Google Home,或在 Raspberry Pi 上进行开发的用户来说,这些适用于 Raspberry Pi 的麦克风阵列是极佳选择。与其他 ReSpeaker 产品类似,它们也可以进行定制。

建议适用人群:创客、专业创客、开发者

ReSpeaker 4-Mic Linear Array Kit 非常适合固定在墙边的项目。该套件具备 180° 语音检测能力,可以检测相对位置,或专注于特定方向并忽略其他语音输入。阵列配有柔性排线,可放置在多种方向,为外壳设计提供更多选择。与其他板卡不同,它仅包含一个蓝色 LED。

主要特性:

  • 4 麦克风线性阵列
  • 柔性排线,便于灵活放置
  • 1 x 蓝色 LED
  • 2 x Grove 连接器(I2C & Digital)
  • 1 x 3.5mm 音频插孔(立体声)
  • 1 x JST 扬声器连接器(单声道)

ReSpeaker 6-Mic Circular Array Kit 非常适合放置在人群中央的项目。该套件具备 360° 语音检测能力,可以检测相对位置,或专注于特定方向并忽略其他语音输入。阵列配有柔性排线,可放置在多种方向,为外壳设计提供更多选择。

主要特性:

  • 6 麦克风环形阵列
  • 柔性排线,便于灵活放置
  • 12 x RGB LED
  • 2 x Grove 连接器(I2C & Digital)
  • 1 x 3.5mm 音频插孔(立体声)
  • 1 x JST 扬声器连接器(单声道)

ReSpeaker 4-Mic Array(环形)具备 360° 语音检测能力。然而,与其他板卡不同的是,它不具备音频输出能力,需要由 Raspberry Pi 独立完成所有音频输出。该板卡配备 4 个麦克风、12 个 RGB LED 和 2 个 grove 连接器。

主要特性:

  • 4 麦克风环形阵列
  • 12 个 RGB LED
  • 2 x Grove 连接器(I2C & GPIO)
note

ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi 上没有音频输出接口。它仅用于语音采集。你可以使用 Raspberry Pi 上的耳机插孔进行音频输出。如果你的项目需要更高质量的音频输出,请选择其他产品。

ReSpeaker 2-Mic Pi HAT 是一个非常适合入门的选择。需要特别注意的是,与本类别中的其他产品不同,2-Mic HAT 无法检测说话者的方向,它仅为远场语音输入而设计。

主要特性:

  • 双麦克风
  • 柔性排线,便于灵活放置
  • 3 x RGB LED
  • 2 x Grove 连接器(I2C & Digital)
  • 1 x 3.5mm 音频插孔(立体声)
  • 1 x JST 扬声器连接器(单声道)

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...