ReSpeaker
面向开发者的开放语音生态系统
启用语音接口
ReSpeaker 系列是一系列开发板,旨在实现语音接口成为日常人机交互一部分的未来。设计为易于集成(和定制)到产品中,同时也允许其他服务和产品轻松集成到其中,ReSpeaker 不断添加新功能和集成,并提供如何实现它们的示例。这些功能中的许多不仅仅是用于制作智能音箱。我们希望您能与我们合作,为办公室、建筑、零售、娱乐、保护等领域创造更好的语音解决方案。
如果您想体验语音接口,或者您想尝试实现您的想法,请在这里获取套件或开发板!
示例:
使用我们的 SDK 和 HDK 快速集成
急于提供概念验证?您的上市时间敏感吗?我们的软件和硬件开发套件包含许多工具,可以加速您的开发并帮助您按时交付。
SDK
- 配置指南
- 第三方专业算法
- 包装库
- 示例代码和教程
- 以及更多...
HDK
- 详细的尺寸和原理图文件
- 保证制造所需的关键组件库存
- 外壳和支架文件
文档
定制您的语音解决方案
我们的语音解决方案缺少某个功能或组件吗?使用我们的定制服务将其打造成您自己的解决方案。我们将协助您添加、移除或重新排列许多组件以满足您项目的需求。每个项目都是独特的,我们准备帮助将我们的解决方案转变为您的解决方案。以下是一些可以定制的示例:
硬件
- 麦克风配置
- eMMC
- 连接器
- 外设
软件
- 外设驱动程序
- 基础固件
如果您有问题,请通过 [email protected] 联系我们。
制造您的语音解决方案
我们还可以制造您定制的 ReSpeaker 以及您可能需要的任何其他物品。从几百块板子到超过 10,000 个单元,我们能够作为制造合作伙伴提供几项关键服务。
制造服务
- 设计测试
- 供应链管理
- 全球代发货
如果您有问题,请通过 [email protected] 联系我们。
最新动态
查看我们关于 ReSpeaker 产品线的最新博客!
ReSpeaker Core V2.0 走进酒吧...
我们又回来了,为我们的 ReSpeaker 产品线增加了另一个成员 – ReSpeaker Core v2.0。ReSpeaker Core v2.0 旨在帮助创建语音交互项目。具有强大的计算核心和带有专业语音增强算法的 6 麦克风阵列,这块板子是一个重大升级... 阅读更多
家族新成员:ReSpeaker Mic Array v2.0
为您的设备/项目/产品添加语音交互功能是许多人都想做的事情。2016 年,Seeed 在 Kickstarter 支持者的帮助下,推出了 ReSpeaker Core 和 ReSpeaker Mic Array(已停产)。随着时间的推移,我们开始意识到两件事:首先,我们对继续追求语音交互这一领域非常感兴趣... 阅读更多
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。