继电器扩展板 V2.0

继电器扩展板为控制大电流设备提供了解决方案,这些设备由于电流和电压限制无法通过Arduino的数字I/O引脚直接控制。
继电器扩展板具有四个高质量继电器,提供NO/NC接口,四个动态LED指示灯显示每个继电器的开/关状态,以及标准化的扩展板外形设计,可与Arduino/Seeeduino板或其他Arduino兼容板顺畅连接。
特性
-
兼容Arduino Uno/Leonardo/Seeeduino;其他板子或微控制器可通过跳线连接
-
通过数字I/O引脚4、5、6和7进行接口连接
-
继电器螺丝端子
-
标准化扩展板形状和设计
-
每个继电器的LED工作状态指示灯
-
高质量继电器
-
每个继电器都有COM、NO(常开)和NC(常闭)继电器引脚
规格参数
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 供电电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| 工作电流 | 8 | / | 250 | mA |
| 开关电压 | / | / | 35 | VDC |
| 开关电流 | / | / | 8 | A |
| 频率 | / | 1 | / | HZ |
| 开关功率 | / | / | 70 | W |
| 继电器寿命 | 100,000 | / | / | 次 |
| ESD接触放电 | ±4 | KV | ||
| ESD空气放电 | ±8 | KV | ||
| 尺寸 | 68.7X53.5X30.8 | mm | ||
| 净重 | 55±2 | g |
- 在[Arduino的]USB连接器顶部放置2层电工胶带。这将防止继电器扩展板与其接触。
- 请勿操作超过35V DC的电压。
扩展板接口说明

继电器扩展板V2.0端子连接说明
-
数字引脚4 – 控制RELAY4的COM4引脚(位于J4)
-
数字引脚5 – 控制RELAY3的COM3引脚(位于J3)
-
数字引脚6 – 控制RELAY2的COM2引脚(位于J2)
-
数字引脚7 – 控制RELAY1的COM1引脚(位于J1)
J1接口/端子引脚说明:
-
COM1(公共引脚): 由数字引脚控制的继电器引脚。
-
NC1(常闭): 当RELAY1控制引脚(数字7 I/O引脚)设置为低电平时,此端子将连接到COM1,当RELAY1控制引脚设置为高电平时断开连接。
-
NO1(常开): 当RELAY1控制引脚(数字7 I/O引脚)设置为高电平时,此端子将连接到COM1,当RELAY1控制引脚设置为低电平时断开连接。
端子J2-4与J1类似,只是它们分别控制RELAY2-RELAY4。
注意: 只需要四个Arduino数字I/O引脚(引脚4-7)来控制四个不同的继电器。此外,还需要5V和两个GND Arduino引脚来为继电器扩展板供电。
继电器工作原理
继电器基本上是电磁开关:当控制电路给继电器通电时(即对线圈施加电压和电流),电流和线圈产生磁场,能够将COM端子吸引到NO端子,当控制电路移除施加的电压和电流时,COM端子由于机械力(通常是弹簧)的作用返回接触NC端子。
一些实际的继电器应用包括:用低电压控制高电压、电机控制、远程控制、防听报警、自动温度报警、孵化器等等。
下面显示了一个使用一个继电器和一个电机的电机控制应用:
电机目前没有运行,因为从电源到电机没有连接。控制电路没有给继电器通电,所以COM端子没有被吸引到NO端子
电机正在运行,因为它与电源的+和-端子接触。控制电路正在给继电器通电,其磁力已将COM端子吸引到NO端子。
在继电器扩展板的情况下,四个继电器中每个继电器的两个"控制电路"端子仅由一个Arduino数字I/O引脚控制。引脚4、5、6和7分别控制继电器4、3、2和1。
入门指南
现在您知道了继电器的内部工作原理,让我们向您展示如何使用继电器扩展板。
示例 #1:直流电机控制
1.将继电器扩展板堆叠到Arduino开发板上。
2.使用USB电缆将Arduino连接到PC。
3.我们将使用RELAY3来控制直流电机。按照下面的原理图和图示连接直流电机和继电器扩展板:
电机和继电器扩展板原理图
带有继电器扩展板的Arduino板,以及连接到继电器扩展板的电机
注意: 上图中的外部电源可以是电池或电源。外部电源必须能够提供足够的电流并设置为电机的正确电压。在我们的测试中,我们使用锂电池作为电机的外部电源。
4.启动Arduino IDE并将以下代码上传到Arduino板:
int MotorControl = 5; // Digital Arduino Pin used to control the motor
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// declare pin 5 to be an output:
pinMode(MotorControl, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(MotorControl,HIGH);// NO3 and COM3 Connected (the motor is running)
delay(1000); // wait 1000 milliseconds (1 second)
digitalWrite(MotorControl,LOW);// NO3 and COM3 Disconnected (the motor is not running)
delay(1000); // wait 1000 milliseconds (1 second)
}
当您将代码上传到Arduino/Seeeduino板后,电机应该运行一秒钟,停止一秒钟,然后无限重复这个过程。当电机运行时(NO3和COM3连接),NO3 LED指示灯将点亮。
示例 #2:如何在一个Arduino/Seeeduino板上使用多个继电器扩展板
由于继电器扩展板使用Arduino上的数字引脚来控制每个继电器,因此可以在同一个Arduino板上使用多个继电器扩展板,只需按照以下步骤操作:
1.将其中一个继电器扩展板(我们称之为继电器扩展板#1)堆叠到Arduino开发板上
2.使用跳线/导线将另一个继电器扩展板(我们称之为继电器扩展板#2)连接到继电器扩展板#1,如下图所示:
双继电器扩展板配一个Arduino板原理图。
-
继电器扩展板#1的GND引脚连接到继电器扩展板#2的GND引脚
-
继电器扩展板#1的5V引脚连接到继电器扩展板#2的5V引脚
-
继电器扩展板#1的数字引脚8、9、10和11分别连接到继电器扩展板#2的数字引脚7、6、5和4。
- 现在您可以使用Arduino的8、9、10和11数字I/O引脚控制继电器扩展板#2中的继电器1、2、3和4。请参阅下面的示例代码来控制继电器扩展板#2中的RELAY1:
int relay1inShield2 =8;// Digital Arduino Pin 8 is used to control relay 1 in Relay Shield #2
//the setup routine runs once when you press reset:
voidsetup(){
pinMode(relay1inShield2, OUTPUT);// declare pin 8 to be an output:
}
// the loop routine runs over and over again forever:
voidloop(){
digitalWrite(relay1inShield2,HIGH); // relay is energized (NO is connected to COM)
delay(1000);// wait 1000 milliseconds (1 second)
digitalWrite(relay1inShield2,LOW); // NO is disconnected from COM
delay(1000); // wait 1000 milliseconds (1 second)}
原理图在线查看器
资源
- [EAGLE]继电器扩展板 EagleCAD 文件
- [PDF]继电器扩展板 PCB
- [PDF]继电器扩展板原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。