SD卡扩展板 V3.0
SD卡v3.0扩展板为您的Arduino项目增加存储功能。它支持SD、SDHC或MicroSD TF卡。使用板载拨动开关选择SD卡类型。该扩展板支持使用一种且仅一种格式的SD卡,要么是SD/SDHC,要么是MicroSD。在使用SD或MicroSD卡之前,请将扩展板的"SELECT"开关设置到正确的位置:朝向SD/SDHC插槽,或朝向MicroSD插槽。
SD卡扩展板v3.0仅使用Arduino的SPI端口。该扩展板也是可堆叠的,因此可以在上面叠加其他扩展板。板上有用于I2C和UART端口的Grove兼容接口。
SD卡扩展板v3.0使用引脚10作为片选。请确保其他堆叠的扩展板不使用同一个引脚。请参阅此扩展板的v4.0版本,该版本使用引脚4。
以下几行是用户添加的:此扩展板适用于Arduino Mega 2560,您只需要进行适当的连接。4或10 →53,11→51,12 →50,13 →52。只要确保不将其他任何东西分配给这些引脚,这种安排就能正常工作。
型号:INT106D1P
特性
-
Arduino/Seeeduino兼容(不兼容Mega)
-
Grove兼容
-
支持SD卡、Micro SD卡和SDHC卡
-
3.3v和5v逻辑电压兼容
-
2.6~3.6v直流电源供电
规格
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
电压 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
电流 | 0.159 | 40 | 200 | mA |
支持的卡类型 | SD卡(≤2G);Micro SD卡(≤2G);SDHC卡(≤16G) | / | ||
尺寸 | 57.15x44.70x19.00 | mm | ||
净重 | 16.6 | g |
接口功能
D10 – 用于SPI的CS
D11 – 用于SPI的MOSI
D12 – 用于SPI的MISO
D13 – 用于SPI的SCK
Grove连接器 - 一个用于Uart串口,另一个用于I2C端口。
使用方法
硬件安装
将SD卡扩展板插到Arduino上;将您的SD卡插入插槽,确保卡选择器指向正确的方向(标准卡或micro)。然后用USB线将Arduino连接到PC。
警告:不要同时将SD卡和microSD卡插入扩展板。
软件
首先您需要获得一张SD卡或micro SD卡,然后如有必要,将SD卡格式化为FAT16或FAT32。
按照以下截图格式化SD卡:
-
下载最新版本的SdFat for Arduino。
-
解压此包并将其放入Arduino-1.0程序:..\arduino-1.0\libraries。
-
选择相应的Arduino板,如Arduino UNO或Duemilanove或其他,以及您正在使用的COM端口。
-
上传_Sdinfo_示例程序。以下图像是串口监视器的结果。当然您也可以上传其他示例程序。
-
如果出现错误,请重新检查所有步骤,并确保SD卡正常工作。如果这些都无法解决问题,请尝试更换SD卡。 完成后,您可以查看其他库示例,了解如何使用GPS或实时时钟进行读取、写入和示例日志记录。尽情享受吧!
常见问题
-
SD卡无法初始化。
-
请将SD卡重新格式化为FAT/FTA32格式。如果仍然无法工作,建议下载SD Formatter并使用此软件重新格式化SD卡。
版本跟踪
版本 | 描述 | 发布日期 |
---|---|---|
v3.0 | V3.0 发布 | 2012/3/29 |
v3.1 | 电压调节器升级为 MIC5205 | 2012/5/10 |
SD Card Shield v3.1 原理图在线查看器
SD Card Shield v3.0 原理图在线查看器
资源
-
[Eagle] SD Card Shield v3.1 Eagle文件
-
[PDF]SD Card Shield pdf
-
[Eagle] SD Card Shield v3.0 Eagle文件。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。