Skip to main content

SD Card shield V4.0

pir

这是新发布的SD卡V4.0扩展板。它为您的Arduino提供存储空间。用户可以通过Arduino内置的SD库读写SD卡。它支持SD、SDHC和Micro SD卡。它只会占用Arduino的SPI端口。与之前的版本相比,它将标准SD卡槽和Micro SD卡槽合并为一个标准卡槽,包含的适配器可以使用Micro SD卡。您可以堆叠其他使用未使用引脚的扩展板。此外,预制的I2C和UART端口便于您与Grove模块连接。

应用创意​


如果您想使用SD卡扩展板制作一些精彩的项目,这里有一些项目供您参考。

在这里我们介绍一个关于LinkIt ONE使用SD卡的项目。

使用LinkIt One的音乐播放器​

pir

这个项目使用Grove - 水传感器创建一个简单但有效的植物浇水解决方案。

立即制作!

更多SD卡精彩项目

特性​

  • 兼容标准SD卡、SDHC卡和TF卡
  • 兼容UART Grove和I2C连接
  • 完全支持SD库
  • 最少的SPI端口占用
  • 真正可堆叠

规格参数​

项目

最小值

典型值

最大值

单位

电压

3.5

5.0

5.5

V

电流

0.159

100

200

mA

支持的卡类型

SD卡(小于32GB);Micro SD卡(小于32GB);SDHC卡(小于32GB)

/

尺寸

68.7x53.5x19.00

mm

净重

14.8

g

硬件概述​

pir

Arduino上的引脚使用(使用SD卡)

D4: SD_CS;

D11: SD_DI;

D12: SD_DO;

D13: SD_CLK.

note

SD卡格式可以是FAT16或FAT32。不支持大于16GB的SD卡和SDHC卡。

使用方法​

以下是SD卡扩展板的安装方法。

硬件安装​

  1. 将SD卡插入插槽,将SD卡扩展板插到Arduino上。
  2. 使用USB线将Arduino连接到PC。
note

当您使用Micro SD卡时,请将Micro SD卡插入适配器,然后将Micro SD卡适配器插入插槽,如下所示。

pir

当您完成硬件安装后,应该如下所示

pir

上传程序​

  1. 重启Arduino IDE。通过路径打开"CardInfo"示例:文件 --> 示例 --> SD --> CardInfo。

    这个示例展示了如何使用SD库所基于的实用程序库来获取SD卡信息。当您不确定SD卡是否正常工作时,这对测试卡非常有用。这个库中还有许多其他示例,比如"ReadWrite"。您可以随时尝试它们。

    pir

    以下是上述代码的简要说明:

    首先检查卡是否正常工作。如果不正常,将输出一些可能导致此结果的原因。

    在SD卡正常工作的情况下,它将打印SD卡类型。然后打印FAT类型卷的类型和大小。

    最后,获取在卡上找到的文件信息,如名称、日期和字节大小。

  2. 上传代码。

  3. 查看结果。点击串口监视器后,您可以看到以下图像。

pir

  1. 如果出现错误,请重新检查所有之前的步骤,并确保SD卡正常工作。如果这些都不能解决问题,请尝试更换SD卡。
note

如果您的SD卡大于4G,Arduino默认代码会错误地返回SD大小。以下代码可以解决这个问题。

    /*
SD卡测试

这个示例展示了如何使用SD库所基于的实用程序库来获取关于你的SD卡的信息。
当你不确定SD卡是否正常工作时,这对测试卡片非常有用。

电路连接:
* SD卡按以下方式连接到SPI总线:
** MOSI - Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila的11号引脚
** MISO - Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila的12号引脚
** CLK - Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila的13号引脚
** CS - 取决于你的SD卡扩展板或模块。
** 这里使用4号引脚以与其他Arduino示例保持一致


创建于 2011年3月28日
作者 Limor Fried
修改于 2012年4月9日
作者 Tom Igoe
*/
// 包含SD库:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>

// 使用SD实用程序库函数设置变量:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;

// 更改此项以匹配你的SD扩展板或模块;
// Arduino Ethernet扩展板: 4号引脚
// Adafruit SD扩展板和模块: 10号引脚
// Sparkfun SD扩展板: 8号引脚
const int chipSelect = 4;

void setup()
{
// 打开串行通信并等待端口打开:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // 等待串行端口连接。仅Leonardo需要
}


Serial.print("\n正在初始化SD卡...");
// 在Ethernet扩展板上,CS是4号引脚。默认设置为输出。
// 注意,即使它不用作CS引脚,硬件SS引脚
// (大多数Arduino板上是10号引脚,Mega上是53号引脚)必须保持为输出
// 否则SD库函数将无法工作。
pinMode(10, OUTPUT); // 在mega上将此更改为53


// 我们将使用实用程序库中的初始化代码
// 因为我们只是测试卡片是否工作!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("初始化失败。需要检查的事项:");
Serial.println("* 是否插入了卡片?");
Serial.println("* 你的接线是否正确?");
Serial.println("* 你是否更改了chipSelect引脚以匹配你的扩展板或模块?");
return;
} else {
Serial.println("接线正确且存在卡片。");
}

// 打印卡片类型
Serial.print("\n卡片类型: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
break;
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
break;
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
break;
default:
Serial.println("未知");
}

// 现在我们将尝试打开'卷'/'分区' - 它应该是FAT16或FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("找不到FAT16/FAT32分区。\n确保你已经格式化了卡片");
return;
}


// 打印第一个FAT类型卷的类型和大小

uint64_t volumesize64;
uint32_t volumesize32;
Serial.print("\n卷类型是FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
Serial.println();

volumesize64 = volume.blocksPerCluster(); // 簇是块的集合
volumesize64 *= volume.clusterCount(); // 我们将有很多簇
volumesize64 *= 512; // SD卡块总是512字节

Serial.print("卷大小 (字节): ");
printLLNumber(volumesize64, DEC);
Serial.println();

Serial.print("卷大小 (千字节): ");
volumesize32 = volumesize64/1024;
Serial.println(volumesize32);

Serial.print("卷大小 (兆字节): ");
volumesize32 /= 1024;
Serial.println(volumesize32);
/*uint64_t volumesize;
Serial.print("\n卷类型是FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
Serial.println();

volumesize = volume.blocksPerCluster(); // 簇是块的集合
volumesize *= volume.clusterCount(); // 我们将有很多簇
volumesize *= 512; // SD卡块总是512字节
Serial.print("卷大小 (字节): ");
Serial.println(volumesize,DEC);
Serial.print("卷大小 (千字节): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println(volumesize,DEC);
Serial.print("卷大小 (兆字节): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println(volumesize,DEC);
*/

Serial.println("\n在卡片上找到的文件 (名称、日期和大小,以字节为单位): ");
root.openRoot(volume);

// 列出卡片中所有文件及其日期和大小
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
}


void loop(void) {

}
void printLLNumber(uint64_t n, uint8_t base)
{
unsigned char buf[16 * sizeof(long)];
unsigned int i = 0;

if (n == 0)
{
Serial.print((char)'0');
return;
}

while (n > 0)
{
buf[i++] = n % base;
n /= base;
}

for (; i > 0; i--)
Serial.print((char) (buf[i - 1] < 10 ?
'0' + buf[i - 1] :
'A' + buf[i - 1] - 10));
}

SD Card Shield v4.0 原理图在线查看器​

SD Card Shield v4.0a 原理图在线查看器​

SD Card Shield v4.3 原理图在线查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...