Skip to main content

刀具检测:基于reComputer在Triton推理服务器上部署的目标检测模型

安全检查是为了保障乘客和交通部门安全而设置的安全警报,用于远离危险,通常应用于机场、火车站、地铁站等场所。在现有的安检领域中,安检设备部署在公共交通的入站通道上。一般来说,需要多个设备同时工作。

然而,由于安检过程中检测物体的重叠,X光图像中违禁物品的检测性能仍然不够理想。为了解决这个问题,基于Triton推理服务器中的去遮挡模块,在X光图像中部署违禁物品检测算法可以提供更好的解决方案。

因此,感谢Yanlu Wei, Renshuai Tao等人的贡献,我们提供了这个基础项目,将在reComputer J1010上部署一个深度学习模型,该模型可以与Raspberry Pi和reComputer J1010一起检测违禁物品(刀具),其中我们使用一个reComputer J1010作为推理服务器,两个Raspberry Pi模拟安检设备发送图像。reComputer 1020、reComputer J2011、reComputer J2012和Nvidia Jetson AGX Xavier都支持此项目。

入门指南​

Triton推理服务器提供了一个云端和边缘推理解决方案,针对CPU和GPU进行了优化。Triton支持HTTP/REST和GRPC协议,允许远程客户端为服务器管理的任何模型请求推理。在这里,我们将使用Triton(Triton推理服务器)作为我们的本地服务器,用于部署检测模型。

硬件​

所需硬件​

在这个项目中,所需的设备如下所示:

硬件设置​

两个Raspberry Pi和reComputer应该通电,并且它们都应该在同一个网络下。在这个项目中,我们使用两个Raspberry Pi来模拟安检设备的工作,因为在大多数情况下,安检设备是由多个设备使用的。因此,两个

只使用一个Raspberry Pi也可以应用于这个项目。然而,在两个设备上同时进行刀具检测演示可以更好地展示Triton推理服务器的动态批处理能力。在接下来的说明中,我们将介绍如何在Raspberry Pi和reComputer J1010上设置软件。

软件​

我们这里使用X光图像数据集作为我们的输入数据,它将被放置在Raspberry Pi上。之后,reComputer将输出处理后的推理结果到Raspberry Pi。最后,Raspberry Pi将完成最终工作并在屏幕上显示,即推理模型的最后一层将部署在Raspberry Pi上。

设置Raspberry Pi​

我们这里将向您展示如何在Raspberry Pi上设置所需的软件,包括

步骤1. 从官方网站安装Raspbian Buster系统并进行基本配置。在这个项目中,我们使用RASPBERRY PI OS(64位)作为我们的操作系统。

步骤2. 配置Raspberry Pi SSH端口(可选)。

在部署环境之前,我们可以打开Raspberry Pi SSH端口,并在PC上使用SSH接口远程调用它。

注意:确保PC和Raspberry Pi在同一个局域网下。

步骤3. 配置Python环境。

我们需要在Raspberry Pi上为推理模型部署所需的环境,包括Python、PyTorch、Tritonclient和TorchVision,以及用于图像显示的OpenCV。我们提供以下说明:

Python

我们可以执行python –V并确保Python版本是3.9.2。我们需要安装PyTorch、Torchclient和TorchVision,我们需要的版本对应于Python版本3.9.2。您可以参考这里下载和安装。

PyTorch

如果Python版本正确,我们现在可以安装Pytorch。

注意:在安装Pytorch之前,我们必须检查Raspbian版本。

执行以下命令安装Pytorch:

# get a fresh start
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

# install the dependencies
sudo apt-get install python3-pip libjpeg-dev libopenblas-dev libopenmpi-dev libomp-dev

# above 58.3.0 you get version issues
sudo -H pip3 install setuptools==58.3.0
sudo -H pip3 install Cython

# install gdown to download from Google drive
sudo -H pip3 install gdown

# Buster OS
# download the wheel
gdown https://drive.google.com/uc?id=1gAxP9q94pMeHQ1XOvLHqjEcmgyxjlY_R
# install PyTorch 1.11.0
sudo -H pip3 install torch-1.11.0a0+gitbc2c6ed-cp39-cp39-linux_aarch64.whl
# clean up
rm torch-1.11.0a0+gitbc2c6ed-cp39-cp39m-linux_aarch64.whl

成功安装后,我们可以在启动 python 后使用以下命令检查 PyTorch:

import torch as tr
print(tr.__version__)

注意:适用于树莓派 4 的 PyTorch 轮子可以在 https://github.com/Qengineering/PyTorch-Raspberry-Pi-64-OS 找到

Tritonclient

我们可以执行 pip3 install tritonclient[all] 来下载 Tritonclient。

TorchVision

安装完 Pytorch 后,我们可以继续安装 Torchvision。以下是命令:

# download the wheel
gdown https://drive.google.com/uc?id=1oDsJEHoVNEXe53S9f1zEzx9UZCFWbExh
# install torchvision 0.12.0
sudo -H pip3 install torchvision-0.12.0a0+9b5a3fe-cp39-cp39-linux_aarch64.whl
# clean up
rm torchvision-0.12.0a0+9b5a3fe-cp39-cp39-linux_aarch64.whl

OpenCV

我们可以直接执行 pip3 install opencv-python 来安装 OpenCV:

设置 reComputer J1010​

在这个项目中,我们将在 reComputer J1010 上部署 Triton 推理服务器。为了增强训练模型的交互性和部署便利性,我们将把模型转换为 ONXX 格式。

步骤 1. 在 reComputer J1010 上安装 Jetpack 4.6.1。

步骤 2. 在 "home/server/docs/examples/model_repository" 中创建一个新文件夹 "opi/1",然后下载训练好并转换的 model.onnx 并将其放入 "1" 文件夹中。

如果您需要另一个通用服务器,可以执行以下步骤。

打开一个新的终端并执行

git clone https://github.com/triton-inference-server/server
cd ~/server/docs/examples
sh fetch_models.sh

步骤 3. 安装适用于 JetPack 4.6.1 的 Triton 发行版,该版本在附加的 tar 文件中提供:tritonserver2.21.0-jetpack5.0.tgz。

这里的 tar 文件包含 Triton 服务器可执行文件和共享库,包括 C++ 和 Python 客户端库以及示例。有关如何在 JetPack 上安装和使用 Triton 的更多信息,您可以参考这里。

步骤 4. 执行以下命令:


mkdir ~/TritonServer && tar -xzvf tritonserver2.19.0-jetpack4.6.1.tgz -C ~/TritonServer
cd ~/TritonServer/bin
./tritonserver --model-repository=/home/seeed/server/docs/examples/model_repository --backend-directory=/home/seeed/TritonServer/backends --strict-model-config=false --min-supported-compute-capability=5.3

现在,我们已经完成了所有的准备工作。

运行程序​

由于所有必需的环境都已部署完成,我们可以按照以下步骤运行我们的项目。

步骤 1. 下载模型和相关文件。

  1. 从 GitHub 克隆模块。

打开一个新的终端并执行:

git clone https://github.com/LemonCANDY42/Seeed_SMG_AIOT.git
cd Seeed_SMG_AIOT/
git clone https://github.com/LemonCANDY42/OPIXray.git
  1. 创建一个新的文件夹"weights"来存储此算法的训练权重"DOAM.pth"。下载权重文件并执行:
  • cd OPIXray/DOAM
  • mkdir weights
  1. 创建一个新的"Dataset"文件夹来存储X射线图像数据集。

步骤 2. 运行推理模型。

执行 python OPIXray_grpc_image_client.py -u 192.168.8.230:8001 -m opi Dataset

结果将如下图所示:

故障排除​

当您启动 Triton 服务器时,可能会遇到以下错误:

  1. 如果出现 libb64.so.0d 错误,执行: sudo apt-get install libb64-0d
  1. 如果出现 libre2.so.2 错误,执行: sudo apt-get install libre2-dev
  1. 如果出现错误:creating server: Internal - failed to load all models,执行: --exit-on-error=false

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...