SeeedStudio GD32 RISC-V 开发板

SeeedStudio GD32 RISC-V 开发板基于 GD32VF103VBT6 MCU,运行频率可达 108MHz。GD32VF103 器件是基于 RISC-V 内核的 32 位通用微控制器,提供 128 KB 片上 Flash 存储器和 32 KB SRAM 存储器。同时,它提供丰富的接口资源:5x U(S)ART、2 x I2C、3 x SPI、2 x I2S、2 x CAN2.0、1 x USBFS。
我们引出了 GD32VF103 的所有 I/O 引脚(总共 80 个 GPIO),这将满足您多样化的开发需求。借助板载 8MB flash 和 256 字节 EEPROM,您可以实现更复杂的应用。此外,我们在开发板上提供了丰富的外设资源,包括一个 LCD、一个 type c USB 端口、一个 TF 卡插槽、两个用户按钮和三个用户 LED。
特性
- GD32VF103VBT6 RISC-V MCU @108MHz
- 128KB 片上 Flash + 8MB 板载 Flash
- LCD 接口:16 位 8080 接口和 SPI 触摸屏控制接口
- USB Type C
- GUI 支持
- LCD 显示
硬件概述

引脚图

支持的平台
| PlatformIO IDE |
|---|
![]() |
入门指南
使用 platformIO IDE 进行测试演示
硬件
所需材料
SeeedStudio GD32 RISC-V 开发板、2.8 英寸 240x320 像素电阻式 LCD 屏幕和一根 FPC 电缆,您可以与产品一起购买 SeeedStudio GD32 RISC-V kit with LCD。
-
步骤1 使用 FPC 电缆连接 LCD 显示屏和 SeeedStudio GD32 RISC-V 开发板。连接 FPC 电缆时,请让"蓝色"一面朝上,如上图所示。
-
步骤2 将 USB Type C 电缆插入 PC 和您的 GD32 开发板。
现在您完成了硬件配置。
软件
由于 GD32 开发板可以支持 Arduino 框架,但与 Arduino IDE 不完全兼容,这里我们使用 platformIO IDE 来创建一个简单的演示。Arduino IDE 版本将在之后更新。
- 步骤1 设置 platformIO IDE,platformIO IDE 基于 Visual Studio Code。 下载 Visual Studio Code。 点击"Extensions"图标,您可以在 Visual Studio Code 的左侧找到它。

在搜索引擎中输入"platformIO"来安装它。

- 步骤2 点击"Open Project"并找到您的项目文件。这里以 "TFT_GD32" 为例。

选择 Arduino 框架和 GD32 开发板。
-
步骤3 在 platformIO IDE 中添加 "LCD" 库。通常库文件位于 /C:/user/admin/.platformio/lib/,压缩"LCD"库并将其添加到目标路径。Git clone Arduino 框架,并将其添加到 /.platformio/packages/... 。
-
步骤4 您可以看到工作栏位于左侧。

点击"main.cpp"并编译代码。编译按钮位于 Visual Studio Code 的底部。

- 步骤5 代码被编译为二进制文件。您可以使用 DFU 工具 将二进制文件下载到开发板。此外,您需要安装 DFU 固件,让开发板以 DFU 方式下载代码。DFU 固件与 DFU 工具 在同一文档中。
- 步骤6 检查您的开发板并通过 USB type-C 接口将其连接到 PC。确保开发板启动方式正确,即 boot0 连接到高电平,boot1 连接到地。它们都在 GD32 开发板的左侧,您可以用几根导线调整它们。
- 步骤7 打开 DFU 工具,按照上述步骤设置开发板后,DFU 工具将自动识别您的开发板,如图所示。

然后您应该将二进制文件添加到 APP 程序文件列中。二进制文件位于路径 \TFT_GD32.pio\build\gd32vf103v-eval。 选择 Index 4 并点击"ok"将代码下载到开发板,下载后,点击"Leave DFU"让开发板断开与 DFU 工具的连接。然后您将在 LCD 上看到一个计算图形处理时间的演示。它几乎包含了"TFT_eSPI"库中的所有 API。

如果您想下载其他代码,只需按下开发板上的复位按钮,打开 DFU 工具,DFU 工具将再次识别开发板。您也可以将 boot0 连接到地线,以防您按下复位按钮并删除开发板中的代码。
资源
- [PDF] GD32VF103_Datasheet_Rev1.0
- [PDF] GD32VF103_User_Manual_EN_V1.0
- [Zip] "LCD" 库
- [Zip] 项目文件"TFT_GD32"
- [Zip] DFU 工具
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。