如何将 Seeed 开发板添加到 Arduino IDE
Seeed 设计了许多与 Arduino IDE 兼容的开发板,包括:
- Seeeduino XIAO
- Seeeduino Wio 终端
- Seeeduino Lotus Cortex-M0+
- Seeeduino LoRaWAN/GPS
- Seeeduino Cortex M0
caution
上述提到的开发板是 AT SAMD21 微控制器系列,请在步骤2中将以下网址复制到附加开发板管理器网址。
https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json
- Seeeduino V3/4
- Seeeduino Lotus
- Seeeduino Stalker V2.3/3/3.1
- Seeeduino Lite
- Seeeduino Mega
- Seeeduino Mega 原型扩展板套件
- Seeeduino GPRS
- Seeeduino 以太网
- Seeeduino 云
- Seeeduino Nano
- Seeeduino Crypto (ATmega4809 ECC608)
- LinkIt ONE
- RePhone 系列
note
上述从 Seeeduino V3 到 RePhone 系列的开发板不是 AT SAMD21 微控制器系列,请在步骤2中将以下网址复制到附加开发板管理器网址。
https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeed_Platform/master/package_legacy_seeeduino_boards_index.json
感谢 Arduino IDE 的新功能,现在可以轻松地将这些开发板添加到您的 Arduino IDE 中。
需要遵循以下几个步骤。
步骤 1. 下载最新的 Arduino IDE
您需要一个 1.6.4 版本之后的 Arduino IDE,如果您的计算机中没有 Arduino IDE,请下载一个。
步骤 2. 设置您的 Arduino IDE
打开您的 Arduino IDE,点击 文件 > 首选项,并将以下网址复制到附加开发板管理器网址

步骤 3. 开发板管理器
点击 工具 > 开发板 > 开发板管理器。
现在您可以按名称搜索开发板,如果您需要使用 LinkIt ONE,只需搜索 LinkIt;如果您需要使用 RePhone Series,
只需输入 RePhone。在本教程中,我们将以 Seeeduino Stalker V3 为例。
点击 Seeeduino Stalker V3,然后会出现一个安装按钮,点击它来完成此步骤,此过程需要大约 5 分钟到半小时,这取决于您的网络速度。

步骤 4. 选择开发板
步骤 3 成功完成后,名为 Seeeduino Stalker V3 的开发板将出现在开发板列表中。
点击 工具 > 开发板,Seeeduino Stalker V3 现在可用了。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。