Skip to main content

Seeed Arduino 串口

串口通信为您的 Arduino 开发板与计算机和其他设备之间的交互提供了一种简单灵活的方式。实现串口通信涉及硬件和软件两个方面。硬件在 Arduino 和与其通信的设备之间提供电气信号传输。软件使用硬件发送连接设备能够理解的字节或位。

大多数 Arduino 开发板至少有一个串口,有些具有多个串口(Arduino Mega 有 4 个串口)。

它通过数字引脚 0(RX)和 1(TX)进行通信,同时通过 USB 与计算机通信。因此,如果您在引脚 0 和引脚 D1 上连接 UART 设备,则必须在通过 USB 下载程序之前将其移除。否则会导致上传失败。

有时您需要的串口数量超过了可用硬件串口的数量。在这种情况下,您可以使用软件串口,它使用软件来模拟串口硬件。软件串口需要 Arduino 控制器的大量帮助来发送和接收数据,因此它不如硬件串口快速或高效。

某些开发板,如 Seeeduino Stalker V3.1 和 Seeeduino Ethernet,不支持 USB,需要一个适配器来连接到您的计算机,该适配器将 TTL 转换为 USB。

!!!Warning TX/RX 使用 TTL 逻辑电平(5v/3.3v)。您不能将其直接连接到工作在 +/-12v 的 RS232 串口。您需要 TTL 到 RS232 转换器来改变电压电平。

开发板微控制器USB 串口硬件串口
Seeeduino V4.2, Seeeduino LotusAtmega328SerialSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino MegaAtmega2560SerialSerial: 0(RX), 1(TX)Serial1: 19(RX), 18(TX)Serial2: 17(RX), 16(TX)Serial3: 15(RX), 14(TX)
Seeeduino Ethernet, Seeeduino GPRSAtmega328P需要 USB 转 TTL 适配器Serial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino GPRSAtmega32U4SerialSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino CloudAtmega32U4SerialSerial: 0(RX), 1(TX), Grove UART 端口和 Dragino 模块 HE
Seeeduino LiteAtmega32U4SerialSerial1: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino LoraWANATSAMD21G18SerialUSBSerial: 连接到 GPS 模块Serial1: 连接到 RHF76-052AM 用于 AT 命令和 0(RX), 1(TX)SerialDebug: 连接到 RHF76-052AM 用于固件更新
Seeeduino Lotus Cortex-M0+ATSAMD21SerialUSBSerial: 连接到 J2 UART Grove 端口Serial1: 连接到 0(RX), 1(TX)
Wio LinkESP8266SerialSerial:连接到 UART Grove 端口
Wio Tracker - GPS, BT3.0, GSM, Arduino CompatibleATSAMD21G18ASerialUSBSerialDBG: 连接到 Grove UART 端口serialMC20: 连接到 MC20
Wio LTE Cat.1STM32F405RGSerialUSBserialDebug: 连接到 EC21Serial: 连接到 Grove UART 端口
Wio LTE Cat M1/NB-IoT TrackerSTM32F405RGSerialDebugSerialGrove: 连接到 Grove UART 端口SerialGSM: 连接到 LTE M1/NB-IOT 模块SerialGNSS: 连接到 GPS 模块

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...