Seeed BLE Shield v1

这款 Seeed BLE Shield 采用 HM-11 模块,为您的 Arduino/Seeeduino 提供串行 BLE 功能。它只需要微控制器的两个引脚就能与此扩展板通信。支持 BLE ComAssistant APK,这款 BLE Shield 可以更轻松地与您的手机通话,无需配对。您可以在许多场景中使用它,如机器人控制或遥控设备等。我们为这款扩展板准备了简单便捷的命令集,让您可以使用简洁明了的代码来运行功能。
规格参数
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙规范 V4.0 BLE |
| 工作频率 | 2.4GHz ISM 频段 |
| 工作电流 | < 15 mA |
| 源电流 | < 30 mA |
| 睡眠电流 | < 3 mA |
| 调制方式 | GFSK(高斯频移键控) |
| 射频功率 | -23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm,可通过 AT 命令 AT+POWE 修改 |
| 速度 | 异步:6K 字节,同步:6K 字节 |
| 灵敏度 | ≤-84dBm(0.1% BER) |
| 安全性 | 身份验证和加密 |
| 服务 | 中心和外围设备 UUID FFE0,FFE1 |
| 供电电源 | 5v |
| 工作温度 | –5 ~ +65 摄氏度 |
| 尺寸 | 68mm x 43mm |
| PIN 码 | 000000(默认) |
硬件概述

-
HM-11:基础模块是 HM-11,更多信息您可以参考 HM-11 的 wiki。
-
信号灯:如果没有连接 BLE,灯会闪烁,但在 BLE 连接后,灯会保持常亮。
-
Grove 连接器:BLE 扩展板上有两个 Grove 连接器,您可以方便地将 Grove 产品插到板上。
-
硬件或软件串口:您可以选择七个数字引脚中的两个作为通信通道。只需将跳线插入排针即可。丝印上有两个错误,请将"WIFI_TX"和"WIFI_RX"理解为"BLE_TX"和"BLE_RX"。
-
HM-11 的保留引脚:HM-11 模块有一些保留引脚,如 CTS1、RTS1 和 PIO2 等。
-
复位按钮:如果需要复位 BLE Shield,请按复位按钮。但是,如果 BLE Shield 插在主板(如 Arduino Uno)上,此复位按钮不会影响主板的状态。
应用
硬件连接

将 Seeed BLE Shield 直接插到 Arduino/Seeeduino 上。请注意 BLE Shield 上跳线的位置。
软件串口通信
Seeed BLE Shield 可以作为主机或从机,您可以通过不同的演示程序来使用它。如果您要使用以下软件串口程序,请参考前面图片中的连接方式。BLE_TX-->D2, BLE_RX-->D3。
打开 Arduino IDE,复制以下程序并上传到 Arduino/Seeeduino 板上。然后两个 BLE Shield 就可以相互通信了。
演示:BLE 从机
#include <SoftwareSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 2
#define TxD 3
#define DEBUG_ENABLED 1
SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();
}
void loop()
{
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//check if there's any data sent from the remote BLE shield
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
}
if(Serial.available()){//check if there's any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
}
}
}
void setupBleConnection()
{
BLE.begin(9600); //Set BLE BaudRate to default baud rate 9600
BLE.print("AT+CLEAR"); //clear all previous setting
BLE.print("AT+ROLE0"); //set the bluetooth name as a slaver
BLE.print("AT+SAVE1"); //don't save the connect information
}
演示:BLE 主机
#include <SoftwareSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 2
#define TxD 3
#define DEBUG_ENABLED 1
SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();
}
void loop()
{
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//check if there's any data sent from the remote BLE shield
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
}
if(Serial.available()){//check if there's any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
}
}
}
void setupBleConnection()
{
BLE.begin(9600); //Set BLE BaudRate to default baud rate 9600
BLE.print("AT+CLEAR"); //clear all previous setting
BLE.print("AT+ROLE1"); //set the bluetooth name as a master
BLE.print("AT+SAVE1"); //don't save the connect information
}
硬件串口通信
此外,您可以通过 AT 命令使用 BLE Shield 而无需任何程序,但您需要更改两个跳线的位置。BLE_TX-->D1, BLE_RX-->D0。
然后打开一个串口工具,如 CoolTerm 或其他工具。以下是一些设置:波特率:9600(默认),数据位:8,奇偶校验:无,停止位:1。
首先,您可以向 BLE Shield 发送一个(或一些)"AT" 命令进行测试。如果它返回 "OK",那么您可以执行以下步骤。如果没有,您可以向 Arduino/Seeeduino 上传一个空白程序,然后看看是否可以通过前面的操作从串口工具获得响应。
void setup()
{
}
void loop()
{
}
然后,向 BLE Shield 发送 "AT+ROLE0" 命令;它将返回 "OK+Set:0",这意味着现在 BLE Shield 已准备好作为从机工作。

AT 命令
有关 AT 命令的更多信息,请参考 BLE 模块的数据手册。您可以从资源区域下载它。
相关阅读
- Seeed BLE Shield 常见问题。您也可以通过点击产品wiki页面右侧的"FAQ"按钮进入常见问题页面。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。