Skip to main content

Seeed 继电器选择指南

我们在网站上发布了各种类型的继电器。您可能会发现很难做出选择。我们理解您的困扰,让我们来谈谈所有这些继电器之间的区别,以及它们各自的优缺点。

要查看我们商城中的所有继电器,请点击商城继电器标签进行查看。

在开始之前,让我们先查看 Seeed 继电器快速选择图表。

更多详细信息,请参考下表,也许您需要的只是一个表格。

名称缩略图工作电压输入电流额定负载接触电阻绝缘电阻工作时间释放时间输入接口类型点击购买
Grove - Relay3.3V-5V100mA5A@250VAC
5A@30VDC
50mΩ
@6VDC 1A
100MΩ10ms Max.5ms Max.数字机电式立即购买
Grove - SPDT Relay(30A)5V185mA30A@250VAC
30A@30VDC
100mΩ Max.100MΩ Min.@500VDC15ms Max.10ms Max.数字机电式立即购买
Grove - 2-Channel SPDT Relay5V90mA10A@250VAC
10A@30VDC
100mΩ Max.100MΩ Min.@500VDC10ms Max.5ms Max.数字机电式立即购买
Grove - 4-Channel SPDT Relay5V90mA10A@250VAC
10A@30VDC
100mΩ Max.100MΩ Min.@500VDC10ms Max.5ms Max.I2C机电式立即购买
Grove - Solid State Relay3V-5V16mA Min.
20mA Typ.
50mA Max.
4A@220VAC1000MΩ10ms10ms数字固态立即购买
Grove - Solid State Relay V24V-6V2A@100VAC to 240VAC1000MΩ Min.@500VDC负载电源周期的1/2 +1 ms max负载电源周期的1/2 + 1 ms max数字固态立即购买
Grove - 2-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC to 240VAC1000MΩ Min.@500VDC负载电源周期的1/2 +1 ms max负载电源周期的1/2 + 1 ms max数字固态立即购买
Grove - 4-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC to 240VAC1000MΩ Min.@500VDC负载电源周期的1/2 +1 ms max负载电源周期的1/2 + 1 ms maxI2C固态立即购买
Grove - 8-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC to 240VAC1000MΩ Min.@500VDC负载电源周期的1/2 +1 ms max负载电源周期的1/2 + 1 ms maxI2C固态立即购买
Grove - 2-Coil Latching Relay5V1A@125VAV
3A@30VDC
50mΩ Max.1000MΩ@500VDC4.5ms Max.3.5ms Max.数字机电式立即购买
Grove - Dry-Reed Relay5V0.1A@100VAC
0.5A@24VDC
150mΩ Max.100MΩ @500VDC
1000MΩ @100VDC
1ms Max.0.5ms Max.数字干簧继电器立即购买
Grove - Optocoupler Relay (M281)3.3-5V1000mA100GΩ1.4ms Max.0.2ms Max.数字固态立即购买
表 1.Seeed 继电器参数

您可以点击**这里**在新标签页中查看完整表格。

术语表​

继电器是一种电动开关,当两个触点断开时继电器打开,当两个触点接触时继电器闭合。

Relay
图 2. 继电器触点

每个触点连接到一个输入或输出端子。输入端子称为极点,输出端子称为掷点。根据端子数量,继电器分为几种类型,即SPST、SPDT、DPDT等。

SPST(单极单掷):
SPST 是最简单的继电器,您可以将其视为一个按钮。这个"按钮"通常是开路的,当触发信号到来时,极点触点将连接到掷点触点,我们称之为闭合。它非常适合只需要开或关状态的应用。SPST 的典型代表是我们的 Grove - Relay

SPST
图 3. SPST 继电器

SPDT(单极双掷):
SPDT 继电器通常被称为 A/B 开关,如图 3 所示,有两个掷点,这种继电器非常适合在两个选项之间进行选择。

SPDT
图 4. SPDT 继电器

您可能会发现这两个掷点分别称为 NC 和 NO,极点称为 COM。NC 表示常闭,NO 表示常开。这意味着如果没有触发信号,NC 端子将连接到 COM 端子,一旦触发信号到来,NC 端子将断开,NO 端子将连接到 COM 端子。例如,您可以参考我们的 Grove - 2-Channel SPDT Relay。

Grove - 2-Channel SPDT Relay
图 5. Grove - 2-Channel SPDT Relay

我们网站目前只有 SPST 和 SPDT 继电器,如果您想了解其他类型的继电器,请参考 NATIONAL INSTRUMENTS 的继电器页面。

锁存继电器

锁存继电器是通过输入脉冲电压来设置(ON)或复位(OFF)的继电器。即使在输入电压中断后,该继电器仍保持其设置或复位状态,直到接收到下一个反向输入。它也被称为保持继电器。 相反,非锁存继电器仅在被驱动时保持其状态,我们网站上的大多数继电器都是非锁存继电器,除了 Grove - 2-Coil Latching Relay。

继电器类型​

虽然我们网站上有十多种继电器,但总的来说,只有三种类型:机电继电器、固态继电器和干簧继电器。您可以在表1的最后一列中看到分类信息。

机电继电器​

原理​

我们商城中的大多数继电器都是机电继电器。通常机电继电器由线圈、衔铁和触点组成。

机电继电器
图6. 机电继电器

当线圈通电时,感应磁场移动衔铁,从而打开或关闭触点。

优点和缺点​

优点:

  • 能够承受大的浪涌电流
  • 机械结构可靠性高,不易受外部电磁环境影响
  • 便宜且性价比高
  • 相对而言,可以承载高电压、大电流负载

缺点:

  • 机电继电器比其他类型的继电器慢,典型的开关和稳定时间为5到15毫秒
  • 封装尺寸较大,不适合对尺寸敏感的场合
  • 一般来说,由于机械磨损,机电继电器的寿命比其他类型的继电器短

固态继电器​

原理​

固态继电器也称为SSR,是一种电子开关器件,当在其控制端施加小的外部电压时会导通或断开。固态继电器通常使用半导体器件来开关高压负载的导通和断开。通常固态继电器由LED驱动器和光敏MOSFET组成。当触发信号到来时,LED点亮以驱动光敏MOSFET,然后高压电路将被接通。

固态继电器
图7. 固态继电器

优点和缺点​

优点:

  • 开关速度快,开关时间取决于LED开启和关闭所需的时间——大约1毫秒和0.5毫秒。例如我们使用的G3MC202p系列SSR是负载电源周期的1/2 + 1毫秒。
  • 完全静音操作,几乎没有噪音
  • 没有物理触点意味着没有火花,允许在爆炸性环境中使用,在这种环境中开关过程中不产生火花是至关重要的。
  • 寿命更长,即使被多次激活,因为没有移动部件磨损,没有触点点蚀或积碳
  • 紧凑,薄型SSR采用单体结构,集成了PCB、端子和散热器的一体化引线框架,比机械继电器小得多,可以集成更多通道
  • 不易受物理冲击影响

缺点:

  • 接触电阻相对较大,通常在100欧姆以上,会产生更多热量,因此需要配合风扇散热使用。
  • 成本高,性价比低
  • 仅适用于交流负载
tip

请注意,某些类型的固态继电器支持直流负载,但seeed目前销售的所有固态继电器都不支持直流负载。

干簧继电器​

原理​

干簧继电器是使用电磁铁控制一个或多个干簧开关的开关。触点由磁性材料制成,电磁铁直接作用于它们,无需衔铁来移动它们。密封在细长的玻璃管中,玻璃管内充满惰性气体,以保护触点免受腐蚀。

干簧继电器
图8. 干簧继电器

如图7所示,当没有触发信号激励时不会产生轴向磁场,干簧片由于刚性而断开。当信号被触发时,会产生横向磁场,干簧片被磁化。一个触点变成N极,另一个变成S极,它们将连接。

优点和缺点​

优点:

  • 功耗低,体积小
  • 由于密封在惰性气体中,很少受到温度和湿度等环境因素的影响,环境适应性高
  • 开关速度快,约比机电继电器高10倍

缺点:

  • 负载电压低,电流小
  • 易受感性负载影响
note

如果您需要将干簧继电器与感性负载(如电机)一起使用,您需要在继电器和负载之间添加保护电路。

特殊功能继电器​

除了上述描述的典型继电器外,我们网站上还有几种特殊功能继电器。

1.继电器扩展板 v3.0

我们还为arduino提供了一个继电器扩展板,该扩展板集成了四个机械继电器,可承载8A、30V负载。

2.Heelight继电器

您可以通过声音命令控制继电器,这不是很有趣吗!?

3.315MHz编解码自适应无线继电器

无线继电器是一个带有单通道继电器的编解码自适应RF接收器。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...