Seeeduino Crypto (ATmega4809 ECC608)

Seeeduino Crypto 是专为加密而设计的。它基于高性能的 ATmega4809 和 Microchip ECC608 加密芯片。借助 ECC608 加密芯片,您可以体验 I2C 加密和其他加密通信。
除了加密功能外,Seeeduino Crypto 具有与 Seeeduino V4.2 / Arduino Uno Rev3 相同的功能。它拥有丰富的接口资源,包括 6 个模拟输入引脚、14 个数字 I/O 引脚(其中 5 个用于 PWM 输出),配备 2 个 Grove I2C 端口和 1 个 Grove UART 端口。只需插入即可使用数百种传感器和执行器。
Seeeduino Crypto 的控制方案与 ARDUINO UNO WIFI REV2 相同。不同之处在于 Seeeduino Crypto 没有板载 WIFI。如有必要,您可以添加 Arduino wifi 模块。相应地,Seeeduino Crypto 的价格不到 ARDUINO UNO WIFI REV2 的一半。
该产品允许用户体验 I2C 通信的加密模式,具有很强的可塑性。
特性
-
高性能 ATmega4809 微控制器
-
高安全性加密芯片 ECC608,支持 SHA-256 & HMAC 哈希 / AES-128
-
2 个 Grove I2C + 1 个 Grove UART,易于原型制作
-
Type C 供电 + 数据传输
规格参数
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 芯片 | 微控制器:ATMEGA4809-AFR / 加密:ECC608 |
| 时钟速度 | 16Mhz |
| I/O 资源 | 模拟输入通道:6 /数字 I/O 引脚:14 / PWM 通道:5 |
| 外设接口 | 2 个 Grove I2C 端口 / 1 个 Grove UART 端口 / 1 个 ICSP 接口 /1 个 USB Type C 数据端口 |
| 工作电压 | 5V |
| 电源供应 | 5V USB Type C / 8 -15 V DC 插孔输入 |
硬件概述

-
Type C 这是板载 Type C 接口,连接到 PC 端,用作电源供应和下载。
-
LED RX / LED TX 串行通信指示灯 TX、RX,方便用户了解串行通信的接收和发送状态。
-
DC 电源插孔 输入电压为 8v-15v。
-
复位按钮和复位 LED 用于复位板子,复位时,复位灯会闪烁。
-
电源 LED 系统电源指示灯。
-
ATMEGA32U4-MU 芯片 用作 USB 到 UPDI 下载的芯片,连接到主 MCU atmega4809-afr,将程序烧录到主 MCU。
-
ATECC608 加密芯片 用于 I2C 通信的加密芯片。
-
ATMEGA4809-AFR 芯片 板载 MCU,作为系统的主控芯片。
-
Grove 连接器 包含两个 I2C 和一个 UART 标准 Grove 接口
使用串口通信输出数据时,应有超过 25ms 的一定延迟,否则串口可能会卡住。
入门指南
本部分基于 Windows 10 下的 Arduino 1.8.10。
首先,您需要安装 Arduino 软件。
启动 Arduino 应用程序
双击您之前下载的 Arduino 应用程序(arduino.exe)。
如果 Arduino 软件以不同语言加载,您可以在首选项对话框中更改它。详情请参见 Arduino 软件 (IDE) 页面。
打开 Blink 示例
打开 LED 闪烁示例程序:File > Examples >01.Basics > Blink。

将 Seeeduino 添加到您的 Arduino IDE
点击 Tools > Board > Boards Manager,您可以在搜索栏中输入关键词 'MegaAVR',找到 Arduino MegaAVR,然后安装它。

选择您的开发板
您需要在 Tools > Board 菜单中选择与您的 Arduino 对应的条目。 选择 Arduino Uon WIFI Rev2。

选择您的串口
从 Tools | Serial Port 菜单中选择 Arduino 开发板的串行设备。这很可能是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常为硬件串口保留)。要找出正确的端口,您可以断开 Arduino 开发板的连接并重新打开菜单;消失的条目应该就是 Arduino 开发板。重新连接开发板并选择该串口。

上传程序
现在,只需点击环境中的"Upload"按钮。等待几秒钟,如果上传成功,状态栏中将出现"Done uploading."消息。

上传完成几秒钟后,您应该看到开发板上的引脚 13 (L) LED 开始闪烁(橙色)。如果是这样,恭喜您!您已经成功运行了 Arduino。如果遇到问题,请参阅故障排除建议。
资源
-
原理图
-
数据手册
-
参考资料
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。