Seeeduino Nano

Seeeduino Nano 是一款紧凑型开发板,类似于 Seeeduino V4.2/Arduino UNO,在引脚排列和尺寸上完全兼容 Arduino Nano。
与 Seeedunio V4.2 相同,Seeeduino Nano 基于 Atmega328P -- 8位 AVR 微控制器构建。因此您可以在两个开发板上使用相同的程序代码。然而,两者的尺寸差异显著。尺寸不到四分之一,但具有几乎相同的功能,Seeeduino Nano 将为您的项目节省更多空间,更适合空间受限的场景。

Seeeduino Nano 以不到一半的价格提供与 Arduino Nano 相同的功能和高质量体验。另一方面,与 Arduino Nano 相比,Seeeduino Nano 还进行了以下改进。1-将 Mini-USB 更改为 Type-C,对称且可反转。2- 添加一个 Grove I2C 连接器,借助 Grove 系统,您只需插入即可使用数百种传感器和执行器。
还有一点,我们知道仅有一个板载 Grove 连接器可能不够,所以我们制作了这个 Arduino Nano Grove 扩展板,它有 3 个 Grove 数字连接器、3 个 Grove 模拟连接器、1 个 Grove I2C 连接器和 1 个 Grove UART 连接器。
特性
- 43mm*18mm 小型开发板
- 16M ATmega328P
- 完全兼容 Arduino Nano
- USB Type C 用于编程和供电
- 板载 Grove I2C 连接器
- 面包板友好型
规格参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 微控制器 | ATmega328P |
| 电源输入 | USB Type C |
| 工作电压 | USB:5V |
| 数字 I/O 引脚 | 14 |
| PWM 通道 | 6 |
| 模拟输入通道 | 8 |
| 每个 I/O 引脚直流电流 | 40 mA |
| IO 输入电压 | 5V |
| SRAM | 2 KB |
| 闪存 | 32KB |
| 最大 CPU 频率 | 16 MHz |
硬件概述


I2C 接口未配备上拉电阻。建议在使用时使用 4.7k 电阻上拉至 VCC。
电源
除了通过 Type C 端口供电外,您还可以使用 VIN 和 GND 引脚为 Seeeduino Nano 供电。VIN 的输入范围为 7V ~ 12 V。

最大功率参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| USB Type C 最大输入电流 | 2A |
| VCC 最大输出电流 | 1A |
| 3V3 引脚最大输出电流 | 200mA |
入门指南
硬件
所需材料
- Seeeduino Nano x1
- 计算机 x1
- USB type-c 数据线 x1
某些 USB 数据线只能供电而无法传输数据。如果您没有 USB 数据线或不确定您的 USB 数据线是否能传输数据,您可以查看 seeed USB type C support USB 3.1 。
使用 USB 数据线将 Seeeduino Nano 连接到您的计算机。蓝色电源 LED(标记为 PWR)应该会亮起。
软件
- 步骤 1. 您需要安装 Arduino 软件。
启动 Arduino 应用程序
双击您之前下载的 Arduino 应用程序(arduino.exe)。
如果 Arduino 软件以不同的语言加载,您可以在首选项对话框中更改它。详情请参见 Arduino Software (IDE) page。
- 步骤 2. 打开 Blink 示例
打开 LED 闪烁示例程序:File > Examples >01.Basics > Blink。

- 步骤 3. 添加 Seeed 开发板
请按照 Seeed Board Intallation Guide 并搜索关键词 Seeeduino AVR 来将 Seeeduino Nano 添加到您的 Arduino IDE 中。

当您安装 Seeeduino AVR 开发板时,请确保选择版本 1.2.1 或更高版本。
- 步骤 4. 选择您的开发板和端口
您需要在 Tools > Board 菜单中选择与您的 Arduino 对应的条目。 选择 Seeeduino Nano。

从 Tools | Serial Port 菜单中选择 Arduino 开发板的串行设备。这很可能是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常为硬件串行端口保留)。要找出端口,您可以断开 Arduino 开发板的连接并重新打开菜单;消失的条目应该就是 Arduino 开发板。重新连接开发板并选择该串行端口。

- 步骤 5. 上传程序
现在,只需点击环境中的"Upload"按钮。等待几秒钟,如果上传成功,状态栏中将显示"Done uploading."消息。

上传完成几秒钟后,您应该会看到开发板上的引脚 13 (L) LED 开始闪烁(橙色)。如果是这样,恭喜您!您已经成功运行了 Arduino。如果遇到问题,请参阅故障排除建议。
原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Seeeduino nano Eagle 文件
- [PDF] ATmega328 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。