Seeed Studio XIAO SAMD21 上的 CircuitPython

本教程介绍如何在 Seeed Studio XIAO SAMD21 开发板上安装和运行由 Adafruit Industries 开发的官方 CircuitPython!
CircuitPython 是一种编程语言,旨在简化在低成本微控制器板上进行实验和学习编程的过程。它让入门变得前所未有的简单,无需预先下载桌面软件。一旦设置好开发板,打开任何文本编辑器,就可以开始编辑代码。更多信息请参考这里。
安装 CircuitPython
-
下载官方的 Seeed Studio XIAO SAMD21 的 CircuitPython 引导程序。将下载一个
.uf2文件。 -
通过 USB Type-C 将 Seeed Studio XIAO SAMD21 连接到您的电脑。
-
使用跳线快速短接 RST 引脚两次,进入 DFU 引导程序模式。更多参考信息,请参见这里。

- 您的电脑中应该出现一个名为
Arduino的外部驱动器。将下载的 CircuitPython uf2 文件拖拽到Arduino驱动器中。

- 加载 CircuitPython 引导程序后,拔掉 USB Type-C 并重新连接。应该会出现一个名为
CIRCUITPY的新外部驱动器。

- 现在,CircuitPython 已经加载到 Seeed Studio XIAO SAMD21 上!您只需要编写 Python 程序并将其命名为
main.py,然后将其拖拽到CIRCUITPY驱动器中。
CircuitPyhton 基础
使用 CircuitPython 运行 Blink 程序:
注意: 只需复制并保存以下代码,将其命名为 main.py,然后拖拽到 CIRCUITPY 驱动器中。
import time
import board
from digitalio import DigitalInOut, Direction
led = DigitalInOut(board.LED_INVERTED)
led.direction = Direction.OUTPUT
while True:
led.value = True
time.sleep(1)
led.value = False
time.sleep(1)
您应该会看到内置 LED 开始闪烁!
使用 Grove 模块
您可以在 CircuitPython 上使用具有简单模拟/数字接口的 Grove 模块。例如,将 Grove - 光传感器连接到 Seeeduino XIAO 的 A0 端口并运行以下代码:
import time
import board
from analogio import AnalogIn
analog_in = AnalogIn(board.A0) # Analog pin on Seeedino XIAO
def get_voltage(pin):
return (pin.value * 3.3) / 65536
while True:
print("Voltage: ", get_voltage(analog_in))
time.sleep(0.1)

更多 CircuitPython API 参考,请访问 CircuitPython 基础教程。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。