Skip to main content

Seeeduino 购买指南

我们有很多 Seeeduino 开发板来实现各种功能。但您可能会发现在众多选择中做出决定是困难的。因此我们制作了下面的列表,希望能对您有所帮助。

有什么区别

点击图片查看更清晰的内容。

如何做出选择

提示:您可以通过点击下面开发板的名称跳转到购买链接。

Seeeduino Mega 如果您想要一个有足够引脚进行控制的开发板,那么 Mega 完全满足您的需求。70个数字引脚加上14个模拟引脚。在追求小尺寸、灵活性和功能性的过程中,Seeeduino Mega 应运而生 - 它源自 Arduino Mega,利用 ATmega2560 的强大功能来丰富您的项目构建体验。更多信息,请点击这里

Seeeduino Lotus 由于我们发现 grove 接口很受欢迎,我们决定制作一个包含更多 grove 接口的 seeeduino 开发板。所以这就是它,seeeduino Lotus 有12个 grove 接口,包括数字、模拟、UART、I2C。更多信息,请点击这里

Seeeduino V4.2 Seeeduino V4.2 是一个 Arduino 兼容开发板,基于 ATmga328P MCU。世界上有很多 Arduino 和 Arduino 兼容开发板,我们认为 Seeeduino V4.2 是最好的 Arduino 之一,Seeeduino V4.2 更加稳定、易于使用,甚至外观更好。更多信息,请点击这里

Seeeduino Ethernet Seeeduino Ethernet 是一个紧凑且多功能的开发平台,它将数据记录和处理、设备控制和以太网通信集成在一起。它配备了 MEGA328P 芯片和 Wiz5100:前者提供 Arduino 控制风格,后者提供 TCP 和 UDP 以太网通信能力。更多信息,请点击这里

Seeeduino Stalker 如果您要制作户外数据记录应用,您会发现 Seeeduino Stalker 是最好的开发板。创建这个系列的主要目的是创建一个 X-bee 载板,以便用户可以更方便地制作户外应用。更多信息,请点击这里

Seeeduino GPRS Seeeduino GPRS 是一个物联网面板,您可以通过 GPRS 无线网络连接到互联网。还支持拨打/接听语音电话和发送/接收短信。同时,Seeeduino GPRS 支持 FM 收音机功能和蓝牙通信。更多信息,请点击这里

Seeeduino Lite Seeeduino Lite 与 Arduino Leonardo 有很多相似之处。它是基于 Atmega32U4 芯片的微控制器开发板。该芯片具有与 Seeeduino 中的 ATmega328 大致相同的闪存、RAM 和功能。Seeeduino Lite 与所有 Arduino 开发板的不同之处在于电压选择开关影响 I/O 输出电压,I/O 输出的高电平与电压开关一致。更多信息,请点击这里

Seeeduino Cloud Seeeduino Cloud 是基于 Dragino WiFi IoT 模块 HE 和 ATmega32u4 的微控制器开发板。Seeeduino Cloud 内置以太网和 WiFi 支持,一个 USB-A 端口,这使得它非常适合那些需要网络连接和大容量存储的原型设计。将 Seeeduino Cloud 作为物联网网关也是一个好主意。更多信息,请点击这里

Seeeduino LoRaWAN Seeeduino LoRaWAN 是一个嵌入了 LoRaWan 协议的 Arduino 开发板,通过它您可以快速开始体验 LoRa 在物联网领域的优势。更多信息,请点击这里

Seeeduino LoRaWAN W/GPS Seeeduino LoRaWAN W/GPS 是一个嵌入了 LoRaWan 协议和 GPS 功能的 Arduino 开发板,通过它您可以快速开始体验 LoRa 在物联网领域的优势。更多信息,请点击这里

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...