Seeeduino Ethernet

Seeeduino Ethernet 是一个紧凑且多功能的开发平台,它将数据记录和处理、设备控制以及以太网通信功能集成在一起。它配备了 MEGA328P 芯片和 Wiz5100:前者提供 Arduino 控制风格,后者提供 TCP 和 UDP 以太网通信能力。加上集成的 SD 卡模块,通过网络进行远程数据记录、处理或传输变得方便而整洁。
在这个版本中,我们降低了 RJ45 的高度以与接头保持平衡。此外,配备了一个 I2C 和一个 UART Grove 端口,可以方便地将相应的 Grove 模块连接到这个板子上。
规格参数
-
电压:6.2-13V
-
电流:140-550mA
-
支持的卡类型:Micro SD 卡(必须是 SanDisk),FAT/FAT32(不保证支持超过 2G)
-
支持的连接:TCP/UDP
-
净重:23±2g
-
以太网接口:标准 RJ45
演示
我们将测试 Seeeduino Ethernet 的功能,包括从 SD 卡写入或读取信息以及将 A/D 数据发送到网络。

步骤 1:安装硬件
首先,安装硬件。我们有两种方式来插入电源。
方法 1:您可以使用一个 无源 PoE 电缆套装 来同时提供电源和以太网连接,如下图所示。

方法 2:使用独立的电源线和以太网线。

步骤 2:编程
硬件安装完成后,我们继续尝试测试代码。 这个程序用于测试从 SD 卡写入或读取数据以及将 A/D 数据发送到网络的功能。 这个演示代码既可以用作测试程序,也可以作为参考,如果您想探索板子的更多功能。
注意:-
所需的所有".h"文件都已预装在 Arduino IDE(1.0) 中。
-
安装一个 Micro SD 卡。确保 Micro SD 卡没有满,格式为 FAT 或 FAT32。
/*
SD卡读写
此示例展示如何从SD卡文件读取和写入数据
电路连接:
* SD卡通过SPI总线连接,连接方式如下:
** MOSI - 引脚11
** MISO - 引脚12
** CLK - 引脚13
** CS - 引脚4
Web服务器
一个简单的web服务器,显示模拟输入引脚的值。
使用Arduino Wiznet以太网扩展板。
电路:
* 以太网扩展板连接到引脚10, 11, 12, 13
* 模拟输入连接到引脚A0到A5(可选)
创建于2009年12月18日
作者:David A. Mellis
修改于2010年9月4日
作者:Tom Igoe
*/
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// 在下面为您的控制器输入MAC地址和IP地址。
// IP地址将取决于您的本地网络:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,177);
// 初始化以太网服务器库
// 使用您想要使用的IP地址和端口
// (端口80是HTTP的默认端口):
EthernetServer server(80);
File myFile;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.print("正在初始化SD卡...");
// 在以太网扩展板上,CS是引脚4。默认情况下它被设置为输出。
// 请注意,即使它不用作CS引脚,硬件SS引脚
// (大多数Arduino板上是10,Mega上是53)必须保持为输出
// 否则SD库函数将无法工作。
pinMode(10, OUTPUT);
// pinMode(4,OUTPUT);
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("初始化失败!");
return;
}
Serial.println("初始化完成。");
// 打开文件。请注意,一次只能打开一个文件,
// 所以在打开另一个文件之前必须关闭这个文件。
myFile = SD.open("test.txt",FILE_WRITE);
// 如果文件打开或创建成功,写入数据:
if (myFile) {
Serial.print("正在写入test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// 关闭文件:
myFile.close();
Serial.println("完成。");
} else {
// 如果文件没有打开,打印错误:
Serial.println("打开test.txt时出错");
}
// 重新打开文件进行读取:
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// 从文件中读取,直到没有更多内容:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// 关闭文件:
myFile.close();
} else {
// 如果文件没有打开,打印错误:
Serial.println("打开test.txt时出错");
}
// 启动以太网连接和服务器:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
}
unsigned char buff[6];
void loop()
{
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
// http请求以空行结束
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
// 如果您已经到达行尾(收到换行符)
// 并且该行为空,则http请求已结束,
// 因此您可以发送回复
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// 发送标准http响应头
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
// 输出每个模拟输入引脚的值
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
client.print("模拟输入 ");
client.print(analogChannel);
client.print(" 是 ");
client.print(analogRead(analogChannel));
client.println("<br />");
buff[analogChannel] = analogRead(analogChannel);
}
break;
}
if (c == '\n') {
// 您正在开始新的一行
currentLineIsBlank = true;
}
else if (c != '\r') {
// 您在当前行上获得了一个字符
currentLineIsBlank = false;
}
}
}
// 给web浏览器时间接收数据
delay(1);
// 关闭连接:
client.stop();
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
myFile.print("模拟输入 ");
myFile.print(analogChannel);
myFile.print(" 是 ");
myFile.println(analogRead(analogChannel));
}
// 从文件中读取,直到没有更多内容:
myFile.close();
}
else {
// 如果文件没有打开,打印错误:
Serial.println("打开test.txt时出错");
}
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// 从文件中读取,直到没有更多内容:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// 关闭文件:
myFile.close();
}
else {
// 如果文件没有打开,打印错误:
Serial.println("打开test.txt时出错");
}
}
}
步骤 3:下载程序
由于板子上没有 USB 连接器,Seeeduino Ethernet 需要一个 UartSBee 来下载程序。
按如下方式将 UartSBee 连接到 Seeeduino Ethernet:


请在工具菜单中选择 Seeeduino V3.0 作为开发板来下载程序。
步骤 4:结果测试
注意:确保 Seeeduino Ethernet 和您的计算机在同一个局域网中。 程序下载完成后,打开串口监视器。您将检查板子的状态。

打开网页浏览器并输入网址:192.168.1.177,然后您可以查看 Seeeduino Ethernet 发送的数据:

原理图在线查看器
资源
-
本文档采用知识共享 署名-相同方式共享许可协议 3.0 授权。源代码和库采用 GPL/LGPL 授权,详情请参见源代码文件。
-
请将 SD 卡重新格式化为 FAT/FTA32。如果仍然无法工作,建议下载 SD Formatter 并使用此软件重新格式化 SD 卡。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。