Seeeduino Lotus

Seeeduino Lotus 是一款 ATMEGA328 微控制器开发板。它是 Seeeduino 和 Base Shield 的组合。Seeeduino Lotus v1.0 使用 Atmel ATMEGA328P-MU 和 CH340。ATMEGA328P-MU 是一款高性能、低功耗的 AVR 8 位微控制器。CH340 是一款 USB 总线转换芯片,可以实现 USB 到串口的接口转换。Seeeduino Lotus v1.1 将 CH340 替换为 CP2102N 以实现与 MAC 的兼容性,与 Seeeduino Lotus v1.0 相比没有其他变化。Seeeduino Lotus 具有 14 个数字输入/输出引脚(其中 6 个可以输出 PWM)和 7 个模拟输入/输出引脚、一个 micro USB 连接、一个 ICSP 接头、12 个 Grove 连接器、一个复位按钮。
Seeeduino Lotus 1.0 仅适用于 Windows 操作系统。Seeeduino Lotus 1.1 适用于 Windows 和 Mac。
版本
| 版本 | 描述 | 发布时间 | 购买链接 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 初始公开发布(测试版) | 2014年7月22日 | ![]() |
| v1.1 | 将 CH340 替换为 CP2102N 以实现与 MAC 的兼容性 | 2016年12月22日 | ![]() |
应用场景
- DIY
- 物联网和智能家居
- 机器人
- 学习
- 玩具
以下是一些有趣的项目供您参考。
| 轨迹球控制小车 | FM 接收器 | 制作木制枪 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即制作 | 立即制作 | 立即制作 |
特性
- 完全兼容 Arduino UNO
- ATmega328 微控制器
- 12 个板载 Grove 连接器
- 14 个数字 I/O 引脚(6 个 PWM 输出)
- 6 个模拟输入
- ISP 接头
- Arduino UNO-R3 扩展板兼容
- Micro USB 编程和供电
- 5V 工作电压
规格参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 微控制器 | ATmega328P-MU |
| 工作电压 | 5V |
| 数字 I/O 引脚 | 14 |
| PWM 通道 | 6 |
| 模拟输入通道 | 7 |
| 每个 I/O 引脚直流电流 | 40 mA |
| 闪存 | 32 KB |
| RAM | 2 KB |
| EEPROM | 1 KB |
| 时钟速度 | 16 MHz |
硬件概述
下面的图片展示了 Seeeduino Lotus 硬件功能的概述。Seeeduino Lotus 各个引脚的引脚图和替代功能在引脚图中显示。这可以用作快速参考。

- LED-D13 一个 LED 连接到板子的 D13 引脚。这可以用作程序/草图的板载 LED 指示器。
- USB 输入 USB 端口用于将板子连接到您的 PC 进行编程和供电。Micro USB 是 USB 的通用版本,在大多数 Android 手机和其他设备中都能找到。您的家里可能有很多这样的线缆。
- 复位 这个按钮方便地放置在侧面,即使在顶部放置了扩展板时,也能让您复位 Seeeduino 板。这在其他 Arduino 板中是不存在的,因为按钮放在顶部,很难访问。
- 电源引脚和模拟引脚 就像额外的数字接头焊盘一样,这些额外的连接是我们个人意识到人们在项目中需要的,特别是如果您想在不使用面包板的情况下为多个传感器/设备供电时的电源连接。
- Grove 连接器 SeeedStudio 有各种传感器/设备可以使用这种模拟、数字、I2C 和 UART 连接。此外,我们销售独立的 Grove 连接器来帮助您制作自己的传感器连接。
- ICSP 这是 ATmega328P 的 ICSP 连接,它位于 Arduino Uno、Due、Mega 和 Leonardo 兼容硬件(例如扩展板)的标准 ICSP/SPI 位置,这些硬件可能使用此连接器。此端口中的 SPI 引脚:MISO、SCK 和 MOSI,也分别连接到数字引脚 12、13 和 11,就像 Arduino Uno 的那些引脚一样。
- USB 2 Uart USB-2-Uart 的引脚图。通过将板载 ATmega328 置于复位模式,这些焊盘可用于与其他 UART 设备交互。这使得 Seeeduino Lotus 可以用作 USB2UART 实用板。
在处理 micro USB 插座时要小心,否则您可能会弄坏插座。
安装驱动程序
首先,您需要:
-
获取一根 Micro-USB 线缆 您首先需要一根 Micro-USB 线缆;Android 手机的数据线就可以。 如果您找不到,可以在这里购买一根。
-
连接板子 使用 USB 线缆将 Arduino 板连接到您的计算机。绿色电源 LED(标记为 PWR)应该亮起。
此 CH340 驱动程序(Seeeduino_Lotus V1.0)适用于 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1 和 Windows 10。
双击驱动程序并安装它。

此 CP2102N 驱动程序(Seeeduino_Lotus V1.1)适用于 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10 和 Mac。
入门指南
本部分基于 Windows 10 下的 Arduino 1.6.9。
首先,您需要安装 Arduino 软件。
启动 Arduino 应用程序
双击您之前下载的 Arduino 应用程序(arduino.exe)。
如果 Arduino 软件以不同语言加载,您可以在首选项对话框中更改它。详情请参见 Arduino Software (IDE) 页面。
打开 Blink 示例
打开 LED 闪烁示例程序:File > Examples >01.Basics > Blink。

将 Seeeduino Lite 添加到您的 Arduino IDE
在您的 Arduino IDE 板卡选项中没有 Seeeduino Lite 选项,请点击如何将 Seeed 板卡添加到 Arduino IDE 查看说明。
选择您的板卡 您需要在 Tools > Board 菜单中选择与您的 Arduino 对应的条目。 选择 Seeeduino Lotus。

选择您的串口 从 Tools | Serial Port 菜单中选择 Arduino 板卡的串行设备。这很可能是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常为硬件串口保留)。要找出正确的端口,您可以断开 Arduino 板卡的连接并重新打开菜单;消失的条目应该就是 Arduino 板卡。重新连接板卡并选择该串口。

上传程序 现在,只需点击环境中的"Upload"按钮。等待几秒钟,如果上传成功,状态栏中将出现"Done uploading."消息。

上传完成几秒钟后,您应该看到板卡上的引脚 13 (L) LED 开始闪烁(橙色)。如果是这样,恭喜!您已经成功运行了 Arduino。如果遇到问题,请参阅故障排除建议。
Seeeduino Lotus v1.0 原理图在线查看器
Seeeduino Lotus v1.1 原理图在线查看器
资源
-
原理图
-
数据手册
-
参考资料
常见问题
Q1. Arduino UNO 和 Seeeduino Lotus 有什么区别
Seeeduino Lotus 完全兼容 Arduino UNO。而且 Seeeduino Lotus 有 12 个 Grove 连接器,这使得使用 Seeed Studio Grove 模块创建演示变得非常方便。此外,Seeeduino Lotus 使用 micro USB 进行供电和编程。
Q2. 我无法将程序上传到 Seeeduino Lotus
请检查,
- 电源 LED 是否亮起
- 是否选择了正确的端口和开发板(Seeeduino Lotus)
- 关闭并重新打开 Arduino IDE 再试一次
项目
达芬奇密码 这个作品结合了艺术和电子技术。艺术部分构成了骨架,由 11 层中密度纤维板组成。
小宇宙,手势控制落地灯 小宇宙是一个手势控制的落地灯,有三个木制支腿和一个艺术灯头。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。