Skip to main content

Seeeduino V2.2

enter image description here enter image description here

这里是 Seeeduino V2.2 Atmega 168P 和 Seeeduino V2.2 Atmega 328P 的 wiki 页面。

现在 Seeeduino V2.2 Atmega 168P 已经缺货。

Seeeduino 是 Arduino 兼容板。其设计基于 Diecimila 方案,100% 兼容现有程序、扩展板和 IDE。在硬件方面,进行了显著改进以提高灵活性和用户体验。

Seeeduino V2.2 Atmega 328 型号:ARD128D2P

特性

  • 继承了 Arduino Diecimila 的所有特性,除了插座中的 DIL 封装微控制器被 SMD 替代

  • 兼容 Diecimila 的引脚布局、螺丝孔和尺寸

  • 采用 SMD 元件进化

  • 在可扩展性和便利性方面得到改进

应用创意

  • 数据记录

  • 远程传感器节点

  • 机器人控制

注意事项

警告和错误操作可能导致危险。

原理图

这是原理图,关于 Eagle 资源的电路如 .pdf 应该在这里链接,以避免内存耗尽。

规格

可能包括关键规格和其他规格。

使用方法

如果您使用 Arduino 开发环境对板子进行编程,请从板子列表中选择 Arduino Duemilanove 板。

如果将 Seeeduino 连接到计算机时串口没有显示,您需要下载相应的 USB 转串口驱动程序。 Windows、Linux 和 Mac 驱动程序可以在这里下载:https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

硬件安装

编程

包含重要的代码片段。 演示代码如:

演示代码
{}

示例

项目和应用示例。

物料清单 (BOM) /零件清单

用于生产产品的所有组件。

常见问题

这里是 Seeeduino 常见问题,现在版本是 V2.2,用户可以在这里列出常见问题,示例如下:

什么是 Seeeduino

答案:Seeeduino 是一个...

支持

如果您有问题或其他更好的设计想法,您可以前往我们的论坛希望进行讨论。

版本跟踪

版本描述发布日期
Seeeduino V0.9初始公开发布
Seeeduino V1.11.修复错误 - Pin4 线上不必要的过孔。2.修复错误 - 标签被开关错误覆盖。3.添加 I2C 和传感器端口。4.为 vcc 开关添加 100uF 电容。5.分组新的 100mil 网格引脚。6.用金属按钮替换复位按钮。7.重新排列文本和标签以获得更清晰的指示。
Seeeduino V2.121.关闭时零外部功耗2.更强的开关3.5V 直接输入的第二电源。[注意] 仅使用 5V!4.3.3V 下 150mA 驱动能力5.1.0mm 薄 PCB 重量更轻6.为引脚接头预留额外行
Seeeduino V2.21.USB/EXT 电源自动选择2.升级电源电容3.清理布局4.复位更容易5.真正的石英晶体6.外部电源二极管更改为 1N4004(Vin 引脚上更多功率)2010年12月16日

错误跟踪

错误跟踪是您可以发布在使用过程中认为可能发现的任何错误的地方。请写下您要说的话,您的答案将帮助我们改进产品。

  • 如果在连接 mini-USB 电缆时施加侧向力,mini-USB 连接器很容易从板上断裂。考虑使用 USB 延长线,避免频繁插拔 Seeduino 板的 mini-USB 电缆。

其他想法

其他想法是写下您关于此产品的项目想法或您发现的其他用途的地方。或者您可以在项目页面上写下它们。

资源

如何购买

在这里购买 Seeeduino V2.2 Atmega 168PAtmega 328P 在 SEEED Bazaar

另请参阅

其他相关产品和资源。

许可

本文档根据知识共享署名-相同方式共享许可证 3.0 许可。源代码和库根据 GPL/LGPL 许可,详情请参阅源代码文件。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...