Seeeduino v3.0
概述
Seeeduino v3 是一款基于 ATmega328 的微控制器开发板,它是一款兼容 Arduino 的开发板。它配备了 FTDI USB 转串口驱动芯片,可以作为桥梁,让您的计算机与开发板进行通信。它有 14 个数字引脚(其中包括 6 个 PWM 引脚和 UART 端口)和 8 个模拟引脚,一个 16 MHz 陶瓷谐振器,一个 USB 连接,一个复位按钮,一个 ICSP 接头和一个 DC 电源插孔。它有两个拨动开关,一个用于改变 ATmega328 的输入电压,另一个是 DTR 的启用/禁用引脚,您可以单独使用 FTDI 功能而不受 ATmega328 的影响。它还有两个白色的 Grove 连接器,方便与开发板一起使用 Grove 产品。
规格参数
项目 | 值 |
---|---|
微控制器 | Atmel ATmega328 (AVR 8位) TQFP-32 封装 |
开发板(引导加载程序) | Arduino Duemilanove w/Atmega328 |
工作电压 | 5V 或 3.3V(通过滑动开关选择) |
3V3 端口和 5V 端口的最大输出电流 | 5V 端口 - 500mA,3V3 端口 - 800mA(需要通过 DC 插孔或 Vin 供电) |
数字引脚的最大输出电流 | 40mA |
miniUSB 输入电压 | 5V。最大值为 5.5V。 |
DC 插孔和 Vin 输入电压 | 7V 到 12V(较低值更佳)。最大值为 20V。如果输入低于 7V 且开关设置为 5V,则 AVR 的 VCC 约比输入低 2V。 |
数字 I/O 引脚 | 14 个(其中 6 个提供 PWM 输出) |
模拟输入引脚 | 8 个(其中 2 个用于 I2C 通信 - PC4 和 PC5) |
闪存 | 32 KB |
SRAM | 2 KB |
EEPROM | 1 KB |
时钟速度 | 16 MHz |
使用方法
USB 转串口
Seeeduino 板载了一个 FTDI USB 转串口驱动芯片 - FT232R,它被编程为 USB 转串口转换器。
FT232R 的十个引脚已经标出,它位于 ICSP 端口旁边,方便您在需要时使用这些引脚。
板上有一个拨动开关"M_RST_AUTO"。这决定了是否允许来自主机的 DTR 信号复位 ATmega328 微控制器。
设置为"AUTO"为自动模式,允许主机使用 DTR 信号复位微控制器,自动复位微控制器。注意:在开发过程中需要此位置,因此对大多数人来说这将是默认位置。
设置为"M"为手动模式,禁用来自主机的 DTR 信号,因此需要用户物理按下复位按钮来复位微控制器。另外,如果您想单独使用 FT232R,需要将其设置为"M"模式。
有关 FTDI 芯片的更多信息,您可以参考 FTDI 官网
引脚分布
Seeeduino 是一款基于 ATmega328 的主板,所有有用的引脚都已引出。Seeeduino 上有电源引脚、14 个数字 IO 引脚和 8 个模拟引脚,同时,其中六个数字 IO 引脚可以用作 PWM 输出。Seeeduino 的所有引脚都连接到 2.54mm 间距的排针。
板上的 14 个数字引脚中的每一个都可以用作输入或输出,使用 pinMode()、digitalWrite()、digitalRead() 函数。当将拨动开关"3V3_VCC_5V"切换到两个不同位置时,它们工作在 5 伏或 3.3 伏。每个引脚可以提供或接收最大 40 mA 的电流。SoftwareSerial 库允许在任何数字引脚上进行串行通信。
UART:D0(RX)和 D1(TX)。
它可以用于接收和发送 TTL 串行数据。这两个引脚已连接到 FTDI 芯片,实现了您的计算机和外围设备之间的直接通信。
外部中断:D2 和 D3。
这两个引脚是来自 ATmega328 的外部中断,可以配置为在低电平值、上升沿或下降沿或值变化时触发中断。更多信息请参考 attachInterrupt() 函数。
PWM:D3、D5、D6、D9、D10、D11。
脉宽调制是一种通过数字方式获得模拟结果的技术。它可以通过使用 analogWrite() 生成,输出一系列重复的高低脉冲信号。Seeeduino 的 PWM 频率约为 500Hz,并通过 analogWrite() 函数提供 8 位 PWM 输出。更多信息请参考 PWM
SPI:D10(SS)、D11(MOSI)、D12(MISO)、D13(SCK)。
这些引脚支持使用 SPI 库 进行 SPI 通信。
SPI 图表
MISO (D12) | VCC |
---|---|
SCK(D13) | MOSI(D11) |
Reset | GND |
"L"指示灯。
板上有一个"L"LED,它连接到 D13,您可以通过 D13 控制这个 LED。
模拟接头上有八个模拟引脚,标记为 A0 到 A7。每个引脚可以提供 10 位分辨率。这意味着 0V 到 5V(0V 到 3.3V)之间的模拟输入可以映射到 0 到 1024(0 到 675)。您可以使用 analogRead() 从模拟输入获取值。
I2C:A4(SDA)和 A5(SCL)。
Seeeduino 可以生成总线时钟来控制具有特定地址的从 I2C 设备。Grove I2C 也连接到 A4 和 A5。
板子上有一个复位按钮,连接到RST引脚。按下按钮,该引脚将被拉低,然后ATmega328将重启。
电源
Seeeduino可以通过USB或DC插孔连接器(Vin)供电。如果您使用USB供电,输入电压应为稳定的5VDC,如计算机或USB墙式适配器。另一方面,当您选择DC插孔时,应使用2.1mm中心正极插头,外孔直径5.5mm。DC电源输入应为7-20V,但是,由于较高输入电压会导致过热,建议使用7-12V。板子上有一个电压调节器,因此它可以将5v转换为3.3v。当将拨动开关"3V3_VCC_5V"切换到3V3位置时,ATmega328的输入电压将变为3.3v,同时,板子将在3.3伏特下工作。
Grove连接器
Seeeduino有两个白色的Grove连接器,一个是IIC端口,另一个是UART端口。这两个端口从ATmega328引出,设计用于更方便地将Grove产品插接到板子上。
板载指示灯
板子上有一些指示灯,可以显示一些状态。
标签 | 连接 |
---|---|
带"L"标签的用户LED | 它连接到ATmega328P PB5/SCK引脚(数字头引脚13)。 |
带"RST"标签的复位LED | 它连接到ATmega328P PC6/RESET引脚。当复位为低电平时点亮。 |
带"PWR"标签的电源LED | 它连接到ATmega328P VCC引脚。 |
带"TX"标签的发送LED | 它连接到FT232RL CBUS1引脚。 |
带"RX"标签的接收LED | 它连接到FT232RL CBUS0引脚。 |
相关阅读
许可证
本文档采用知识共享署名-相同方式共享许可证3.0授权。源代码和库采用GPL/LGPL授权,详情请参见源代码文件。
原理图在线查看器
资源
- [源文件]Seeeduino v3.0源文件
- [PDF]Seeeduino v3.0 PCB
- [PDF]Seeeduino v3.0 SCH
- [PDF]PDF格式原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。